板金用平型はんだこて(K型)のレビュー
- 用途:
- 機器の装着
樹脂の融着に使用しましたが、温度は充分、融着面積もあり役にたちました。
- 用途:
- オートバイの板金
大きいW数で高温になるので、ハンダがすぐに溶けて作業が早く進む。大きいので細かい作業より、広い面積に向いている。
- 用途:
- 旧車の板金
サビてアナの空いた部分の板金作業にしようしました。
ワット数が大きいので、表面を滑らかにすることが
簡単に出来ました。
- 用途:
- アクリル樹脂材の成型品の一部を溶かし固定するといった作業に使用しています。
- 対象商品:
- 07291426
ハンダを溶かすものを別の用途で使用しているので本品のセールスポイントが示されるものではないのですが、スイッチ付きの点はセイフティーな面からいい製品と評価します。こての先端部の平型がもっと広いものがあると当方としてはありがたいです。
- 用途:
- 旧車板金作業
- 対象商品:
- 07543085
同時にお勧めのモノタロウ巻きハンダ 鉛フリータイプ250gを購入しました。
到着後、付属の取扱注意書を読むと、「鉛フリーはんだには対応していません。鉛フリーはんだをご使用の場合は、こて先が著しく侵食され早期に磨耗する場合があります。」と書かれていて、結局別のはんだをもう一度購入しました。
重要な事項は商品説明にも表示していただきたい。
大変、申し訳ございませんでした。
商品情報の改善に努めて参ります。
- 用途:
- 板金はんだ作業に・・・
- 対象商品:
- 07543085
購入して4回目の使用の際には壊れていて使用できなかった。非常に残念でした。調べるとニクロムヒーターの断線不良のようで、メーカーサイトにはこの型番の品だけがリペア部品の設定が設けられているようでした。金額の割りに耐久性の無い商品だと感じました。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
- 用途:
- ハンダ付け
- 対象商品:
- 07291426
100W~150W位の大きさがほしい。200Wではコテサ先が大きすぎる
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- パレット修復作業
- 対象商品:
- 07291426
本来の使い方(板金作業)ではありませんが樹脂製パレット修復作業に使用する為に購入しました。
今までは100wの半田ごてで作業していましたが、これは倍の200wありますので非常に作業がはかどります。
こて先が平でしっかりしているので樹脂を溶かしてならすのには大変便利で満足しています。
欠点はやはり高価なことですね。消耗部品(こて先、ヒーター)も高いですね。それに本体重量があるせいか腕力の無い方は長時間の作業は向いていないように思います。あとは本体が温まってくるとグリップ上部が結構な温度まで上がり手袋を履いていても結構熱くなることでしょうか。