磨スッピル S45C半月キーのレビュー

平均満足度 4.75 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
磨スッピル S45C半月キー 日之出スッピル製造
日之出スッピル製造
77 / 税込 85
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)キーの端部の形状は、角型を一般とする。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-13
用途:
チェーンソーの修理

STHIL製のチェーンソーに使用、高さが高かったので加工して使用。
注文翌日に商品到着し満足。

2025-03-29
用途:
除雪機のメンテナンス

近くのホームセンタ-にどこにも売ってなくてこちらのモノタロウの取り扱い商品で大変助かりました。

1人が参考にしています
近藤マリンサービス 様2024-04-26
用途:
ボートのハンドル固定に
対象商品:
00003421

可もなく不可もなく普通に使えます。
出来れば10個単位も有れば小袋のゴミが減り便利になりますので ご検討ください

1人が参考にしています
2024-02-03
用途:
機械メンテ
対象商品:
00003376

メンテ中に半月キーを飛ばして行方不明になったため購入。
全く問題なくつかえている。

2024-09-17
用途:
オルタネーターのプーリー固定用

ドンピシャのサイズでした。
安価ですぐに届き助かりました。

1人が参考にしています
2022-12-20
用途:
バイクの修理
対象商品:
00003385

古いカブのエンジンに使用しましたが問題ありません。各寸法が表示されているので購入しやすいです。

1人が参考にしています
アイディアイ 様2023-01-18
用途:
HONDA芝刈り機エンジン載せ替え
対象商品:
00003412

スム-ズにキー溝にあい作業完了しました。単品での注文でしたが部品を調達でき感謝しています。

2021-01-27
用途:
オイルポンプとモーターとの接続クラッチを軸に回転固定するため
対象商品:
00003385

規格は未知でしたが、溝の寸法を測定し、それに近い半月キーを2種類選択して予想通りピッタリセットでき、駆動ロス無く十分なトルクが出ました。

タル工房 様2020-01-10
用途:
純正品よりも長さがあったかな。
対象商品:
00003446

純正品は、なんで高いのでしょうね。
今回は、試しに購入、自分で確認してみると
少し大きいので研磨してサイズ調整したいと思います。

2018-04-07
用途:
除雪機メンテナンス。
対象商品:
00003385

HONDA除雪機 HS55J(K1)のブロアーシャフトとプーリーとの接続部に使用されている部品「スペシャルウッドラフキー 16×12 純正品番:90753-732-000」とサイズがほぼ同じでした。ありがたい。

9人が参考にしています
2018-04-26
用途:
プレス機械の送り装置に使用
対象商品:
00003376

プレス機械の送り装置の駆動部からの回転部に使用しています。
何度か、半月キーが、とんだことがあるのですが、今現在大丈夫です。

2017-09-25
用途:
機械の部品
対象商品:
00003412

芝刈り機の掃除で回転部を外した時に紛失してしまったため購入。
発注後すぐに届き,サイズも問題なし。
他ではあまり扱っていないので大変助かりました。

2017-09-18
用途:
自動車整備
対象商品:
00003455

古い車でメーカー部品が廃番になってるなどの時に重宝します。色々なサイズが一個単位で買えるので助かります。

2018-03-25
用途:
プーリー交換用に使用
対象商品:
00003455

指先位の小さなものの送付のために、高い送料を払わざるを得ないのももう少し工夫があってもよいのでは? 急いでいたので背に腹は代えられない状況であったが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-08-07
用途:
機械のプーリー軸
対象商品:
00003394

機械のキーが磨耗したときに いろんな種類が1個単位で安く出ており サイズ違いで数個買って合うものを探せたので助かりました。

2017-01-23
用途:
エンジンの修理
対象商品:
00003376

こんなに小さくて100円もしない部品ですが、機械にとって無くてはならない要の部品です。
そんな部品をネットで販売してくださることに感謝してます。

2015-10-07
用途:
サンダーの補修
対象商品:
00003385

サイズがやや大きく削って納めました 材質は柔らかく加工は楽でした

2016-12-11
用途:
バイクのフライホイール固定に
対象商品:
00003376

価格も安く質も高いので助かります毎回重宝しています

2人が参考にしています
2015-01-18
用途:
修理
対象商品:
00003394

古い除雪機の部品が入手出来なくなり、同じくらいのサイズの物を探していて見つけました。サイズは少し削らないと使えませんでしたが、他に無いのでとても助かりました。価格も安く、予備も買いました。強度等は、まだ不明です。

2014-09-18
用途:
オートバイのフライホイールを留める
対象商品:
00003403

オートバイ用で純正部品がメーカー欠品でした。(ヤマハの70年代2サイクル空冷2気筒ポイント点火)
このサイズがピッタリでした。非常に助かりました。
海外では入手可能なのですが、値段と送料と手間を考えると、この商品のお値段は破格です(笑)
他の車種用も購入したいと思います。

1人が参考にしています