ドレンプラグソケットのレビュー

平均満足度 4.69 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドレンプラグソケット KTC
KTC
1,898 / 税込 2,088
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。 【用途】日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-09-18
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
07123733

シルビアのミッションオイルとデフオイル交換に使用。
遊びがなくキッチリ力がかかり安心して使用できました。

2021-11-04
用途:
サニトラのミッションドレン
対象商品:
07123724

サニトラのミッションドレンの取り外しの必須アイテムだと思います。クリアランスがなさすぎるのでこのソケットにメガネをかけて回します。

2人が参考にしています
2020-12-20
用途:
デフオイル交換
対象商品:
07123724

いままで9.5mmラチェットを使ってましたが、じきにドレンプラグがナメそうなので専用品購入。使いやすいです。

2020-04-08
用途:
ミッション、デフオイル交換時のドレンボルト緩め作業
対象商品:
07123733

長期放置車のミッション、デフオイルを交換するのに固着したボルトを外すために購入しました。さすが、評価のとおり、ドレンボルト、メガネレンチに対してのガタがありますが、強度があるので、ソケット、テーパードレンボルトの変形なく、ボルトを緩めることが出来ました。非常に助かりました。ボルトを緩められたので、オイル、シーラントを購入予定です。

1人が参考にしています
2019-10-06
用途:
ミッション、デフオイル交換

ミッション、デフオイルのフィラープラグやドレンプラグは以外と固く締まって緩まない場合があります。やはり良い工具を使いたい箇所ですので、KTCを選びました。また、ラチェットハンドルだけではなく、24㎜のメガネレンチが使用できるのも非常に良い。狭い箇所では、これが一番。買って損の無い一品です。

2019-09-15
用途:
ギアオイル交換

KTCのドレンプラグソケットはラチェットハンドルだけではなく、24ミリのメガネレンチも使用できるのが便利です。狭くて工具が入らない場所にはこのメガネレンチが使用できるのは非常に大事なことです。しかも、固く締まっている場合もあるので作りのしっかりとしたKTCは使い方さえ間違えなければなめることもないです。使用頻度は低くても揃えていたい工具です。

2018-01-23
用途:
ミッションフィラーボルト脱着
対象商品:
07123742

日産旧車の四角凸ボルト脱着用に、KTCは24のメガネが掛けれるのでスムーズに緩みました。

アップカイト 様2017-08-31
用途:
自動車整備
対象商品:
07123733

24㎜のメガネレンチが使えるのはとても便利です。車をリフトアップさせないでデフオイルの交換をされるならこのタイプが良い買い物になると思います。

2019-10-28
用途:
日産車のメンテナンス
対象商品:
07123742

今回は旧車!スカイラインジャパンのフィラーボルトを外すのに使いました。前回何処かで交換した模様でしたが締め込みトルクが兎に角掛かっている状態で外すのに使用しましたがしっかりと嵌まり外すことが出来ました。

2015-01-28
用途:
トランスファーオイル交換用
対象商品:
07123742

店頭ではなかなか売っていないので助かりました。品質はKTCなので問題ありません。
ただ、そうそう使う物では無いので、もう少し安い物があれば良かったかな。

2017-12-24
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
07123724

サイズ間違えで使えませんでしたが、商品は問題ありません。ロングのスピンナースピンナーハンドルだと違う方向に力がかかってしまいますが、メガネなどで補助出来るのが良いです。
レビューに惑わされましたが、スズキ車のデフやミッションのドレンには使えません。0.5mmほど大きいです。

4人が参考にしています
2017-03-29
用途:
修理等での使用です。
対象商品:
07123742

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

2018-03-14
用途:
保有車両整備等
対象商品:
07123724

専用工具がないといけなかったので購入しましたが、品番は10ですが実際は10.5なのでスズキのデフナットには入りませんでした。10.0が必要でした。

2016-03-03
用途:
自動車整備
対象商品:
07123724

KTCだから問題なしです。

2011-02-06
用途:
日産デフやミッションのドレンに
対象商品:
07123733

凸部分がもう数ミリ長いとさらによくなるかも

2013-01-25
用途:
スバル車のデフオイル交換に
対象商品:
07123733

ひどく固着して回らないドレン。普通は1/2インチ(12.7mm)で回るのだそうだが、全く歯が立たず。そんな時これを見つけました。ひったリサイズの13.1mmなので馬鹿ネジになる心配もせず回せました。満足です。