セメントスプレーのレビュー

平均満足度 3.00 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
セメントスプレー ミラコン
ミラコン
   
セメントなどにできるクラック(ヒビ割れ)は、建物を早く傷め、見た目にも古い印象を与えてしまいます。 このセメントスプレーは、霧状に噴射されるセメント粉が水と反応し瞬時に固まり密着します。 セメント、モルタル、ブロック塀などの細かいヒビ割れを直してくれます!
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-11-21
用途:
堀込式ガレージの壁のひび割れ補修
対象商品:
08206247

素人が行う補修には、最適の商品です。スプレー式なんて、よくぞ商品化できたな、と感心します。施工から数週間ですが、特に悪いところも見当たらない。ただし、内容量は驚くほど少なく、5ミリ3メートルの表示をきちんと認識すべき。また必ず購入します。

1949 様2020-07-05
用途:
玄関の階段のひび割れの補修に使用。
対象商品:
08206247

外観も良く、接着状態も良く、非常に満足しています。

2017-08-16
用途:
自宅の補修
対象商品:
08206247

セメントスプレーと言う物が在る事をモノタロウさんのカタログを見て知りました。涼しく成ったら外壁の補修をしたい。大きな処はモルタルでスプレーセメントはお高いので其のうえの化粧に使う予定です。

2017-10-08
用途:
セメント補修
対象商品:
08206247

スプレーして水をかけるだけでカンタンにセメントの割れ補修ができる。

2017-05-27
用途:
ベランダ用の一部がかけたため
対象商品:
08206247

注意書き通り詰まりました。上の部分をたたき上手く全部出ました。でもだいぶたたきました・もう少し改良してほしいです。

2016-06-30
用途:
コンクリート池の修理
対象商品:
08206247

簡単にできるので便利、全体量が少ないので、たくさん使用する場合は割高。

2019-04-27
用途:
セメントのヒビ割れの補修作業
対象商品:
08206247

附属のビニール管は使わずに、スプレー缶を振りながらコンクリート粉末が連続して出るように努力してセメントのひび割れに直接噴射したが、ヒビが埋まるような具合にはいかずヒビの周りが粉末で白く染まる程度で内容量がなくなってしまった。ほとんど役に立たなかった。

2017-10-17
用途:
ブロックのひび割れ
対象商品:
08206247

全く使いものになりません。長いノズルが付属で付いていますが、それを使用するとセメントが詰まるのかでてきませんでした。内容量も少なく直ぐになくなります。

2人が参考にしています
2015-06-10
用途:
家の土台のコンクリート劣化部分
対象商品:
08206247

今回の購入は、スプレー2缶+定着剤1ヶ(この位あれば、相当塗れると思っていたので)
使用したのは家の土台のコンクリート。表面が剥げ落ち、一部は砂利が露出。総面積は、縦約20㎝×長さ140㎝、この内 20㎝×30㎝は砂利が露出、他は表面が剥げ落ちた状態で平面。塗布面は地面と垂直。
先にご使用された方々のコメントを参考に、吹き付け前に(水を含ませたスポンジで)表面をたっぷりと濡らせた為か、垂直面でしたが1回目の噴き付けでのくっつきは良く、均一に塗る事 は できました。
今回、1缶吹き付けた後、1日開けて定着液を塗布し、もう1缶を吹き付けましたが、前述の面積での完成状態は、表面に防湿剤を塗ったよりも多少厚い程度。コンクリート表面が更に剥げ落ち小石が出た部分は凸凹を埋めて平らにする事はできなかった。又、表面のみが剥げ落ちて平面が残っている部分では、残っていた表面(厚さ約1.5㎜)との高さと合わせるには、量が足りなかった。
缶の大きさの割りに内容量が少なく(感覚的にそう思えてしまう)、すぐに終わってしまった。アースの感覚で噴いているとあっという間に終わってしまうので、本来の目的である、ひび割れを補修するならいいが、ある程度の面積を盛って高くするには、それ相応の量が必要になります。面積が広い場合は沢山購入するか、そうでなければ、表面のコーティング程度で妥協するか です。
尚、噴き出し時の圧が強く感じられ、最初のうちは強く出てしまった。(噴き出しの圧に対する指の慣れの為か、ある程度噴くと圧が抜ける為かは不明)。今回は広い面に薄く噴き付けたので何とかなりましたが、ひび割れ部分の様に狭い範囲に噴き付ける場合は、レビューに書かれていた様に、コツがいると思います。噴き出すのがセメントなので、それなりの内圧が必要でしょうが、圧の調整ができれば使い易いと思います。

3人が参考にしています
2015-02-23
用途:
モルタル壁のひび割れの補修
対象商品:
08206247

量があまりにも少なすぎて、ひび割れの補修には向かないようです。

2011-04-03
用途:
コンクリートのひび補修
対象商品:
08206247

量が思いのほか少なく割高な感じがする。
作業にはコツが必要のようで、半分位は吹き飛んで定着しませんでした。
付着力の増強を望む。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この商品は、乾いたセメント粉が吹き出ますので、水もしくはセメントスプレー定着剤(注文コード08206256)で充分に湿らせて頂く必要がございます。
一度に厚くはできませんので、水もしくは定着剤で充分湿らせてスプレーする、また湿らせてスプレーと繰り返して徐々に厚くして頂く必要がございます。
また、塗装面等つるつるした表面など水では定着しにくい場合、定着剤をご使用頂くほうが付着力は強力になります。
何卒ご了承くださいますようお願い致します。

株式会社山十 様2008-03-17
用途:
コンクリートのひび割れ
対象商品:
08206247

5mmx3mはとても出来ない。
量が少なく使い物にならない。刷毛で塗るものがあればそのほうが良いと思う。噴射の勢いが強すぎて思うように出来なかった。

MonotaROからの回答

ご指摘の内容につきまして、メーカーに確認いたしました。例えば、ひび割れ部分にセメントスプレーを集中的に吹付けますと、先に吹きついたセメント粉が、スプレーのガス圧により吹き飛んでしまい効果的に補修ができません。この為にお客様よりご指摘のありました
5mm×約3mの長さの補修が出来なかったと思われます。この様な場合は、セメントスプレーの噴射ボタンを短く一回ずつ繰り返しながら部分的にひび割れを埋めていきます。この時、吹付けたセメント粉が盛り上がった場合は、セメントコテでひび割れの中に練りこむように表面を均しますと効果的に仕上がります。
以上の使用方法は、誤使用を避けるため製品に詳細に明記させて頂いております。 セメント粉をスプレーにて噴射する場合、ある程度のガス圧が必要であり、発売当初はセメントのガス圧は430mlでしたが、製品改良を致しまして現在は 230mlにガス圧を落し、さらに使用面積を増やす為、セメント粉を増量しているということです。今後ともよろしくお願いします。