水道凍結防止帯のレビュー

平均満足度 4.23 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水道凍結防止帯 日本電熱
日本電熱
   
給湯管にも安心して使える、給水管、給湯管共用タイプ
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-09
用途:
水抜き栓周りの凍結防止。
対象商品:
68148517

ちょうどよい長さで、過不足なく施工できた。通常のものは長すぎて、もて余すので、このような長さのものが買えるのはありがたい。

ピンピート 様2018-12-28
用途:
水道の凍結防止です。
対象商品:
08222042

まずまずの使用感です!これからも使います。ありがとうございました。

2018-11-12
用途:
機械の凍結防止
対象商品:
08222033

価格も安く使用しやすかったです。長さが選べるのでよかった。

2017-12-14
用途:
水道のバルブ部分の凍結防止
対象商品:
68148517

電熱部分の長さが1mの製品は、ホームセンターでも取扱しているが50cmは無くmonotaroで探し、購入。
寒波来襲までに取り付けられ満足している。

佐倉給湯サービス 様2017-03-24
用途:
給湯器用の配管凍結防止
対象商品:
08222067

配管が長いので、6Mを使いました。
保温材よりも確実です。

2017-02-28
用途:
外のトイレでの水道管凍結防止用として使用
対象商品:
08222033

初めての注文でしたが、安くても問題なく使用できました。

2015-09-22
用途:
温水管
対象商品:
08222067

巻き付けるテ-プをも少し長くしてほしい。
実際の使用長さを表示してほしい

2014-10-30
用途:
給湯管の凍結防止
対象商品:
08222076

海抜が800mの所に住んでいます。冬は寒いです。給湯器からキッチンまで配管が長いので凍結防止に購入しました。価格が手ごろなので、満足です。

2014-12-23
用途:
正規の使用です。
対象商品:
08222033

テープがもう少し、やわらかめがいいです。

2015-03-09
用途:
給水配管の保温
対象商品:
08222067

15~20A程度の細巻に螺旋方向に巻こうとしてもサーモの感温部が固くて馴染み難く、もっと柔軟性がないとピッタリ沿わすことができないね。

2014-01-22
用途:
機械給水用ゴムホースおよび電磁弁の凍結防止
対象商品:
08222085

長さ20mで長い物を購入 写真ではヒーターの外に巻く断熱テープらしきものが写っていたのですが緊急を要したので断熱テープを別途購入した為余ってしまいました。
また外側に巻くビニールの保護テープは有りませんでしたので、そこの所の説明書きがはっきりしていると悩まず済んだと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

2013-12-22
用途:
水道管凍結防止および保温庫保温用
対象商品:
08222042

今回は保温庫の温度調節として底面に直敷設したためかヒータコード部分が固く作業が少しやりづらかった。試験確認をしていないのでスペックは未確認です。価格はもう少し安くしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2014-01-20
用途:
水道管の凍結防止
対象商品:
08222033

記載してあった発停の温度が違うみたい

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。確認させて頂きます。