空気流量調節器のレビュー

平均満足度 3.75 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
空気流量調節器 TRUSCO
TRUSCO
1,598 / 税込 1,758
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。 【用途】エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
トキエア株式会社 様2024-04-27
用途:
機械の保全作業
対象商品:
08373811

アタッチメントも簡単で、フィット間も問題無くセット出来ました。作業も微調整がやり易く助かりました。

株式会社安井工務店 様2023-11-18
用途:
機械の修理
対象商品:
08373811

古い機械の修理部品に使用しますが、検索して探しあて、ぴったしあうのがありました。助かります。

2016-12-03
用途:
グラインダーの速度調整
対象商品:
08373811

非常に良い商品です。手元でエアーの調整ができ仕事がし易いですね。

2人が参考にしています
2023-10-04
用途:
エアーガンのエアー調整として
対象商品:
08373811

簡易的な製品ですので致し方ないと存じますが、微調整は難しい様です。また、使用中に流量が変化してしまい絶えず調整が必要です。調整つまみがしっかり固定されると良いのですが。

2014-06-12
用途:
エアーダスターの接続
対象商品:
08373811

加工精度が高い点には満足しています。
バルブの開度がわかりずらい点が改善されれば文句なしです。
つまみに、大きな矢印が刻印されていて、バルブ開度が一目で分かるようになっていると良いです。

2人が参考にしています
辻ウッドテクニカル 様2019-08-20
用途:
インパクトエアーツールのエアー調整
対象商品:
08373827

最悪です!取付後1分で御臨終です。
インパクトの振動でエアー調整のツマミが勝手に回ります。振動や移動しない配管部分では問題無いかと思いますが、工具等に取り付ける場合はNGです。
特に工具用オイルが入るとクルクル回って使い物になりません。
改善して頂きたいですね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2017-02-26
用途:
溶接の炭酸ガス調整
対象商品:
08373811

色々使ってきましたが、いたって普通の調整機でです。

1人が参考にしています
2014-11-09
用途:
洗浄液をスプレーする時のエアー流量の調整用で使用します
対象商品:
08373827

エアー量がゼロにならないので、使い勝手が用です。

1人が参考にしています