チューブフィッティングエルボのレビュー

平均満足度 4.62 (61件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)
219 / 税込 241
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。 【用途】ねじとチューブの接続
61件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-01
用途:
エア工具の修理

エア漏れも、外れる事もなく、快適に使用しています。

2025-10-02
用途:
ウレタンチューブの延長用

ウレタンチューブの延長用に利用しましたが、精度が高くジャストフィットしました。

2025-09-14
用途:
エアー装置の配管

PISCO製なので以前から安心して採用していますまたネジ部はシールテープが要らないので綺麗な仕上がりになります。

有限会社 光環境 様2025-08-04
用途:
メイルコネクターとして、使用しています。

チューブフィティングエルボ付きですので、ノーマルオープンの電磁弁ドレン用として、便利に使用しています。

株式会社魚谷鉄工所 様2025-02-26
用途:
空気配管
対象商品:
08265092

機械の空気配管が漏れていたので交換部品として購入。
ホームセンターではピッタリのサイズが無かった。
日曜に注文したが即日発送してくれた。
大変助かりました。

1人が参考にしています
2025-02-14
用途:
サンドブラストタンクのホースに使用

サンドブラストタンクのホースに使用していますが外れる事が無く問題なく使えています。とても満足しています。

2025-03-16
用途:
機械接続
対象商品:
08265135

取付後に回転してくれたら良かったです。
商品は固定式

2024-12-12
用途:
液体配管

適切なホースを用いることにより,漏れなくしっかりとした配管ができました.

合同会社ユニコーンアルファ 様2024-06-14
用途:
測定器の部品として使用。
対象商品:
08265074

商品につきましてはもう何回も使用して全く問題ありません。
ただ前回20個購入時に1個不足していたので連絡して1個あとから送って頂きました。
ところが組み立ててみるとそのうち1個が仕様が異なっていましたので急遽今回
発注しました。PL6-01はΦ6㎜の配管用ですが1個だけΦ4㎜のものが混じっていました。
外観は同じように見えますのでわかりにくいとは思いますが今後十分にご注意願います。

2024-05-21
用途:
エアー配管に
対象商品:
08265101

エアー配管の継手は信頼のあるPISCOに限ります。

出口梅園 様2023-11-27
用途:
剪定作業,エアーハサミ
対象商品:
08265101

ウレタンチューブとエアーハサミの接続につかっていますが、エルボとチューブの接続に一個のパーツで安く済み。金具と黒いエルボのつなぎ目がくるくる回りますし、チュウーブの接続部も周り、ねじれが有りません。

2023-05-04
用途:
空圧機器
対象商品:
09147004

コンプレッサー、増設タンク、水切りフィルター、周りの空気配管用に、施工楽々^_^

1人が参考にしています
2023-10-12
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
08265074

現在使用の物より、しっかりした作りで耐久性もあり良い商品です。

2023-07-06
用途:
設備メンテナンス
対象商品:
08265083

特に問題も無く使用している物の代用で使わせて頂いております。
次回も購入しようと思います。

2023-01-16
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
09146943

機械のエアー配管に使用しています。シールテープ不要で助かります。

2022-11-09
用途:
エアー2次配管
対象商品:
09147013

他社と比較し配管チューブに接続がし易く、高圧にも耐えておりとても満足してしております。

2022-10-13
用途:
空圧機器のメンテナンス
対象商品:
09147004

安いワンタッチの同等品は同じ価格で2個も3個も買えます。しかし、しばらくはいいが、1~2年でエアが漏れてきたりしています。簡単に変えられる場所ばかりでもないので、そういう場合ほどメーカー品がおすすめです。

2022-10-01
用途:
コンプレッサーのレギュレータの接続に使用
対象商品:
09147004

簡単かつ軽く押し込むだけで接続ができる
ネジ部分の長さも余ることなく、コンパクトに接続できる
ネジを閉め込んだ後でも、かくどがの変更が可能です

2023-03-19
用途:
エアー配管の接続
対象商品:
08265074

特に問題なく使用しています。
納期/価格的にも満足しています。

有限会社小和田製作所 様2022-05-08
用途:
設備製作に使用している。
対象商品:
08265083

いつもお願いしている商社に頼むよりも早く届くので有り難いです。