ウレアグリースのレビュー
- 用途:
- トルクカムの潤滑
使い続けていますがトラブルは出ていません。油脂類でエーゼット製品は信頼できます。DIYなのでたくさんは必要なく丁度良い量です。
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 58412611
昔からトルクカムにはコレを使ってます
まったく不具合起こらないのでコスパ非常に高いです
定期的にメンテナンスするならこれで十分
ぶっちゃけ高価なグリス要りません
- 用途:
- ビーバーの冬季間使用しないときに使用
春先から使用するときスムーズな回転が得られて、草刈りがはかどる。
- 用途:
- ボールジョイントへの給脂
リチウムグリースより高性能なこちらを使ってみたいと思います。使用目的的には量も多すぎずなかなか良いと思います。
- 用途:
- 自前の修理時に使用
実績豊富なエーゼット製です。2本購入したうちの1本で蓋を開けた際に若干分離した?油が出てましたが使用上は全く問題なしでした。
- 用途:
- バイク等の補修
耐熱性とねんちょう性がちょうど良さそうで、サイトでも推奨していたので購入した。
性能はよくわからないが、使用感はいい。
- 用途:
- スクーターメンテ
- 対象商品:
- 58412611
af61トゥデイのドリブンフェイスのオーバーホールに使用しました。
頻繁に使うグリスではありませんので、もっと少量の物があれば更に良しです。
- 用途:
- 自動車のタイロッドエンドブーツやロアボーラーるジョイントブーツの取替時
- 対象商品:
- 58412611
専用の注入器具に入れて使うとジョイント部分にきれいに塗れるしゴムを冒さないようで安心して使える。
- 用途:
- 機械部品の潤滑
- 対象商品:
- 58412611
当方電気担当なので大量のグリスは使わないし、かさばるので持ち歩いていなかったが、偶々電気の修理時に油切れを発見し、応急的に給油するのに便利と思い購入。予防保全に一役かってます。
- 用途:
- 焙煎機のメンテナンス
- 対象商品:
- 58412611
焙煎機のシリンダーに使用しています。
熱の掛かる箇所なので、耐熱温度が高めのタイプを選んでいます。
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 58412611
自転車の前後輪のハブ、ペダル、ボトムブランケットのグリースアップに使用しています。以前はリチウムグリースをメインに使用していましたが、ウレアの方が水に強いとのことなので、雨対策としてこちらに変えました。リチウムよりもネットリとした感じですが、とてもスムーズに走行できています。
- 用途:
- 車両のメンテナンス
- 対象商品:
- 58412611
ブレーキドラムとホイールの取り付け面に薄く塗布して防錆に使用しています。高温でも流れることもなく安心して使用できます。