電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズのレビュー

平均満足度 4.02 (60件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。 【用途】ドラムポンプ缶からの小分けに
60件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-30
用途:
洗浄液
対象商品:
09341035

良い。
何度も買っています。
先端の金属単品購入出来ればありがたい

株式会社梓の郷島内ふぁーむ 様2024-07-03
用途:
軽油の給油
対象商品:
09341035

以前はバッテリーのポンプを使用していたが、寿命が短かった、今回は期待している。

1人が参考にしています
2024-03-21
用途:
灯油等の吸い上げ
対象商品:
09341035

長年の製品を使用していますが、一定の時間使用すると電源が壊れます。 不思議に思っていて、電源を取り外して12V電源を直結するとモーターは回ります。その方法でモーターがダメになるまで使用できます。電源の故障が改善されると良いですね。または、基板の交換が容易にできるようにする。、

2人が参考にしています
2023-09-19
用途:
米乾燥機の給油
対象商品:
09341035

手動ポンプから、何故今まで切り替えなかったのか、疑問です。給油流量は満足です。

1人が参考にしています
2023-05-19
用途:
農機具、重機への給油時
対象商品:
09341035

作りも丈夫で大変楽に給油出来るようになりました。大変満足しています。

1人が参考にしています
協和自動車有限会社 様2023-01-30
用途:
灯油の移し替え
対象商品:
09341035

ドラム缶から灯油を移し替えるのに重宝してます。経油の移し替えにも使う予定です。

1人が参考にしています
2022-06-07
用途:
軽油の給油に使ってます
対象商品:
10704696

ショベルの給油で70リットルくらい必要なのですが、毎日ではないので配達してもらうほどの量ではないですが、ポリ缶だとしんどいので買いました。ノズルで止められるので非常に便利です。手回し式だと入れすぎれば逆回転で吸う事も出来ますが、これだと給油口の近くに居ますので入れすぎることも無いので助かります。贅沢言うと、屋外対応ではないので毎回片付けが面倒なのと、オートストップでは無い事くらいですが、安いので我慢します笑

1人が参考にしています
クロスロード 様2020-12-02
用途:
灯油の移し替え
対象商品:
09341035

灯油タンクからの移し替え用に購入しました。。電動で楽々です。買ってよかったです。

1人が参考にしています
2020-10-26
用途:
灯油をドラムからポリへ移す
対象商品:
09341035

冬場にファンヒーターにしょっちゅう給油しないといけないので
ポリに移すのが面倒でしたがとても簡単で楽になりました。重宝してます。

2020-08-05
用途:
給油
対象商品:
09341035

使いやすい。レバータイプが初めてだったんですが非常に使いやすいです。

2020-09-04
用途:
重機の給油作業
対象商品:
09341035

工進は産業機械メーカーとしてしっかりしている。給油量は計れないが、時間算出しています。

農事組合法人あらしま 様2022-09-22
用途:
ホームタンクからトラクター等への給油
対象商品:
09341035

付属のホースがもう少し長いといいです。
現在は、延長ホースを購入し、オートストップノズルを付けて使用しています。

2020-10-06
用途:
機械の給油

便利だし楽ではあるんですが、いかんせん耐久力が600本と書いてありますが、前回購入調べたら18か月前でとても公証値ではないと思います。耐久力上げてください。

4人が参考にしています
2022-04-25
用途:
灯油で使用
対象商品:
09341035

今利用している同じものを予備で今回購入しましたが、使用していませんので★4つです。

2020-04-15
用途:
ドラム缶からの給油
対象商品:
09341035

今まで乾電池式を使ってましたがパワーが断然違います。あまりにも早いのでオートストップ機能が欲しくなります。

2019-12-20
用途:
ドラム缶から石油タンクへの給油作業
対象商品:
09341035

今までは手回し式でしていましたが、かなり体力のいる作業でしたが、これだと簡単かつスピーディーに作業が完了します。

有限会社花田運輸 様2019-11-15
用途:
トラックの給油

思っていたより少し給油に時間がかかりますが、値段を考えると良い商品でした。

1人が参考にしています
2020-07-23
用途:
灯油タンクの交換時
対象商品:
10704696

以前に使用していたポンプが壊れたので、注文しました。軽くて非常に気に入ってます。

DIYレスキュー 様2021-02-22
用途:
灯油の給油

この商品を2回購入しましたが、2台とも2~3シーズン目までには故障してしまいました。
ポリタン灯油ポンプ程度の寿命か、それ未満で、あまりの耐久性の無さに閉口してしまいました。
故障部位は2回とも、液中ポンプの故障です。

3人が参考にしています
2020-12-12
用途:
灯油
対象商品:
09341035

ホースの結合部から灯油漏れが最近発生したのですが 交換のホースは別売りしていませんか?

MonotaROからの回答

排出用ホースは現在、注文コード5583488(変更・廃番になる場合がございます)でお取り扱いがございます。継手は付属しておりませんので、ご確認の上ご検討をお願いします