手動式 ドラム用レバーポンプのレビュー

平均満足度 4.25 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
手動式 ドラム用レバーポンプ モノタロウ
モノタロウ
4,998 / 税込 5,498
手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-05
用途:
粘度の高い切削油剤原液の吸い上げに使用
対象商品:
40205191

粘度の高い切削油でも吸い上げることができます。
本体は樹脂製で手荒に使うと壊れそうですが、手回しタイプより安価で気に入っています。大事に使っていきたいと思います。

2019-01-11
用途:
給油
対象商品:
40205191

これは便利です、早いし疲れません
速く購入すればよかった

1人が参考にしています
2018-05-21
用途:
油脂類の汲み上げとして
対象商品:
40205191

手動式タイプを探していたので、すぐに使えて現在も継続しています。

2022-10-22
用途:
灯油の給油

給油しているとポンプ本体と排出ホースの接続部分から燃料が漏れる。
接続は簡易な針金クリップでホースを止めているだけ、液漏れを防ぐパッキンが無く漏れて当然の作り。
吐出量は満足なのだが使うたびに漏れるのはがっかり。

2017-03-04
用途:
軽油用
対象商品:
40205191

思った以上に早く給油できましたが、高い所の給油の際ホース内の残りが排出しずらくこぼれてしまった。残りがタンク内にもどるか、ホースの先端にストッパーがあると使いやすいと思いました。

1人が参考にしています
ワタナベ木材 様2016-12-20
用途:
ドラム缶に配達された灯油の小分けに使用
対象商品:
40205191

今まで電動のを買ったらワンシーズンで故障したり、手動のも買ってみたものの出る量が少な過ぎて面倒でした。これは井戸の手押しのような作りで丁度いい量が出て来ます。家族にも今回はいいのに出会えたと言われ鼻高でした。

1人が参考にしています
2019-10-03
用途:
オイルの詰替え
対象商品:
40205191

思ったよりレバーが硬く動きが重かったので
一休みしながら入替作業をした。
商品的には悪くはないと思うが...

2017-03-27
用途:
灯油タンクの移送
対象商品:
40205191

韓国製だからなのか、とてもアバウトな製品だと思う。なぜかというと、漏れやエアの混入が多いと思うから。したがって、注意書きにあるように 危険物などには向かない。灯油程度が妥当。

2人が参考にしています
2017-03-01
用途:
ドラム缶用
対象商品:
40205191

思ったよりもしっかりした商品でした。後は耐久性です。

1人が参考にしています
2013-02-14
用途:
ドラム缶よりの液体汲み上げ作業
対象商品:
40205191

200L缶を想定して作られていますが60L缶で使っています。取付のネジ径が一緒なのでそこは問題がありませんでした。汲み上げるパイプの長さも調整式+延長があり60L缶でも200L缶でも使えます。クーラント(不凍液)で使用できる製品を探していたところ樹脂製だったのでこの製品を選びました。しかし使用可能流体が灯油などに限定されています。この手のポンプは製品紹介に使用流体の記載を明記して欲しいです。この点が心配ですがいまのところ問題なく使用できています。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
「使用可能液体:灯油、軽油、油圧油、潤滑油、エンジンオイル」となっておりますので、ご確認お願い申し上げます。

やまうち建機 様2013-04-19
用途:
200リットルのドラム缶よりハイドロリックオイル#46をくみ出すのに使用
対象商品:
40205191

この価格でこの使いやすさは得した気分です。ポンプのレバーは小さな動きなので重いのではないかと思っていましたが、案外軽く操作できました。また1回のくみ上げ量もそこそこあるのでペール缶20リットル4缶も一気にすんなり移せました。ハンドルも小さいために狭い場所での作業でも邪魔には感じませんでした。しかしながら排出ホースの接続口からかはわかりませんが若干空気が入り込んでいました。プラスチック製なので耐久性は何とも言えませんが、激しい動きをするものではないので、使用頻度の違いはあると思いますがあまり気にはならない感じです。

5人が参考にしています
2013-05-10
用途:
200Lのドラム缶より潤滑油の汲み上げ用に使用
対象商品:
40205191

今までハンドル品を使用していましたが、比較するととても軽く、力の加減で必要量だけ汲み上げる事が出来とても使い勝手が良いです。
材質が樹脂の為、今後長期使用していく中で劣化の心配があります。

3人が参考にしています