エンジンコンディショナーのレビュー

平均満足度 4.70 (215件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンコンディショナー 呉工業(クレ)
呉工業(クレ)
949 / 税込 1,044
四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。 【用途】四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄
215件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
工藤漁業部 様2021-01-04
用途:
レギュレター
対象商品:
09580523

除雪機のレギュレターの掃除にはこれが一番だと思います。

GENCHI YARD 様2020-12-08
用途:
スロットボディの洗浄
対象商品:
09580523

定評のあるメーカーですので洗浄力は申し分ないです。

1人が参考にしています
2021-01-24
用途:
スーパーカブの整備
対象商品:
09580523

インジェクションタイプのスーパーカブで、エンジンが掛からなくなり、バイク店に持ち込みました。
カーボンが溜まり、圧縮がなくなっているとの事。
修理に3万円は掛かると言われました。
ダメ元でエンジンコンディショナーを購入し、プラグホールから噴射。
30分で直りました。
本当に感謝しております。ありがとうございました。

2020-11-22
用途:
バイクのキャブレターオーバーホールで
対象商品:
09580523

ゼファー750 4連キャブレターオーバーホールで分解清掃
・部品管理する為に100円ショップで鉄の容器を用意して清掃作業に集中してしまって細かい部品が紛失します。
・作業中は、液が肌に触れない様に防護して下さい
利点
・粘りがあるので液がある程度その場で保持する。
・Oil汚れはある程度、除去できる。
・ホームセンターと比べると値段が安い
・目安として4連キャブレターならこれ一本で清掃出来る。
欠点
・臭いがきつい
・手袋が必要
・汚れがひどい場合は、ブラシを使用
・一部の歯ブラシの柄では溶けてしまうので注意!(透明な柄)
・長時間のどぶ付けはキャブレターを痛めるので様子を見ながら作業して下さい。

Free Works K 様2020-09-08
用途:
エンジン内の洗浄
対象商品:
09580523

洗浄能力が決して優れているとは思いませんが、価格が安いので使用しています。缶を振った印象で残り1/4~1/5になると洗浄剤が出ていないような感じがしますので、その点がもう少し解消されるとトータルコストは良くなると思います。

1人が参考にしています
納得 Auto Care 様2020-11-25
用途:
自動車整備
対象商品:
09580523

スタート時 息つき(スイフト)の症状が改善させました。ありがとうございました。

2020-07-29
用途:
バルブ廻りの洗浄
対象商品:
09580523

インマニ、サージタンク、スロットルバルブ、その他色々なところに使用できカーボンもキッチリ溶かしてくれるので、その後の掃除が楽になります。
1000円以下で容量もそこそこ多いのでコスパ高いです。

2020-08-02
用途:
車のメンテナンスに
対象商品:
09580523

プラグボール洗浄に使用してます。
レックスより効果があり、体感できるので愛用してます。

訪問介護ふるさと合資会社 様2020-06-14
用途:
自動車やオートバイのメンテナンス時
対象商品:
09580523

キャブレターの詰まりや、エンジンのふけ上がり不調時に使用するとノズルの詰まり、カーボン等の付着物が除去されて良いです。

トランスポート広島 様2020-02-29
用途:
古いバイクのリフレッシュ
対象商品:
09580523

エアクリーナーエレメント外して噴霧。さらに禁断のプラグホールより注入し一晩放置。 無事エンジン作動。 心無しアイドル安定。効果あり。

1人が参考にしています
2020-09-01
用途:
整備作業
対象商品:
09580523

ホームセンターでも売っていますが、他の商品を注文するついでに購入しました。点火プラグを点検で取り外した際、バーナーで炙ってからこれを吹き付けてしばらく放置するとピカピカになりました。

2020-07-15
用途:
メンテナンス
対象商品:
09580523

泡沫状になるので、スロットルや燃焼室洗浄に効果的です。

2020-04-20
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
09580523

スロットルバルブや、プラグホールから直接噴射しています。

1人が参考にしています
2020-04-28
用途:
汚れ落とし
対象商品:
09580523

泡状で使いやすくマフラーの汚れも簡単に落とせました

2020-03-12
用途:
旧車メンテ
対象商品:
09580523

カブったプラグの洗浄に使用、もうちょい安いか容量増えれば有難いんですが。

2019-10-30
用途:
バイクレストア
対象商品:
09580523

空冷単気筒400cc、スラップ音が特定の回転域で出始めたので使用しました。プラグホールから直接吹いて12時間漬け置きしました。その後インテーク側とアウトテーク側からも吹いて、手動でクランクを何度も回し清掃、バルブとバルブシート面の当たりも良くなったと思います。圧縮は確実に上がりました。アイドリングも上がりました。しかし12時間も漬け置きしてエンジンオイルにもコンディショナーが流れ込んだため、エンジンのオイル粘度が変わってしまい、スラップ音は小さくなりましたが範囲は広まりました。このことからピストンリングの固着は取れた模様です。これからエンジンオイルの粘度を調整すれば、スラップ音は消えてゆくと思います。今後、再付着を防ぐためオイル添加剤と燃料添加剤も入れる予定です。

1人が参考にしています
2019-09-24
用途:
バイク整備用
対象商品:
09580523

スロットル清掃に使っています。ホームセンターではない場合が多いのでこちらで購入しました。パーツクリーナーでもいいように思いますが一応専用品ということで。

祐宝丸 様2019-10-06
用途:
保守メンテナンス等
対象商品:
09580523

キャブレーターなどの内部の洗浄に抜群の効果を発揮します。

1人が参考にしています
2019-09-18
用途:
バイク作業
対象商品:
09580523

バイクのキャブオーバーホールにつかいました。
泡状なので使いやすいです。
これからも使わして頂きます。

2019-06-19
用途:
保守点検
対象商品:
09580523

インタークーラーよりエンジン側に吹いてアクセル煽るだけで白煙モクモクで綺麗になりました

1人が参考にしています