グラファイトワイパーブレード 純正対応フレームのレビュー

平均満足度 4.69 (139件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)
NWB(日本ワイパブレード)
829 / 税込 912
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
139件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-13
用途:
車のメンテナンス

NWBのワイパーブレードは純正と変わらず安心できます。

株式会社オフィスファンダンゴ 様2025-07-03
用途:
車両備品の交換用品として

ホンダのフリードのフロントワイパーとして使用。純正級の品質があります。使いながら、耐久性もしっかり見ていこうと思います。

2024-12-23
用途:
車のメンテ

以前はNWBの「グラファイトワイパーブレード視界スッキリワイパー」を使用していましたがビビりやすいのが気になり、同じNWBのこの「グラファイトワイパーブレード純正対応フレーム」に変えてみました。ブレード幅は同じですが、少し価格が高いだけあってビビらなく使用できています。

2024-10-06
用途:
車の整備

10年間,1年ごとにワイパーゴムのみ取り替えてきましたが,フレームも劣化してフロントガラスへの密着性も落ちていると思い,フレームごと交換しました。交換後は拭き取り残しがなくすっきりです。数年に1回はフレームごと交換もおすすめと思います。

2024-11-04
用途:
ホンダ軽トラ

純正の形状・材質(部分プラ)とは異なって全金属、ゴム支持点も多くいい品だ。NWBを買っておけば間違いが無い。

1人が参考にしています
2024-05-27
用途:
ダイハツ車に
対象商品:
09888943

ダイハツの純正交換部品と同等で安心して使えます。
また必要になればリピートします。

2024-03-27
用途:
傷んだワイパーブレードの交換
対象商品:
09888943

安価ですが品質は良好、撥水機能等はありませんが、価格が安い分頻繁に交換できるので良いと思います。

2024-01-22
用途:
ワイパー交換
対象商品:
09888925

NWB、なんの問題も無し。ここにしておけば間違いない無し。替えゴムのサイズが限られてる。

2024-09-16
用途:
車のワイパー交換部品

純正対応なので純正品と同じように脱着できます
また購入したいです

2023-10-25
用途:
ワイパー交換
対象商品:
09888961

プリウス30系のワイパー交換、簡単でした。水のふきとりも綺麗で動きもスムーズです。2年後にまたリピートします。

2023-04-19
用途:
車のメンテ
対象商品:
09888986

ワイパーゴムがボロボロなのでフロント2本リア1本を購入。他サイトより安く装着品と同等品で安心です。la600sタントに使用。探すのが少し苦なのでこちらにセット品の設定有ると尚良しです。

2人が参考にしています
2023-02-27
用途:
三菱の軽トラ
対象商品:
09888952

問題ない感じです。ブレードに錆びもあり、ゴムだけではなく、ブレードごと交換した次第です。
よくふき取れています。

2023-01-22
用途:
ムーヴラテに使用
対象商品:
09888977

ダイハツムーヴラテに使用しました。
フロントウインドーにレインXを塗布していますが、拭き取りがスムーズでビビリ音もないです。

2022-12-29
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
09888925

純正部品に採用されているものと同一商品ですので、何の障害もなく交換できました。ディーラーでは車検時に交換を勧められますが、前後で8千円程度取られますから、自分で交換したほうが賢明です。

2022-11-29
用途:
メンテナンス
対象商品:
09888943

ワイパーブレードは高級品・ブランド品など様々な製品がありますが、一般的なタイプをこまめに交換するのが一番ストレスがなく、結局コストパフォーマンスも良いと思っています。NWB製はまさにうってつけだと思います。

2022-11-28
用途:
自動車整備
対象商品:
09889004

ゴムが柔軟に動いてくれているのかわかりませんが、ガラスとワイパーゴムの擦れる音が静かな感じがしました。水はけも良くビビリ音もなく優秀です。次回からはコレをリピートしようと思います。

2023-01-20
用途:
交換
対象商品:
09888943

安定の拭き取りです。長年ゴムだけ交換をしていましたが、本体ごと交換すると拭き取りが甦ります

2022-11-08
用途:
自動車整備
対象商品:
09888977

車種によって相性が悪いようで線が出たりしますが今回は、大変良かったです。

赤帽エビス運送 様2022-10-07
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
09888977

以前より色々なメーカーを使用しました。
ガラスコーティング無しの条件で
・耐久性
・拭きむら
NWBが一番良かった。

2022-07-11
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
09888995

車検時のメンテナンスに使用。
特に問題も無く取替出来ました。

1人が参考にしています