ディスクパッドのレビュー

平均満足度 4.51 (526件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディスクパッド MKカシヤマ
MKカシヤマ
899 / 税込 989
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
526件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-11-17
用途:
プリウスαディスクパット交換
対象商品:
17801464

9万㎞にて純正品より交換、問題なく使用できなした。

クラッシュ 様2019-10-19
用途:
自動車整備
対象商品:
46839292

特に使用に問題なく価格的にもよくいつも使用しています

2018-11-24
用途:
自動車整備

ブレーキパッドが鳴くとの依頼で交換しました。MKカシヤマのパッドは面取りがされているので、安心して使用出来ると思います。

2019-02-20
用途:
車検に合わせて交換
対象商品:
09902724

品質と価格に満足しました。
ブレーキシムグリスが、付いてくれば尚良い。

2018-12-22
用途:
定期点検整備
対象商品:
46839204

毎度使ってる安心のブランドです。問題なく使えてます。

2018-08-31
用途:
安価で安心!
対象商品:
09905576

安価で安心。ありがとうございます。
発送も手際よく届きました。
これからもよろしくお願い致します。

1人が参考にしています
2019-01-07
用途:
ブレーキパッド交換

マツダ アテンザセダン GJ2FP に取り付けようと購入しましたが 純正パッドとローターが付いているアテンザには パッドの当たり面インからアウトの幅が 1mm程 短いために そのまま純正ディスクローターに使うと ローターのフチ外側のミミが経って段差が出来てくる可能性があります。気にしない方は 取り付け可能ですが、ミミが経つのを気にされる方は 純正ローターには 不向きです。私は諦めて 純正パッドを購入しました。ちょっとお高い勉強代になった感じです。笑笑 ローター交換を同時に考えている方は 大丈夫だと思います。

2018-10-29
用途:
メンテナンス時
対象商品:
35472823

愛用しているブランドです。ストリートでは全く問題無く、ダスト少なく気に入っています。

2018-10-06
用途:
パッド交換時
対象商品:
60767394

純正の効きが良いので交換後同じ制動力が得られるかが心配でした。変化はないようで、後は耐久力も同じだと嬉しいです。

2019-08-22
用途:
車両整備
対象商品:
35472744

品質も良く価格にも満足しています。また購入させていただきます。

2018-12-23
用途:
部品交換
対象商品:
09903722

良く効きます。純正品と違い裏側の凹みはありません。

K POINT 様2018-11-19
用途:
自動車修理
対象商品:
09902751

風t-二万図くできる商品ですし 今までクレームはありませんでした、 これからも宜しくといいたいですね!

2018-08-02
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
09906127

スバル-ステラ、交換時期が来たので交換しました。
交換後ブレーキをかけた時に正規品と比べて柔らかい感じがしましたが問題なく効きますし
バッドダストが少ない感じがしました。

飯田商店 様2018-09-11
用途:
ブレーキパッド交換
対象商品:
09905865

まず日本メーカーの製品から探しました(どこの国で作ったか分かりませんが)MKカシヤマが一番安かったのでこれに決めました。ピッタリ合いましたブレーキのフィーリングも大変良いです。

1人が参考にしています
2025-08-01
用途:
摩耗したパッドの交換

ブレーキダストは少なめ
低温時に鳴きやすい
耐熱性は低い様でハード使用で温度が極端に上がると効きが悪くなる
日常使いならコスパが良い
ハードな使用は避けた方が良い

2020-04-25
用途:
危険

先日タイヤ交換した時にブレーキパットをみたら剥離していました。残量は6mmくらいです。接着部位から見事に剥がれてました。

2人が参考にしています
2018-09-28
用途:
スバル プレオ用
対象商品:
09905576

リピートです。前回はホンダのハンプス?を購入。自分で交換予定
でしたがディーラーに持って行ったら工賃無料交換してくれました。
プレオは11万キロ走行で残り3mm となったので自分で交換予定。
レビューがこのメーカーがいいとの意見が有ったので購入した。

1人が参考にしています
ツキジメンテナンス 様2018-08-19
用途:
自動車のメンテナンスで使用
対象商品:
35472866

純正部品より安価で、信頼のできるメーカー品です。
モノタロウでは社外部品が選べるのが嬉しいです。

2018-07-12
用途:
パッド交換
対象商品:
09904885

ブレーキ鳴きもなく、ブレーキのタッチも扱いやすいです。
また、注文します。

1人が参考にしています
2018-12-08
用途:
自動車整備
対象商品:
09905585

純正部品と比較し、遥かに安価でありながら性能は遜色ありません。もう純正パッドを使うことはないでしょう。

1人が参考にしています