クイックウエルドのレビュー
- 用途:
- 燃料タンクの穴埋め
- 対象商品:
- 09922832
短時間でしっかり固まりガチガチになって漏れが止まりました。
何年持つかわからないけど、簡単なのでその時その時また施工します
- 用途:
- 車部品(マフラー)修理
速乾性があり、耐久性能及び耐熱性能も優れていました。今後も使用していきたいと思います。
- 用途:
- マフラーステーの補修
- 対象商品:
- 09922832
通常のクイックウェルドも持っていますが、こちらの速乾タイプが使いやすくて好んで使用しています。耐熱温度が120℃でガッチリ硬くなるので、よほどエンジンに近い所でない限りこの製品で十分です。
- 用途:
- 機械備品
- 対象商品:
- 09922832
金属部品の接合部が破損した為修理するので購入。
さすが速乾だけあり乾きが早く助かりました。
1日経つとしっかり接合されており荷重をかけても
問題有りませんでした。
- 用途:
- 金属同士の接着
- 対象商品:
- 09922832
薄板同士でネジ頭やリベット頭を出したくなかったので試しに使ってみました。
乾燥時間が短く、しっかりと固定できて満足です。強いて言うなら2液混合式なのにヘラがないのは残念。安いから仕方ないかな。
- 用途:
- 金属部の接着、肉盛り
- 対象商品:
- 09922832
金属部の接着、肉盛りに大変重宝します。硬化後切削できるので、ナッターでは強度不足の力が加わるスタビブッシュの取り付け部にフランジナットを接着後、はみ出た部分は、タップが立てられます。
硬化時間が早いのも助かります。
- 用途:
- 本来の用途ではないでしょうが…
燃料タンクのピンホール補修に使いました。本来ですと溶接ないしはハンダで埋めるべきですが溶接棒とコテ先が入らないところでしたので。塗装をよく剥がし研磨後にクイックウェルドで数回に分けて重ね塗りしました
- 用途:
- 木材の接着
- 対象商品:
- 09922832
木材にも使用できると書いてあったが、浸透性がないので接着面の表面を適度に荒らさないと、すぐにはがれてくる。
パテとして使用するなら、良い製品だと思うが、接着剤としては木材に関しては不満が残る商品です。
- 用途:
- バイクのレストア
キャブのガソリン漏れ(緊急対応)、カウルの補修等、古いバイクの補修には何かと便利に使えました。25年間保証を謳ってる通り、暫く使っていなくても、問題なく使用できました。