バッテリーターミナルのレビュー

平均満足度 4.48 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリーターミナル エーモン
エーモン
   
蝶ネジタイプなので工具を使わずバッテリーの着脱が簡単にできます。 【用途】サブバッテリーや外部電源からの電源取り出しや放電防止に。
42件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-03-02
用途:
ターミナル交換作業に
対象商品:
09934687

しっかりした作りなので、安心して取り付けできました。

2021-03-09
用途:
ターミナル交換
対象商品:
09934644

ボンネットとターミナルトップが当たってしまい片側だけ交換。

2019-09-01
用途:
電気柵のバッテリ端子として
対象商品:
09934644

ねじの頭を含めて低背(1/2程度)になると電池箱にすっきりと収まったのですが。

1人が参考にしています
2019-03-13
用途:
交換用のターミナル
対象商品:
09934671

銅メッキがされているのでよい。コードがビス止めできるので大型の圧着工具がなくてもよいのは助かる

1人が参考にしています
2019-04-14
用途:
ミ二キャブU42Tのバッテリー交換
対象商品:
09934687

ミ二キャブU42Tのバッテリー交換時。AサイズよりBサイズに変更したため
購入。

Tsuzuku R&D 様2019-10-04
用途:
電気自動車のバッテリーの交換時
対象商品:
09934644

とてもいい。
価格もリーズナブルだったので、また、購入したい。

京朋ガレージ中嶋 様2018-09-19
用途:
バッテリーを使ったインバーターによる停電対策のリード線結線用に
対象商品:
09934644

これで2回目の購入 しっかりしていて丈夫 作りも綺麗 蝶ネジが使いよい 満足です

2018-11-19
用途:
自動車のバッテリー交換
対象商品:
09934653

バッテリー交換時に端子も交換しました。いい物だと思います。

2018-09-17
用途:
工場
対象商品:
09934687

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

2016-12-21
用途:
電源の取り出し
対象商品:
09934644

船外機のバッテリーに使用しています。海水で錆びてしまうので何回もリピート購入しています。

2016-08-05
用途:
本体を動かすための電源ツールで使用
対象商品:
09934687

製品の安心感は高いができればもう少し梱包状態がバラすのに簡単だと助かる

2016-11-03
用途:
メンテナンス
対象商品:
09934644

良い商品なので定期的に購入してます。

2015-12-11
用途:
ターミナルの交換
対象商品:
09934687

フォークリフトバッテリーターミナル交換必要時 このタイプは他にターミナル等要らないので(コードに直接付けるので)出張時に重宝しています。

マリンクルー 様2016-06-26
用途:
ボート関係
対象商品:
09934653

良い商品だと思います。もう少しだけ安ければいいですね。

2015-09-13
用途:
軽トラのバッテリーターミナル交換
対象商品:
09934687

ボロボロのものを交換しました。振動で外れたりすることはなく、作りもしっかりしています。

ライズ システム 様2015-11-03
用途:
太陽電池からのバッテリへの充電
対象商品:
09934653

端子の接続がやりやすい、バッテリーへのフィットがよい

2016-04-10
用途:
セルモ-タへ配線
対象商品:
09934687

大変便利です

2015-08-07
用途:
太陽光発電用のバッテリー接続用
対象商品:
09934653

蝶ねじの径が10ミリですが、8ミリのほうが使いやすいと思います。

2015-05-23
用途:
新規のバッテリーに付けました
対象商品:
09934687

しっかりとした作りで安心出来ます。薄物と比較したら信頼出来る点が良いと思います。

AKIO Works 様2015-03-11
用途:
純正バッテリーターミナルの交換用に
対象商品:
09934687

デミオDY型の純正バッテリーターミナルは、アルミ板をプレス成型加工した物。
アルミ製ゆえ強度が無く、車両整備の度に取外していたら変形してしまいました。
(特に小径のマイナス極端子を取り外すから・・・)
それが原因でバッテリー端子とターミナルの接触面積が減り、電気抵抗が増大して
バッテリーの能力を最大限に発揮出来ないばかりか、充電電流不良や電装品をも
充分に駆動させる事が出来なくなる現象が現れました。
車両整備の意外に盲点となっているのが、このバッテリーターミナルです。
エーモン工業製バッテリーターミナル(Y134・Bタイプの利点は・・・
(1)純正品と比較すると、材質が銅亜鉛合金で肉厚も厚く強度があるので
変形しにくく、ガッチリ締め付けできる。
(2)バッテリー端子との接触面積を充分に取る事が出来るので、バッテリー本来の
充放電能力を発揮させられ、電装品も安定駆動出来ます。
(3)銅メッキされているので、鉛のバッテリー端子に対して酸化還元電位が近いため、
電気腐食などの影響をきわめて受けにくい。
(4)リーズナブルな価格設定であり、純正品との交換作業も簡単にできます。
バッテリー本来の能力を完全発揮するためにも、是非この商品をお勧め致します。

3人が参考にしています