バッテリーフレーム・Hのレビュー
- 用途:
- 標準バッテリーを少し大きめに交換
- 対象商品:
- 09934705
ロードサービスなどに使用している自動車のバッテリーを容量的に余裕のある大きい物につけ替えるために購入しました。
標準バッテリーを固定しているフレームの代わりにつけ替えましたが、純正で取り付けてあるかのようにしっかりと固定できています。
今のところは、問題なく使用出来ていますが、フレーム上部の材質上、長くバッテリーの揮発ガスに晒されていると錆びるのはいたしがたないものと割り切って使用しています。
古くなって痛めば、再購入する予定です。
- 用途:
- 交換
- 対象商品:
- 09934696
錆びた品との入替え。
ボルトが長いのでカットしました。切り過ぎ注意です。サンダーか大きめのボルトクリッパー持っていない人はカットすらできないので、買わないが吉です。
- 用途:
- フレームの劣化につき交換
- 対象商品:
- 09934696
2本入っているロッドがオリジナルよりも10cm以上長く、仮にこれを付けてボンネットを閉めたらボンネット裏に穴が開いていました。全体で30cmはあります。バッテリーがパナソニックカオスの「80B24R」なので特に小型ということはありません。つまりそのバッテリを付けていた場合、車種を問わず「ボンネットが閉まったにせよ10cmの長さで棒が2本突き出しているアンテナ状態」が出来上がるわけです。一体誰に向けた商品なのでしょうか?そういった注意書き、ロッドの長さの説明が無いのもやや不親切ですね。
- 用途:
- 整備用に
- 対象商品:
- 09934696
指定のバッテリー用として購入しましたがステーボルトがあまりにも長すぎたので
切って加工し直しました、汎用品と、思えばこんなにモノか。
- 用途:
- 大型草刈り機の金具交換
- 対象商品:
- 09934696
以前はゴムの固定具が付いていたようですが、なくなっていたので交換しました。
穴を二つ空けると簡単につきました。説明に詳しく寸法などが書いてあると選択しやすいと思います。
- 用途:
- バッテリーの固定治具として購入
- 対象商品:
- 09934705
締め付け金具の中心が突起しているためバッテリーカバーや廻りのダクト、ボンネットに干渉して使用出来ませんでした。また、ロッドボルトも長すぎるため、従前の物を流用しました。この手の物は純正品を購入した方が無難です。
- 用途:
- 車両整備
- 対象商品:
- 09934696
E-HA11S スズキ アルトのバッテリーフレームが腐食したため、
この製品を購入して取り付けました。
バッテリーに対するサイズ的な問題はありませんが、
牽引ボルトが長過ぎます。そのまま取り付けるとボンネットを
串刺しにしてしまうので、車両に合わせて切断する必要がありました。
本製品をご購入検討の方、特に軽自動車の方は、金ノコギリなどの
切断工具を準備しておいたほうがいいと思います。
固定する能力は、全く問題なく、リーズナブルな値段にたいへん
満足しています。