シリコーングリーススプレーのレビュー

平均満足度 4.44 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコーングリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,198 / 税込 2,418
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。 【用途】ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-02-25
用途:
ブレーキ整備
対象商品:
09953885

よく使う有名ケミカル商品と損失なかったです。おとに購入するとどこよりもやすくかえました

有限会社鈴木 様2022-04-01
用途:
ブレーキスライドブーツ内のグリスアップ
対象商品:
09953885

今まではスライドピンにシリコングリス塗るのと、ブーツ口にグリスを少量詰め
ピンで押し込む感じでしたが、これはスプレータイプなので奥に噴霧できるので
非常に使いやすいです。
もう少し安いと有難いのですが。

ティアラレーシングサービス 様2018-09-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
09953885

安心して使える商品だと思います。
今後も使いたいと思います。

2016-11-29
用途:
ブレーキ点検時
対象商品:
09953885

車検、点検時にドラムブレーキとライニングの当たる面に吹き付けています。分解してグリスを塗るよりドライバーなどで隙間を開けて吹き付けてます。時間の短縮で作業が楽になりました。

2人が参考にしています
2016-11-30
用途:
ブレーキ整備時などに
対象商品:
09953885

ブレーキ整備時などに使用、
他店より安価で助かります

2015-10-13
用途:
ブレーキ系の給油、プラスチック部の給油、ゴム部の給油、など。
対象商品:
09953885

普通に部品屋から買うより安いです。毎回こちらで買ってます。

1人が参考にしています
2014-11-04
用途:
バイクのベヤリング
対象商品:
09953885

価格も手頃で飛びが少ないです。

2014-07-06
用途:
空ものラジコンです
対象商品:
09953885

ベアリングの回転が良いようです

2015-04-27
用途:
使用出来ない。
対象商品:
09953885

商品が届きましたが、スプレーノズルが付属されておらず使用出来ない。
問い合わせたところ対応もグズグズででした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今回の件対応した部署にも課題として報告致します。
貴重なご意見誠にありがとうございます。