Power1 4T 10W-40のレビュー

平均満足度 4.49 (65件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Power1 4T  10W-40 カストロール
カストロール
1,998 / 税込 2,198
加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
65件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-31
用途:
オートバイ250CC[の整備

ホーネット250に使用しましたがエンジンオイルとしてもしっかりとした効果を発揮してくれておりますので安心して使わせて頂いております。またリピートします。

樽川商会 様2025-04-04
用途:
バイクのOIL交換時に使用します
対象商品:
35100782

不足分に継ぎ足し良好に走行してる
エンジン回転が滑らかになった

2025-03-19
用途:
バイク 定期メンテ
対象商品:
35100782

安くて安心ブランドなのでお気に入りです。1Lなのでちょうど使い切り容量の為、計る手間が省けるので楽チン。

GROW 様2024-04-10
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
35100782

始動性も良く旧車にも相性はイイと思います。
寒い時期に使用します。

1人が参考にしています
2023-01-05
用途:
空冷4ストオフ車の冬用オイルとして
対象商品:
35100782

空冷4サイクル250オフロード車に、通常は20W-50を入れていますが、冬はセルの回りが悪くなるので、これに入れ替えています。結果、年に2回以上のオイル交換となり、旧車となった愛車のコンディションも良好に保たれています。

2人が参考にしています
2022-11-10
用途:
丁度良い硬さ
対象商品:
35100782

古いバイクなので丁度良い硬さで、も少し値段が下がってくれたらうれしいです、

2022-02-14
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
35100782

80年代の古いバイクに使用しています。高回転で走るような乗り方はしないので、こちらのオイルを入れました。潤滑不足でエンジンが焼き付いたなんてことは起きませんので、ツーリング程度の用途であれば、安くて普通にいいオイルです。
1L缶を購入しましたが、直接エンジンから注ぐのは零れそうになるので、使い捨て漏斗が付属していたら使い勝手がいいなと思いました。

2人が参考にしています
2022-05-19
用途:
自家用のバイクに
対象商品:
35577631

いつもパワー1を入れてますが近くの二輪ショップだと値段が高いのでいつも利用させてもらってます。

2021-09-29
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
35100782

レースなどに参加されているメーカーです、まず間違いはありません。
迷ったら、レースなどに使っているメーカーを選べば問題無いとおもいます。

1人が参考にしています
株式会社KM環境企画 様2021-06-07
用途:
バイクのエンジンオイル交換
対象商品:
35577631

バイクのエンジンオイル交換の時期だったので購入しました。高級オイルが格安だったので購入しました。翌日には到着しましたので早速オイル交換しました。

1人が参考にしています
2021-04-26
用途:
バイクのメンテナンス用
対象商品:
35577631

高回転用のオイルで 使用しています。
交換頻度は 3000km程度で交換し
調子は良いです。

Around・Aout 様2021-01-14
用途:
125ccスクーターのエンジンオイル交換用
対象商品:
35577631

毎回このオイルにしています。
アドレスv125はエンジンオイルのこまめな交換が長持しますので、コストパフォーマンスも良く満足です。

2020-09-22
用途:
バイクのメンテナンス作業
対象商品:
35100782

今回は純正品より安価なオイルを試しに使ってみました。安価と言っても有名なカストロールオイルなので特に問題なかったです。

2021-07-03
用途:
125~250㏄クラスのバイクオイル交換
対象商品:
35577631

安心のブランド。定期購入しています。
オイル性能も十分満足の行く商品です。

2020-09-11
用途:
バイクオイル交換
対象商品:
35100782

毎シーズン交換しているので妥当な値段とメーカーの古くからの信頼性で選びました。

2020-04-01
用途:
オイル交換
対象商品:
35100782

前回のオイル交換より、このオイルを使用しております。高価なオイルを選ぶより、それなりの性能の手頃なオイルをこまめに交換する方が、バイクにも優しいのかと思います。プライベートブランドの安価なオイルの使用も考えましたが、カストロールを選べば問題無しと購入しています。
使用しての感想は、ギヤの入り方が悪い等の問題も無く、ごく普通に使用できています。

2020-06-01
用途:
レストア
対象商品:
35577631

必要十分です。高価なオイルより、安価なオイルを頻度良く変えてる方が断然良いです。

2020-12-27
用途:
オイル交換
対象商品:
35100782

他の商品とあわせて、オイル交換をするために使用、購入しました。

2020-03-31
用途:
車検整備
対象商品:
35577631

車検整備のため、2缶、購入しました。
年間の走行距離は10千KM以下なので少し高めの
オイルをいつも、おごっています。

2020-01-29
用途:
愛馬(NC-750X)の潤滑油
対象商品:
35577631

高価なオイルは確かに良いけれど、一般車には必要ないスペックなものが多いと思います。 だから、そこそこのオイルをしっかり定期的に交換した方がエンジンにもサイフにも効果的と思います。

2人が参考にしています