切断砥石のレビュー
2022-10-31
- 用途:
- FRPのカット
2mm程度の薄いFRP施工で端部のカットに使いました。リューターが弱いので時々止まりますが切れ味は悪くないです。
2021-05-23
- 用途:
- バイクの合鍵づくり
- 対象商品:
- 10028715
DIYでバイクの合鍵を作るために使いました。一度ダイヤモンドヤスリを使い手で削り作りましたが微妙に合わないため、ルータで削りスムーズにできました。
1人が参考にしています
2018-10-11
- 用途:
- ネジの切断
- 対象商品:
- 10028724
ボルトの長さが長すぎる時にこれで切断しています。
ネジ山が潰れることもなく、M3なら10秒程度で切断できるので重宝しています。
補強材が入っているので割れる心配が少ないのが良いです。
2019-07-21
- 用途:
- FRPの切断
- 対象商品:
- 10028715
全く使い物になりませんでした。
38mmのファイバー無しを購入しましたが、
薄いせんべいの様に、すぐ割れます。
使用前に砥石をセットして置いておいただけで割れます。作業しないで三枚も割れました。
作業しても、酷いと1分持ちません。
また、すぐに砥石のコーティングが擦れて、切れなくなります。
お金を無駄にしました!!
1人が参考にしています
2017-09-01
- 用途:
- 繊細な加工
- 対象商品:
- 10028724
網なしも薄くてよいですが、すぐ割れますので以前から使用しています
網なしより若干あついですが切断の厚みは問題ありません
しかし、コストが気になります
ソノダ企画 様2013-02-09
- 用途:
- 小さな部品、ねじのカット、表面研磨
- 対象商品:
- 10028724
純正部品なので今まで購入していましたが、使用方法によりすぐ割れます
最近、網入りの同様の製品を見つけました、網入りが割れなく長持ちします
4人が参考にしています