タイヤゲージのレビュー

平均満足度 3.83 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイヤゲージ モノタロウ
測定値の保持機能付き。リセットボタンでタイヤの空気圧の減圧も出来ます。
42件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2011-09-08
用途:
屋外でオートバイのエア調整
対象商品:
10063024

測定値はおおむね良好。コンパクトで工具箱にもかさばらない。中間部のプッシュボタンはダイアルのリセットボタンだが、エア調整するには1度ずつリセットしてエアぬかないといけない。リセットではなく、エア抜きボタンのほうが使いやすいと思います。

松田精工 様2011-10-06
用途:
バイクの空気圧調整
対象商品:
10063024

ミニモトクロッサーのタイヤの空気圧を調整するのに使用すると、使用時に若干エアー漏れが発生する場合があり狙っている値より下がってしまう タイヤが小さく低圧なので、少しの漏れでも空気圧に反映するのが原因なので、車などに使用するのは問題ないでしょう

有限会社藤井鉄工所 様2011-03-19
用途:
空気圧測定
対象商品:
10063024

測定ヘッドが回るので色んな形状のバルブに適応するので非常に使い勝手がいいです。

2013-01-13
用途:
車の空気圧
対象商品:
10063024

3台の車の空気圧のチェック用に買いました。
何回か使用していたら針がゼロに戻ってしまい押しながらでないと
空気圧が分からない状態です。 使いづらいです。
もう買いません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

JA和田給油所 様2012-03-30
用途:
タイヤ交換時のエアチェックに使用
対象商品:
10063024

3キロ以上の空気圧を測ろうとするとと、口金部分が外れてしまい、測ることができません。口金部が回るようにゴムパッキンがついているのですが、しっかり押さえていないと
圧力で外れてしまいます。400KPIまで測定可能となっているので購入したのですが残念
です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

2011-05-05
用途:
日常のエアチェック。
対象商品:
10063024

金属ボディで耐久性もあり、確実にエアノズルに差し込むこと出来て非常に満足です。ゲージ頭部分が可動するので数値読難いこともありません。もっと早く購入するべきでした。

2011-02-27
用途:
スタッドレスタイヤ交換時期にエアー圧が不足していないか事前にチェックする時に使用します。又停車時にタイヤが沈み込んでるように感じた時などにエアー圧チェックに使用します。
対象商品:
10063024

重量感もあり、しっかりした作りで、最高圧力を針が保持しますので、大変見やすいです。

2011-04-22
用途:
日常点検
対象商品:
10063024

簡単に計測できます。

2011-12-07
用途:
普通に…
対象商品:
10063024

んーどこまで正確かは? 2.0から少し入れると2.5に4本ともなるのはどーだかな?

1人が参考にしています
2011-06-21
用途:
車、バイク用
対象商品:
10063024

使いやすいのですが、測定範囲が0~400(kPa)なので、テンパータイヤに使えないのが残念

2011-05-17
用途:
バイクのエアー点検などに
対象商品:
10063024

慣れれば関係ないですがパスカル表示のみです。昔からキロ表示ゲージを使用してましたので慣れるまで少々考えました。

2011-02-28
用途:
タイヤ空気圧
対象商品:
10063024

頭が回るのがいい、オートバイも測りやすい。

2010-11-15
用途:
タイヤのエアーチェック
対象商品:
10063024

安価なのに減圧機能が付いています。首振りもできるので、測定しやすいです。スチールでホイルキャップを付けている車種だと測定しにくい物があるので、次はホース付きの物にしようと思います。コストパフォーマンスは最高です。

2011-01-11
用途:
自家用車の空気圧チェック
対象商品:
10063024

使いやすいです。文字盤の文字をもう少し大きめにして見やすければ尚良いです。

2011-05-10
用途:
バイク用
対象商品:
10063024

使いやすい

2010-11-04
用途:
バイクのタイヤ空気圧
対象商品:
10063024

必要十分、空気抜きスイッチはそれなりに便利

2010-12-20
用途:
バイクのエアー調整やエアーサスの調整に使用しています。
対象商品:
10063024

コンパクトで価格も安く助かります。

2010-10-06
用途:
自動車のエアチェック
対象商品:
10063024

タイヤエアーチャックMTA-1(MonotaRO)と同時に購入し使用しています。仕事柄、車に重量物を載せる機会が多いため、頻繁に空気圧を変えることがあり購入しました。購入して約5か月経ち、その間に10回以上は使用したと思います。金額だけに1回だけこの夏にGSでエアチェックしたことがありますが、その時は数字通りの数値で誤差はありませんでした。メーターの透明な部分もガラスでないので割れたりしないで私のような雑な性格のものにはあってるのかもしれません。
今使ってるのが壊れてもその時にこれが最安値だったならおそらくまたこれを購入すると思います。

2011-07-25
用途:
自動車及び2輪車のエアチェック
対象商品:
10063024

バルブ接触部の先端後部接続部(Oリング部)よりエア漏れするので、空気圧チェックする際に先端を押さえないと駄目です。

2010-01-10
用途:
エアー調整
対象商品:
10063024

リム径の小さいスクーターのエアー調整にもぴったりです。測定減圧同時にできるので作業が早く済みます。