自動車用ブレーキ&パーツクリーナーのレビュー

平均満足度 4.39 (583件のレビュー)
商品レビューを投稿する
自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK 【用途】自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
583件中 561~580件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2010-07-06
用途:
オイル汚れ等に使用
対象商品:
10105076

もう少し安ければ、なお良い。

有限会社joewein.de 様2011-09-07
用途:
汚れ落とし マジックで書いた文字消し
対象商品:
10105076

同時に買った魂2000と特別変わらない。
これからはそちらを買います。

金田自動車 様2011-04-25
用途:
ブレーキ関係 油漏れ関係
対象商品:
10105076

クリーナーは使用頻度が多い割には価格も高く、お客さんに請求するときも気を使うのですが、この商品は価格も安く汚れも良く落ち、とてもまんぞくしています。

2011-03-10
用途:
オイル交換時などに使用。
対象商品:
10105076

クリーナーとしては、問題ない。
どこのパーツクリーナーも使ったあとにいつも「イラッ」っとすることがある。
このノズルもそうだが、このノズルもセロハンテープで缶の横に貼りつけているだけだ。
数週間に1階程度しか使用しないものにとっては、使用後はこのノズルをまたセロハンテープの隙間に差し込まなければならない。それがうまく入らないのでいつもイライラしてしまう。
「安いものを買っているのだから辛抱せい!」
と言われそうだが、殺虫剤などはキャップに引っ掛けて収納できるようになっているものもある。
数十円高い程度なら、絶対ノズルが収納できる方を選択すると思う。
未だこのイライラを解消できる商品に出会えない…。

2009-11-15
用途:
ブレーキパットを交換前に使います
対象商品:
10105076

安くていいです

株式会社ホリデー車検サービス 様2011-04-04
用途:
ブレーキ洗浄 エンジンオイル交換時
対象商品:
10105067

速乾性が他社と比較すると若干遅い

2010-12-20
用途:
ブレーキキャリパー分解、洗浄作業に。
対象商品:
10105076

値段が安くて、量が多いのはいいのだが、揮発性が強すぎて乾くのが早い。結果的に使用量が多くなる。

2010-12-28
用途:
商品特殊車両の汚れ落とし、また、仕上げの余分ノリ落としに使用しています。以前から別ブランドのブレーキパーツクリーナーは、使用しています。 かなりの頻度で、使用します。
対象商品:
10105076

現在使用しているものより匂いが薄く使いやすいのですが、残念ながら、価格の面で割高となってしまい、ここが継続の使用について検討項目です。

2011-04-12
用途:
整備作業全般
対象商品:
10105076

以前のものより汚れ落ちが良いようです。

ホンダパーク空知株式会社 様2010-09-15
用途:
車のオイル交換後の脱脂やオイルのにじみ除去など
対象商品:
10105067

今まで使っていたメーカーのものより脱脂能力が劣ります。また、液体容量が少なくすぐ無くなってしまいます。やすいのは魅力ですが早くなくなるのでは魅力半減で、廃缶がたまりエコにはなりません。洗浄剤入りで容量を増やし安ければ申し分ありません、もしかすれば購入したもの以外に出てるのでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプの商品もご用意しておりますので、ご検討くださいましたら幸いでございます。
08530697 ブレーキ&パーツクリーナー2000 速乾

2010-09-17
用途:
グリスのふき取り ワックスの溶解
対象商品:
10105076

噴射後の乾燥が早すぎた。
CRC製のブレーキクリーナーの成分だとワックスを溶解出来るが
出来なかった。

2011-11-06
用途:
農機具のチェーン等の汚れ落とし
対象商品:
10105076

逆さ噴射ができないクリーナーがあった。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
MonotaROブランド商品につきましては
開封後も返品可能でございます。
お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡
頂ければ幸いです。

2011-07-27
用途:
ブレーキ、足回りの洗浄
対象商品:
10105067

特になし。他のメーカーとも変わりなし。

2011-05-04
用途:
エンジン洗浄
対象商品:
10105076

よく油がおちる

川上自動車商会 様2011-04-19
用途:
ブレーキのO/Hや、オイル交換作業に使用
対象商品:
10105076

速乾性で乾きもよく、油も良く落ちるので作業性が良い。

2010-12-20
用途:
自動車、バイクのメンテナンス。
対象商品:
10105067

性能は問題ない。ロング缶の割にはすぐなくなる。

2011-02-14
用途:
エンジン周辺の油汚れ・エンジン部品の洗浄に使用しています。
対象商品:
10105076

エアー圧が高くとても良く落ちます。頻繁に購入している商品です。

2010-12-17
用途:
自動車整備
対象商品:
10105076

値段のわりにしっかり汚れが落ちる

有限会社M 様2009-09-27
用途:
機械部品の洗浄
対象商品:
10105076

揮発性が良すぎて洗浄中に乾いてしまうのでもう少し揮発性押さえた方が良いかも

MonotaROからの回答

ご利用ありがとうございます。
揮発性を抑えた中速乾タイプを10月中旬頃発売予定にしております。是非お試し下さい。
注文番号:32625905

2010-11-11
用途:
自動車部品の脱脂用に。
対象商品:
10105067

薬液が少ないせいか、減りが早い。