平型ヒューズ ミニのレビュー

平均満足度 4.57 (344件のレビュー)
商品レビューを投稿する
平型ヒューズ ミニ モノタロウ
モノタロウ
99 / 税込 109
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。 【用途】ヒューズの交換に
344件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-18
用途:
交換した事がない為23万キロリフレッシュ交換
対象商品:
10442896

ホンダライフ ハンドル下ヒューズ及びエンジンルーム内フューズボックス平型ミニヒューズ全て交換
多少なり共アクセルのレスポンスが良くなりました。
モノタロウ特価で千円で交換できました。
ヒューズアンペア表記凸形状です。見やすいようペイントマーカーも同時購入しました。
今のところ問題無しです。

2025-12-05
用途:
点検整備
対象商品:
33052056

コスパがよく、小分けになっており重宝しております。

2025-11-13
用途:
トラックのヒューズとして。
対象商品:
10442905

耐久性良く、扱いやすいです。
価格も抑えられていて助かります。

2025-08-14
用途:
バイクの修理
対象商品:
10442896

久々にバイクのヒューズが切れたので交換しました。
以外と少数入りのパック商品がありませんでしたので、
5個入りPで助かりました。
しかも安い。
ヒューズなんて20個も30個も要りませんからね。

2025-12-07
用途:
電装いじりのやらかした時用
対象商品:
10442896

アンペアの印字のペイントなし!切れた時に判りづらそう!

2025-10-25
用途:
自家使用に使っています
対象商品:
10442896

お安く種類も色々とありちとバリがあるのはご愛嬌ですが助かります

2025-07-25
用途:
ヒューズ交換

同じサイズのものが他メーカーだと1個なのにモノタロウブランドでは5個入り。お得です。こういった単純な部品はモノタロウのでも大丈夫だと思います。

KNK 様2026-01-06
用途:
車用

安くて問題なく使えます、古くなったヒューズの交換として使っています。

2026-01-06
用途:
整備
対象商品:
10442896

切れてるのか切れていないのかが分かりにくいと思います。でも普通に使えます

2025-05-22
用途:
バイクメンテナンス

多種類セットのほうが単価は安いですが、とりあえずは少量あれば十分なので購入。とくに不具合もなく十分だと思いました。

2025-08-12
用途:
バイクの整備に

バイクの配線加工に使いました。
特に問題なし。普通に使用できます。

野村 様2024-12-11
用途:
車のヒューズのリフレッシュ交換
対象商品:
10442896

安くて品質も良く問題無く使用できています。唯一ヒューズのアンペア数が見にくいのが難点ですが、色分けされているので覚えれば問題ありません。

2025-02-13
用途:
1個で購入可

単価への意見はあるかもだが、1個でも購入出来る事に価値がある。
実際は送料が、、、という事もあるが、他の物とからめて買えばいいだけ。

1人が参考にしています
2025-01-24
用途:
電装品追加

全く問題無く使用使用出来ます、注文後翌日届くし何時も助かっております

2024-09-25
用途:
トラックの24V用に使用しました

備え付けのスペアを使い切ってしまったので、補充のために購入しました。
必要数を少量だけ購入できるのがありがたいです。

2024-12-02
用途:
予防整備

特に不具合があったわけではありませんが、20年を超えた老体ですのですべて交換しました。特にも問題はありません。安価で助かります。

2024-09-15
用途:
車のヒューズ交換

自車のヒューズのタイプをチェックして、A(アンペア)を合わせて、交換します。定番商品です。

2025-01-31
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
10442896

コストパフォーマンスに優れています
使っていてもトラブルはありません

2024-07-13
用途:
メンテナンス
対象商品:
10442896

故障診断などで無駄になることがあるので、沢山入っているので助かります。
ブレーカー付きの物を買いたいのですが、毎回こちらを買ってしまいます。

2024-11-17
用途:
自動車の修理、交換部品

出来れば、ヒューズ本体にもアンペア表示をして頂きたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。