ブライト900 鉄工タイプのレビュー

平均満足度 4.50 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブライト900 鉄工タイプ ツボサン
ツボサン
2,198 / 税込 2,418
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。 【用途】木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
鎌田ミシン商会 様2025-04-04
用途:
金属を加工する時に使用します。

ヤスリの目がしっかりとしているので、金属の面を加工するのが、とてもやりやすいです。手ごたえを感じています。

1人が参考にしています
2022-08-05
用途:
草刈機の刃(4枚刃を使用)を研ぐのに使用した。
対象商品:
10716763

まだ数回使っただけだが、通常品のヤスリに比べ、削り味が落ちにくい感覚がして、使用後のヤスリの汚れも感じない。今後の使用で耐久性が高ければ、価格以上の価値があるため継続使用する予定。もうしばらく試さなければ、分からないが。

3人が参考にしています
2021-02-16
用途:
木彫に使用しています。
対象商品:
10716781

中目を使用していますが、非常に木を削りやすく、目詰まりもせず、仕上がりもきれいです。

3人が参考にしています
2020-10-13
用途:
木工

結局、木材に対してはこれが一番。色々試したが、ブライトシリーズ以上の物は今のところ見当たりません。

3人が参考にしています
2020-04-18
用途:
切断部面取り加工等
対象商品:
10716763

流石ツボサンです サクサク削れてアルミでも目詰まりもありません
納期も早く満足です

2人が参考にしています
2019-01-08
用途:
ステン板エッジ加工に使用。
対象商品:
10716745

従来、一般的な鑢で作業してましたがやはりステンレス用は作業時間も仕上がりも満足いたしました。

2人が参考にしています
株式会社恒和クリエイト 様2018-08-05
用途:
農機具整備
対象商品:
10716763

やすりは目詰まりしないのが一番です。ブライト900のセットを使っていましたが、もう少し大きいものが欲しくなり注文しました。

2人が参考にしています
2018-07-23
用途:
金属加工用

通常のツボサンベースではあるが、コーティングのおかげでSS400やS45Cを相手したときの剥離性は抜群に良い。
ただし、某海外製の高級品と比べてキレは悪く見劣りする。
その点を除けば耐久性や研削性は良い。

1人が参考にしています
2018-06-21
用途:
手仕上げ作業によるロッドの荒加工
対象商品:
10716781

切粉が詰まることもなく、快適に作業できます。
さびないのもGOODです。

1人が参考にしています
2017-08-16
用途:
金属のバリ取り
対象商品:
10716763

とても良い商品です。
切れ味も良いですし、ヤスリの溝に金属クズがつきにくいです。

河本土木 様2017-06-24
用途:
金属部品の整形
対象商品:
10716763

ツボサンの商品は、製品の基準が高いので安心して使える。

2017-01-19
用途:
竹の切削後の表面仕上げ
対象商品:
10716815

目づまりがなく続けて使用できる、メッキされているので参加腐食もない

2017-01-25
用途:
鋳鉄、45C、アルミ等の切削
対象商品:
10716763

同組ヤスリを愛用していたので、どんな物かと購入。
確かに食い付きも良く、粉離れの良さはアルミの切削時に際立つ。
チョークを塗る必要は感じない。ブラシで一掃出来る。
当たりなのか、変な反りは無く、熱入れせずそのまま使っている。
しかし、コバ部分の処理が普通ヤスリと変らず、グラインダーでする羽目に。4本全てなので、これが正規なのだろう。折角のコーティングなのになぁ、と少しがっかりする。

1人が参考にしています
2016-07-14
用途:
ステンレスの切削時のバリ取り
対象商品:
10716806

まだ1度しか使用していませんが今まで使っていた金工用やすりと比べて加工速度がすごく早かったように思います。

2024-10-05
用途:
鉄製品の仕上ヤスリがけ

通常の細目ヤスリは軟鋼を削るとすぐに目詰まりして材料に傷が入るので,それを避けることができるか?と思って本品を購入してみたが,鉄鋼材料に対しては,ツルツル滑る感触で食いつきが悪く切れ味が良くない。また,目詰まりしないというわけではなく,やはり目詰まりによる材料への傷は入ったので,これを使用する意義が見いだせなかった。
届いた個体は,ヤスリ自体も反りが大きく,価格が高いのに精度も悪くて不満を感じた。使い道が無く結局すぐ使用しなくなってしまった。
試してないが,アルミや真ちゅう,プラスチックなどには良いのかもしれないが,鉄鋼には向いていないと言わざるを得ない。

2015-05-21
用途:
木材の荒削り用
対象商品:
10716781

とても楽に削れます。その分、引っ掛かりというか摩擦が大きくなりますが、昨日としてはとても素晴らしいです。値段はかなり高額ですが、1つ持っていると大変重宝する一品です。

1人が参考にしています
2020-05-08
用途:
銀・真鍮・アルミ造形物の製作
対象商品:
10716815

目詰まりはしにくい。確かにしにくい。が、刃先がコーティング(?)によって丸まっているのか、不良品ではないかと思うほど切れ味が悪い。
材料への食いつきが感じられない。とても残念な買い物をした。

2016-05-01
用途:
製品開発
対象商品:
10716781

期待通りの商品であった。

2014-10-28
用途:
金属製品の加工や仕上げ
対象商品:
10716842

当社にとって、ヤスリは常に使う道具なので値段は高かったが、興味を持って購入した。
切れ味、目詰まりの少なさなど、大変満足である。少々の高価は、すぐ取り戻すと感じた。

2015-02-23
用途:
銀細工
対象商品:
10716772

よく切れる。驚きです。