ビードルーブ液体のレビュー

平均満足度 4.68 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ビードルーブ液体 マルニ(マルニ工業)
マルニ(マルニ工業)
3,798 / 税込 4,178
液状の潤滑剤ですので、クリーム状の脱着ワックスと比べ、タイヤとリムの隙間に浸透しやすくタイヤがリムにスムースに入り、作業が容易に行えます。タイヤ交換時にビードやホイールを傷つけず、保護します。
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-20
用途:
タイヤ組み換え作業(手組み)

適当なスプレーボトルに詰め替えて使用。
ホイールから古いタイヤを外す際、ビード周辺にスプレーすることで、使用しない場合に比べて驚くほど簡単にタイヤを外せました。
固形ワックスタイプだと塗り込めないスキマに簡単に広がってくれるので、作業性も文句なしです。
強いて言えば、最初からスプレーボトルに入ったものがあるとよかったかと。

橋本農産 様2025-08-26
用途:
タイヤ交換

タイヤ交換を手組でしているのでタイヤワックスだと乾いてしまう(私の要領がわるいだけ?)これだとそうゆうことがなくスムーズにできます。

1人が参考にしています
犬飼タイヤ 様2025-04-09
用途:
トラックのタイヤ交換
対象商品:
10730876

一番使いやすく作業スピードの向上になります。値段が高いのが残念。

有限会社金田商会 様2024-04-30
用途:
新品タイヤの取り付け
対象商品:
10730876

低扁平のタイヤの組み換え時、タイヤのビート部分の潤滑に
従来のクリームでは摩擦が大きくタイヤに無理がかかるが
この液体では十分な潤滑が得られ楽に作業が出来ました。

2人が参考にしています
2024-03-12
用途:
タイヤ組み替え
対象商品:
10730876

今まで固形タイプで使用していたが書き込み道理でつるつる滑って
手組でも楽に組み替えができました。
霧吹きに入れた藍屋に吹いて使用しました。
2リッタタイプが有ればよいと思いました。

タイヤメンテナンス久保 様2024-05-10
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
10730876

大型トラックのタイヤ交換時使用してますが楽に交換が出来るので重宝しています。

2人が参考にしています
2022-06-12
用途:
タイヤ交換作業
対象商品:
10730876

モーターサイクルのタイヤの交換に使用しました。タイヤを外す時に、リム部とタイヤの堺(裏、表)に流します。それからタイヤレバーでリムからタイヤを外すと楽に作業出来ます。新品のタイヤを組み込む時も、タイヤの淵、一周塗布してから組み込むと、ビードワックスより滑りがよいので、ビードも直ぐに落ちて、タイヤレバーでスコスコとタイヤをホイールに入れられます。
量が4Lと多いので、業務以外で使用する場合は、何十年も使用出来る量となってます。

3人が参考にしています
2022-03-01
用途:
液体は使いやすい
対象商品:
10730876

半固形のビードクリームから液体に変更して使用している。ビードに石けん水で追加テストしているが、こちらが液体のためビードからのエア漏れにも先に良く反応して使いやすい。

1人が参考にしています
株式会社マイティーグループ 様2022-06-08
用途:
タイヤ交換
対象商品:
10730876

大型チェンジャーで液体が持ち味を発揮して外す時も楽です

2人が参考にしています
2022-03-10
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
10730876

固形タイプより使いやすくいいですね。数年前からこちらの商品を愛用しております。

1人が参考にしています
くるまの診療所ワンナップ 様2021-07-29
用途:
タイヤ組み替え時
対象商品:
10730876

なんかいい感じ。
いままでは半ネリタイプを使っていたが、液体をスプレーボトルに入れタイヤのリムに吹きかけ使用してます。
組付け時チェンジャーがスムーズに作動するし、エアー注入時のビートからのエア漏れも少なく素早く入れることができる。リピート購入です。

2020-04-29
用途:
DIYタイヤチェンジャーのタイヤビートに
対象商品:
10730876

固形のビートクリームが使い物にならなかったので、こちらの液体タイプを買いました。
スプレーして使うとまんべんなく濡れて、作業も早くできました。
滑りもよくて良い商品でした。

2020-03-06
用途:
バイクのタイヤ交換
対象商品:
10730876

スプレーボトルに詰め替えて使用しています。タイヤを外す時に吹きかけるとビードとリムの間に流れ込みクリームより簡単に外せます。ハメるときもクリームより滑りが良いですね。4輪のユーザーさんのビードが上がりにくいとのレビューがあり、二輪の細いタイヤなら大丈夫だろうと思っていましたが、二輪でも同じでした…。数回エアーを抜き入れ、上がらない箇所にこれでもかとスプレーして上がりました。量を使わないとダメみたいですね。ただクリームのように拭いても薄く白い色が残ることなく、軽くウエスで拭いただけでキレイさっぱり消えるところは好印象。

2020-01-31
用途:
タイヤ交換
対象商品:
10730876

タイヤを手組みするのにビードクリームを使っていましたが、古くなったせいでビードが硬く苦戦していると渇いてしまいます。力任せで嫌な音を聞きながら組み上げましたが、次回の為にこちらを買いました。液体なので滑りが上だと思います。

株式会社妙高ハブネット 様2020-05-07
用途:
大型バスタイヤ交換時に使用
対象商品:
10730876

ビートクリームの代用品。
滑りがよく満足です。
無駄が少ない。

2019-11-08
用途:
2度目の手組みに挑戦
対象商品:
10730876

初回はクリーム無しで1日、二人がかりで大変だったので、試しに本品購入して2度目に挑戦です。一人で脱着作業、半日で完了出来ました。慣れもあったと思いますが、初心者には必須です。

2019-03-03
用途:
DIYでタイヤ交換時に
対象商品:
10730876

ここ数年、レンタルビットでタイヤ交換(20インチ30扁平まで)しています。備え付けのビードクリームは外してあるタイヤには手軽に使えますが、今から外そうとするタイヤにはスプレーでこのルーブを吹き付けるのがお手軽で良いです。逆に取り付ける際に万遍なくふりかけても、手でなでた方が良さそうなので、その分手間です。しかし、うまく組みつけてないとホイールに対してタイヤが滑って逃げやすく嫌な音が出ないので、無理な力が掛かりにくいようです。たまにバランスが悪いタイヤがあって、再度ビードを落としてタイヤをずらして組み付ける際は、この滑りは有効に思います。

2019-04-01
用途:
バイクのタイヤ交換
対象商品:
10730876

ビードクリームを使っていましたが、こちらの方が楽に交換できます。今まではタイヤレバー4本使って汗まみれになっていましたが、これでタイヤをヌルヌルにしてやればタイヤレバー2本で楽勝です。

1人が参考にしています
2019-03-17
用途:
DIYでタイヤ交換時に 追伸
対象商品:
10730876

DIYでタイヤ交換しています。以前の投稿の追伸です。
16インチ、185/55タイヤの交換をしましたが、皆さんが書かれているようにタイヤ外しの時は塗りやすさから液体のビードルーブはビードクリームより優位性があります。逆に、エアーでビードを上げるまでの取り付け安さでは、ルーブもクリームも差はないように思いました。特にビードを落としにくいホイールは、タイヤとの相性もあるのでしょうが、ビードがすんなりと上がりにくいようで、4.5ほど加圧してもビードが一部だけ上がらないことを今回は体験(4本すべてで)し、そのように感じました。手際よくするには、ルーブとクリームの使い分けが必要でしょう。

2人が参考にしています
2018-08-11
用途:
タイヤ取り外し時
対象商品:
10730876

タイヤの取り外し時には水をかけてましたが、10倍に薄めたこの液を使ったらびっくりするほど簡単に外せてます。
手放せませんね。

1人が参考にしています