カーボンシート 片面コーティングのレビュー

平均満足度 3.21 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カーボンシート 片面コーティング モノタロウ
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場の持ち運びもラクラクで作業性に優れてます。片面にはシリコン系樹脂に比べて、安価で同等の性能を持つ難燃ゴムを使用しています。耐熱・耐候性に優れる特殊ゴムに、セラミックの材料にも使用される水酸化アルミニウムを用いて難燃性を向上させています。 【用途】溶接、溶断の火花受けに最適です。
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-15
用途:
自宅の増築工事
対象商品:
10786675

使用する時に裏表がわからない、
どうすれば判断出来るか

2019-03-13
用途:
メンテナンス
対象商品:
10786675

ガレージの床に敷いて作業時に使用しています。クッション性も良く助かります。

2018-11-02
用途:
自動車鈑金時
対象商品:
10786675

前回も購入したのですが、コーティング側が固くなり、ひび割れがひどくなったので、再度購入しました。軽くて良いのですが、固くなってしまうと、車の塗装面を傷つけてしまいそうです。使用する面を間違えているのでしょうか?他のレビューを見ても、同じような方がいるので、やはりシート面に、使用面などと、シールを貼って頂くか、取説に記載頂くとと、便利かなと。思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2016-12-14
用途:
車鈑金溶接時
対象商品:
10786675

軽いので、扱いやすいです。ハトメがついていないので、車を傷つけることがなくて安心です。価格も安いので、買い替えも気兼ねなくできます。

有限会社 新幸重設 様2019-07-05
用途:
エアコン工事
対象商品:
10786675

厚みがありぶかぶかしている擦れるとすぐに切れそう 折り目も切れそう
耐久性は、あまり期待できないかも

2017-03-29
用途:
修理等での使用です。
対象商品:
10786666

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

2016-10-23
用途:
養生用途ですが、溶接の前掛けにしました。
対象商品:
10786666

軽い溶接の前掛けが欲しくて購入しました。
軽くて良いのですが、生地が弱いようで折れ曲がりで破けてしまって
前掛け向きではないです。
こんなことするのは私だけかも知れませんが。
養生シートとしてはきちんとしてます。

2016-10-14
用途:
溶接
対象商品:
10786666

価格も安く、品質も市販品と変わりません。

FDルーツ 様2017-01-14
用途:
溶接
対象商品:
10786675

どちらが火元側でしょうか?取り説に記載があると助かります

3人が参考にしています
川上製作所 様2017-09-24
用途:
熔接時、周りの養生保護に
対象商品:
10786675

値段の割に全体にすぐボロボロになる,折り目がすぐすり切れる濡らして使用するが余り変わらないようです

2015-01-12
用途:
フロア用
対象商品:
10786666

薪ストーブからの火の粉を防ぐために、フローリングに敷いている。全く焦げたり穴が空いたりせず、満足している。価格も適正で。良い

2人が参考にしています
2014-10-07
用途:
グラインダー掛け
対象商品:
10786666

グラインダーの火の粉程度なら充分使用できると思います。
裏表がありますが、本来どちら側で使用するのが正しいのか良く分かりません。説明書にはその程度は書いておくべきでしょね。

8人が参考にしています
松下サービス 様2014-08-05
用途:
現場溶接
対象商品:
10786675

現場でガラス面の養生に軽くてとても使いやすいです。

2013-10-31
用途:
ガス溶接作業
対象商品:
10786666

通常の溶接作業では十分の
火花受けです。
価格もリーズナブルで満足してます。

2014-03-09
用途:
溶接時の保護
対象商品:
10786666

溶接時の火花は遮断出来ている。火花が強く当たった箇所は、表面のカーボン?が溶けてなくなっている。価格がもっと安くなればよい。

1人が参考にしています
2011-12-08
用途:
自動車の鈑金の際に使用とても安価で良い駄々表か裏かが区別 し難い。黒い方が表だと解釈して使用いています。
対象商品:
10786666

もう少し柔らか方が使用い易い。

2012-02-01
用途:
溶接作業時の養生
対象商品:
10786666

半自動溶接機にて、2~5ミリ位のアングル 角パイプの溶接時に使用してみました。一般的な銀色の溶接用養生シートより、僕の環境ですと良かったです。火玉の大きいのが飛んでも貫通せず、予想より強かったです。4×8 位の大きさ(120cm×240cm)のシートが5000円位なら、買いたいです。

2015-03-01
用途:
溶接、サンダー切断の幕

溶接のスパッタが転がった所に穴が開く。すぐに裂けた。サンダーの火花を同じ箇所で受け止めると固着により燃え始めた。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカー在庫のカーボンシートを無作為に抜き取り、A1323難燃性A種の試験とガスバーナーでの燃焼試験も行ってみましたが試験結果は特に問題なく、燃え始めるような状況を確認することができませんでした。

2012-01-24
用途:
ベビーサンダー使用時
対象商品:
10786666

火花が出る作業に使用しています。
軽量で持ち運びが良いので、屋内外チョットした養生としても便利です。

2012-11-18
用途:
溶接火花の避けとして使用
対象商品:
10786666

実際の耐熱温度が低く半自動の火花を避ける事はできません。
大きな火花では、穴も数か所あいてしまいました。
このような使用には、違うもので対応するしかない様です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。改めて製品テストをして調査いたします。