ブレーキフルードのレビュー

平均満足度 4.67 (404件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキフルード 古河薬品工業
古河薬品工業
669 / 税込 736
JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
404件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-04
用途:
自動車用

ブレーキを純正より強化しているのでDOT4を選びました。
1Lあるからちょうど2台分交換できます。
整備は得意なのでいつも自分で作業してますが、
ここ数年これですが全く問題ありません。
コスパも良いと思います。

2026-03-04
用途:
車検整備

何度か購入させてもらってますが日常使いならこれで十分です

2025-12-16
用途:
車検の前の点検
対象商品:
10921242

車検の点検整備に使います純正品と変わらないと思います

ガレージ GT-R 様2026-02-13
用途:
これで良い

特にこだわりなければ、これで十分です。寿命は?ですが、今後様子を見ていきます。

2025-08-07
用途:
自宅の車両メンテナンス用

主にはユーザー車検を受ける前にカップ内の薄汚れたフルードを吸い出して、
その分を補充するだけですが。車2台、バイク3台あるので結構使います。

2025-09-26
用途:
ブレーキメンテ

ブレーキ整備のため、ホースやキャリパーOHするので購入。
高級品である必要は無いのでDOT3で安価なこの商品がベストでした。

2025-07-20
用途:
車検作業時

最近の修理工場はほとんどがDOT3とのことで、いつもお世話になっている車の主治医から持参するようにいわれ準備しました。燃料添加剤でおなじみのKYKブランドなので安心できます。

2025-04-23
用途:
車検整備に使用しています。

車検整備に使用しています。2年に1度しか交換しませんので1Lが1度に使いきれる量なので、使いやすいです。毎回このフルードを使用し、他社のフルードと比べた事はありませんが不満はありません。

1人が参考にしています
蘭 様2025-12-10
用途:
自動車のブレーキ フードの交換
対象商品:
10921242

前もこの商品を使用しているために、安心して使用できます。

2025-10-23
用途:
車検整備のブレーキオイル交換

定期購入品です。 車検でしたのでフルード交換しました。

2025-01-26
用途:
pcx150 点検整備

pcx150 点検整備に購入
自分で出来る油脂交換に挑戦
ブレーキオイル交換することにしました
オイルを探して辿り着いた商品です
有名ブランドオイルのようなので、安心して使用ができます
注文して2日で届き、モノタロウさん
感謝です
コスパ最高ですね。

2025-01-21
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
85938115

小さいサイズがあるのは便利です。
1リットル缶で交換作業するとちょっと足りなかったりするから、この商品はそういう時に使えます。

2025-01-12
用途:
整備

安価で高性能なDOT4のブレーキフルードです。
これよりさらに高性能なDOT5もありますがコストと吸湿性を考えたら
DOT4のほうが良いと思います。
DOT4とDOT5は成分が全く違うので混ぜて使うことは出来ません。

2024-11-08
用途:
自動車整備に

DOT3とこの価格差であれば安いです。純正品と差がわからないのでこれで十分

片山車輛 様2025-07-21
用途:
フルードの補充
対象商品:
10921242

モノタロウブランドを使ってみようかと思ったのですが、ブレーキだけに安心できるメーカーになってしまいました

2024-10-08
用途:
ブレーキ関連の整備

リピート購入です。車検に向けたブレーキ整備に使っています。コストパフォーマンスは高いので一択です。

2024-10-18
用途:
メンテナンス

定番のフルードです。
モノタロウは配送が迅速で助かります。

2024-05-21
用途:
ダイハツタント車検の為にブレーキフルード交換
対象商品:
10921251

車の車検時には、何時も古河薬品のブレーキフルードを使用してます。
他の製品と比べたことがないものの、長年の使用で信用が高いです。

1人が参考にしています
2025-03-12
用途:
自動車整備

価格も安く特に問題も無いです。毎回リピートして使っています。

2024-06-04
用途:
軽自動車
対象商品:
10921251

自分でフルード液を交換するのに購入しました
他のとセットで買って送料無料にしたら安いです
物は良いと思います