Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素のレビュー

平均満足度 4.63 (97件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK
NOK
99 / 税込 109
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
97件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-15
用途:
電磁ポンプのパッキン

正規のもではなっかたけど、漏れ等なく動作しているので良かった。

2025-10-22
用途:
油圧システム
対象商品:
11102253

油圧システムのピストンに使用。
丁度良いサイズがあってよかった。
フッ素ゴム製のせいか交換前より動きがスムーズになった。

2025-07-04
用途:
ガソリンに触れる部分に

海外製コレクタータンクのパッキンが破損し、わざわざOリングを海外から取り寄せるのも無駄なので、実測で似たサイズのこのOリングを使用しました
ガソリン漏れなく問題なく使えています

ピデスアート 様2024-07-02
用途:
ヤマハDT1のリヤショック用
対象商品:
11102332

オイル漏れしたショックを分解してみたらこのサイズのOリングでした。

ガレージ ヒグチ 様2024-05-19
用途:
S800のキャブレターメンテナンス
対象商品:
11102165

キャブレターのオーバーホールに使用
スロージェットのOリングに使用

2023-07-26
用途:
バイクのキャブレターのメンテナンス
対象商品:
11102165

部品番号が不明だったものの取り付け場所の寸法を計測し
合致するサイズがあったので使用したが不具合もなく
使用できました。耐久性についても問題はなさそうです。
純正より安いことも魅力です。

1人が参考にしています
株式会社川田商会 協栄自工 様2023-03-08
用途:
マルゼンニューイングラムに
対象商品:
11102165

ニューイングラムのロングマガジンからガス漏れしたので交換しました。
S3、S4、S7、S8を各1個、S18を2個
普通のゴムよりフッ素の方が良いと思いフッ素を使いました。
漏れなくなって使えるようになりました。

1人が参考にしています
2023-01-31
用途:
普通のOりんぐとして使用
対象商品:
11102262

Oリングは色々売ってますが、ゴムの種類が分からずフッ素ゴムが欲しかったので助かりました

2022-12-14
用途:
バイク修理
対象商品:
11102201

バイクメーカー純正部品が高額な為、単品にて手配。安価に入手出来て助かります。

2022-08-08
用途:
Oリングと言えばNOKです
対象商品:
11102165

Oリングは信頼性の高い業界NO1、国産のNOK製を使うのが安心です。エアライフルや自家用車のメンテナンスに使っています。

2022-02-08
用途:
自動車整備
対象商品:
11102201

単体で純正部品が出ないOリングの交換用にしました。
純正はNBRと思われるので、純正以上の耐久性が期待できます。

1人が参考にしています
2022-09-28
用途:
バイクの整備
対象商品:
11102235

品質は間違いないです。バイクメーカー純正品だとかなり高いですが、寸法がわかっていれば、格安で入手できるので、助かります。

1人が参考にしています
2022-02-01
用途:
純正代替として
対象商品:
11102375

スーパーカブのインマニフランジのOリングとして使用。
純正のOリングはしばらく使っていると変形してしまい、気密性が失われていそうなほど。
フッ素ゴムにすることで耐久性アップに期待。

2人が参考にしています
2022-09-07
用途:
バイクの部品組み立て
対象商品:
11102463

一流メーカーの商品がこの値段なら安いです。継続して購入する予定です。

1人が参考にしています
2021-07-26
用途:
キャブのメンテ
対象商品:
11102165

サイズ測定して注文したら入手でき、助かります。こういうものが気軽に買えると整備やる気になります。

1人が参考にしています
2021-05-31
用途:
ワッシャーとして使用
対象商品:
11102287

耐熱性が高いので屋外の取付に非常に良いと思います。

2021-04-03
用途:
塗装工具修理
対象商品:
11102165

エアーブラシのエアーバルブプッシュピンシール部が動きが悪くなったため補修用に購入、同サイズが見つかり動きも軽くなりました。

1人が参考にしています
2021-03-06
用途:
自動車メーターの固定
対象商品:
11102646

線形2mmのものは 売ってるものをみかけなかったので、手に入れられて助かりました。

2021-02-27
用途:
バイクキャブレター
対象商品:
11102183

CB750fourのフロートドレンに使用しました。
バラで安く購入出来、とても助かってます。

2020-12-10
用途:
エアガン、模型
対象商品:
11102287

バッチリです。フッ素素材なのも良いです。エアガン用に使ってるのですが、メーカー純正の半額以下な値段なのも良いです。