高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズのレビュー

平均満足度 4.08 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ セイシング
セイシング
74,980 / 税込 82,478
大手ロードサービスでも使用される実力!リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!シガレットプラグ充電が可能。 リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター ●鉛バッテリーのメリット・高低温に強い・鉛の方が安全性が高い・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!オルタネーターからの急速充電に耐えられる・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる 【用途】イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に!
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 小川モータース 様2022-02-03
用途:
JAFのバッテリー上がり
対象商品:
11106767

今まで使用していたものは小型で容量が低いためジャンプしても 
エンジンが始動できない事があったが、これはどんなに冷えてても
一発で始動できます。当方JAFで使用しているの大変重宝しております。
北海道の厳冬で大活躍です。

6人が参考にしています
株式会社三立綜合工 様2022-02-09
用途:
エンジンスタート。
対象商品:
11106776

寒さが厳しいので、大変重宝しています。有り難うございました。

2人が参考にしています
2020-07-08
用途:
機械整備
対象商品:
11106767

1年と10か月で充電できなくなりました。使用頻度は2か月に1回くらいでしょうか。高い買い物になってしまいました。

9人が参考にしています
2019-01-24
用途:
バッテリーリード作業
対象商品:
11106776

メインスイッチ的なものが無く、常にコードに電気が来てるので、ショートしないように注意が必要です。
能力的には問題無しです。
思った以上に軽いです。
コードの収納がもう少しちゃんと出来るといいのですが・・・

2人が参考にしています
2019-01-08
用途:
現場作業用
対象商品:
11106776

小柄なのに パワーが凄いです! これは凄く 安くて良い買い物をしました。

3人が参考にしています
2019-03-25
用途:
バッテリー上がりに使用
対象商品:
11106776

常時電流が来てるので取り扱い注意ですね。
ジャンプは、安定して良いと思う

2人が参考にしています
2018-12-25
用途:
工場機械用
対象商品:
11106776

価格が安かったので不安はありますが 問題なく使っています。

1人が参考にしています
株式会社旭商会 様2018-02-27
用途:
レッカー車に常備してます
対象商品:
11106776

性能は充分満足。以前使用していた他社品より軽くて造りもしっかりしています。耐久性はまだ不明。ロングコードのタイプを購入したのですが本体はショートタイプと共通みたいでコードがキレイに巻けないのが少し残念。

5人が参考にしています
2017-01-12
用途:
バッテリー上がりのエンジンスタート
対象商品:
11106767

この機種がこれまで使ったなかで最高です。もう、3台目です。とにかく、使って充電・使って充電を繰り返しても、内臓バッテリーの寿命が長く、信頼できます。
ひとつ文句を言うなら、日本語取扱説明書の内容が支離滅裂であることです。恐らく、外国語の直訳であるからだと思います。
「POWER」というスイッチがありますが、あれは電源スイッチではなく、バッテリーチェックを行うだけです。このスイッチが「OFF」でも、セルスタートが可能なのです。これは、取扱説明書が不備であるため、誤解を生じやすいからだと思います。

4人が参考にしています
2019-01-15
用途:
輸入車のバッテリー上がり
対象商品:
11106767

輸入車でも問題なく使用可能でした。
9か月使用していて掛からない自動車はありませんでした。
しかし、充電器の本体への差し込み側の線が9か月でちぎれました。
さらに、充電コードの金額も不満の原因です。

3人が参考にしています
2015-04-04
用途:
大型乗用車バッテリ-チャ-ジ
対象商品:
11106767

大型乗用スポ-ツカ-が何回もバッテリ-上がりで苦労してる中この商品と出会い
即購入し試した所すぐエンジンが始動購入してよかったと思いました

1人が参考にしています
2011-08-25
用途:
出張での応急整備。
対象商品:
11106767

応急的エンジン始動性能には問題ありません。
今回はコードの短いほうを購入しましたが一人作業ではエンジンルーム内に置いての作業になることがあるので長めのコードの方が使いやすいと思います。
パワー不足は乗用車ならガソリン、ディーゼル問わず問題ありません。