シャシーコート ブラックのレビュー
- 用途:
- トラックの錆止め
トラックのシャーシー周りの補修塗装に使います。手入れをしておかないと錆が進んでしまうので。一本工具箱に入れて置くと重宝しますよ。
- 用途:
- 車の塗装
車の防錆対策にいつも利用しています。冬場の塩害対策には必需品です。
- 用途:
- 足回りやブレーキの脱着・点検でのシャシー・サスペンション等の塗装
- 対象商品:
- 32605316
今は水性のものが多いですが、溶剤系同等に塗膜も強く乾燥後は艶もあって、いつもクレを使っています。今回はモノタロウさんの透明コートも使ってみようかとも思いましたが、サビた部分や、ブレーキキャリパー、ブレーキローター、マフラーを耐熱シルバー塗装したときにシルバーが付着してしまったアーム部分の上塗り修正にもやはりこのブラックの方が仕上がりが良いです。
- 用途:
- 車のスタビライザーのアルミ合金の表面塗装に使用
- 対象商品:
- 32605316
アルミは基本的には塗装が乗らない素材なので、塗料選びに迷っていましたが、密着度の高そうなシャシーコートブラックに期待してダメもとで購入しました。
もう結構経ちますが、今もきれいな状態で満足しています。
- 用途:
- 同じカラーでの塗装と錆止めに使用
- 対象商品:
- 32605316
同じ色の部分がサビていたので、サビ落して、その上から、塗りました
光沢も出て、とても良い感じになりました。
- 用途:
- 車のメンテナンス時。シャーシに塗布。
- 対象商品:
- 32605316
他社製品も使用しましたが、吹き付け粒子の細かさや、圧力が下がったときの霧の乱れがとても少なく使いやすいと思い、何度かリピートしています。
- 用途:
- 冬シーズン明けには欠かせない一品です。
- 対象商品:
- 32605316
雪も収まり、融雪剤によって腐食した車の下回りのメンテナンスには欠かせない一品です。さびを落としてから、本品を一吹き塗布すれば、新車のような下回りに復活します。毎シーズン利用させていただいております。大変助かっております。
- 用途:
- トラクタのバッテリー液漏れによる腐食部分の塗装
- 対象商品:
- 32605316
塗りやすく、厚めになっても平坦に仕上がり塗りやすい。乾く速度も適度で冬季でも1日たてば重ね塗りが可能。シリコン系で高耐久と称してあっても自動車の塗装は不可という塗料が多いので、シャーシーブラックを使ったが、アクリル系なので、耐久性が心配ではある。再度の液漏れも考えて同社の「ラストガード」を塗って仕上げた。
- 用途:
- バッテリー置く場所への散布
- 対象商品:
- 32605316
バッテリ液の漏れで、バッテリ置き場が一部腐食した関係で、シャシコートを利用して錆の進行を防ぐとともに、防水性も高いので使用しています。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 32605316
手持ちの水性シャーシーブラックが無くなったので購入。
水性のモノは大体同じような感じですね。
自作の鉄パーツの錆止め用につかってます。
- 用途:
- 古い車のレストア作業に使用
- 対象商品:
- 32605316
シャーシブラックの類の為か下処理にさほど気を使わなくても良い。
吹付の圧塗料の霧の感じも細かく塗り易い。
乾く時間も冬場屋外(気温15℃程度)でも20分あれば十分。
乾いた後の光沢の感じも程よい艶で上質。全体に満足度高い。
- 用途:
- 自動車下回り
- 対象商品:
- 32605316
色々使った中でトラックに、乗用車に長く愛用しています。多少状態(気温、下地状態)が不安定でも染まりやすく艶も出て水性で使いやすい 耐久性も問題ありません。
- 用途:
- 車下回りの防錆保護
- 対象商品:
- 32605316
初めて水性を使用しましたが、油性と比較しても塗膜がしっかりしているので良いと思います。容量も十分で安心して使えます。