オイルシステム 多走行車用のレビュー
- 用途:
- 軽貨物車両の扱いが多いので、そこの会社に好評だから
- 対象商品:
- 32605395
いろいろな商品を使用してきましたけど、価格も手ごろだし 商品もなかなかの物だと確信しておりますまたリピートで注文しました。
- 用途:
- 妻の車
- 対象商品:
- 32605395
丁度私の車に使用した処、フィーリングが良くなったので検索していたらmonotaRでの価格がホームセンターでの購入価格の2/3だったので即購入し妻の車に入れた処、アクセルの感覚とエンジンの振動がかなり少なくなったと好評かでした。
- 用途:
- エンジンオイル添加剤として
- 対象商品:
- 32605395
この商品、現在はメーカーからは全オイルグレード対応に改良した物にチェンジしています。
現在出荷するものが対応品かどうか確かめる必要があります。
対応品なら、全オイルグレードに対応した物になった旨表示すべきです。
もし未対応品を在庫しているなら、訳あり商品として処理すべきでしょう。
古い未対応品を現行商品として出すことはイメージを悪くします。
ご指摘ありがとうございます。
全オイルグレード対応品につきましては新商品として取扱いを開始しております。
注文コード 40516603 (メーカー品番2121)
- 用途:
- オイル交換時に入れております
- 対象商品:
- 32605395
オイル交換時にエレメントまで交換すると、4Lのオイル缶ではチョット足りない車に乗っておりまして、不足分を足す意味でも入れてみました。
一番驚いたのが低速トルクのアップ!
これなら高いギア&低い回転数で走ることが出来ますので、燃費アップにもつながりますね。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 32605395
古い軽トラでオイル喰いが激しいので試しに入れましたが
エンジンの音が静かになりクランキングも軽くなりました。
オイルの消費量もこれから見てみたいと思います。
文句としては180mlにしては少ない気がする。
- 用途:
- 10万キロオーバーの車に
- 対象商品:
- 32605395
10万キロを越していたので入れてみたのですが価格の割にはエンジンが快調になりました。又注文します。
- 用途:
- エンジンオイルの添加剤として
- 対象商品:
- 32605395
商品が届いて、パッケージを見てびっくり。
SNグレードのオイルには使用できません、というシールが箱の上部に貼られていました。
高級オイルが安売りになった時に買い置きをしているのですが、全てSNグレードなので、せっかく購入したのに使用できません。
商品のページに一言書いていれば購入しなかったのですが、どこにも書いてません。
価格、迅速な発送、丁寧な梱包などで好印象だったお店だっただけに残念です。
この度は、大変申し訳ありませんでした。
ご指摘頂きました内容は、商品詳細に追記致しました。
ご購入品につきましては別途連絡させて頂きます。
- 用途:
- 自動車のオイル交換
- 対象商品:
- 32605395
12年落ち5万km超えの1.3Lエンジンに使用。
オイル交換時にいつもの鉱物油2.6Lに本品半分添加。初めの数100kmはエンジンがとても静かになったことと,山道を飛ばした後に出るエンジンのカラカラ音がなくなったことは良い。添加直後は特に冷間時にオイルが固くなり過ぎる印象があることと,効果が1500km程度で薄れてしまったことがいまいち。
- 用途:
- 愛車のセカンドカー、パジェロミニ(平成7年式)に使用しました。
- 対象商品:
- 32605395
15万キロ近く走行している古い車ですが、エンジンのコンディションが改善したように感じます。
旧車・多走行車にはとてもオススメだと思います。
- 用途:
- 自動車修理
- 対象商品:
- 32605395
期待して購入したのですが、?!?!?!でした。
STPのオイルトリートメントの方が遥かに効きます。
軽ターボで20万km近く走行していますから、
効果が薄いのかも知れませんが・・・(笑)