ネジロック剤のレビュー

平均満足度 4.21 (94件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ネジロック剤 モノタロウ
モノタロウ
819 / 税込 901
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。 【用途】電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
94件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
中田商店 様2025-04-29
用途:
バイクのエンジン取り付け部のナット締めに
対象商品:
32625451

まだ、締めただけでバイクを乗ってませんので、わかりませんが、締めた感じでは良さそうな手応えでした。

SSSG 様2024-11-14
用途:
バイク整備
対象商品:
32625451

とにかく容量が有るので、小さい器に入れて使用してます、
低タイプのロック剤なので、ボルト、ナットと締め付け時に少量付けて組込みしていけますし取り外しも楽に出来ます。

1人が参考にしています
2024-11-12
用途:
足裏マッサージ器の修理、モーターの固定

使用する時に一瞬ノズルはどのように取り付けるか疑問に思った。フタに穴が空いていることがわかり取り付けることができた。取付の絵があるとよいと感じる。塗布は問題なくできたが、ノズルのフタを外した後の置き場には困った。フタが落ちてきて邪魔である。

2024-12-20
用途:
自家用車のメンテナンスに使用

何度か、増し締めしたが緩むために、この商品を使ってみました。 低強度ですので、取り外しができます。

ノースダイヤモンドテクノロジー 様2024-11-15
用途:
ネジの緩み止め

ネジの緩みに対する要求も色々ありますが、要求に対応する特性の製品を選ぶことが出来て助かります。安いですが、他社製品と同じ使用感です。ただ、ノズルの穴が少し大きいです。

2024-02-02
用途:
バイクのボルトゆるみ止めに
対象商品:
32625451

リターンライダーとして、イタリアバイクを2年前に購入。振動のせいかボルトの緩みが続発。しかしながら完璧に固着させると、後顧の憂いが・・と言う事で、この製品を購入しました。使い勝手もよく、量が多いのであちこちのボルトに塗布しました。使用後の結果は判りませんが、安心感は大きくなりました。

2023-11-18
用途:
緩みがちなボルトナットに
対象商品:
32625451

ほんのちょっとだけで効果が出ます。
付け過ぎてしまうと緩めるのに難儀します。
しかしあまりに量が多すぎではないでしょうか。
職場で使うにしても20ml、いや5ml、2mlでも良いくらいですね。

1人が参考にしています
2023-02-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
32625451

バイクのエンジンスライダーに使用。取扱説明書にネジロック材使用とありこの商品が安価であったため購入。使用方法も簡単でした。

1人が参考にしています
2021-11-12
用途:
基板などのねじ止め固定に
対象商品:
32625451

購入時に固定材の色表示がなかったのですが、自分の好みの青緑色だったので満足

2人が参考にしています
2023-07-27
用途:
インチネジなどねじピッチの緩い、動作物への締結ボルトなどに
対象商品:
32625451

通常は感想を書かないのですが、案内メールが来たので記載します。
量的には大口サイズでお得です。ただし保管上の問題で硬化の可能性がありますから使い切りの小サイズとの間に中間サイズもあると、なおのこと良いかもしれません。(無論、このサイズはもともと使用頻度の高い業者向けだというのは分かっています)
使用するうえでは、口をはさみなどで切った後に缶の収縮具合で「ボコン!」となり、吹き出てきまして驚きました。
もしも商品サイズを設けるならば、キャップに刷毛のついた容器ならば、さらに利便性が高いかな?と思いました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2021-06-28
用途:
バイクのレストア作業
対象商品:
32625451

ヤマハRZ125のフロントブレーキディスクを取り外してホイールを清掃した後の再組立て時に使用。組付けトルクの1~2割増しのトルクで取り外し可能とのことですが、再組立て後の走行でも緩むことはありませんでしたので、次回整備まで安心して使えてます。

1人が参考にしています
イナバリテイル 様2021-09-12
用途:
ネジのゆるみ止め
対象商品:
32625451

完全にネジが止まると困るので、分解するときに便利です。

2020-07-19
用途:
バイクのネジの緩み止め
対象商品:
32625451

値段の割に量が多い。機能も期待どおりで良い商品だと思います。

2020-02-16
用途:
機械のメンテナンス他
対象商品:
32625451

量も十分にあり、効果も十分です。ロックの強度の違う商品の販売してくれると、良いかと思います。

1人が参考にしています
2019-09-16
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
32625451

問題なく使用できました。品質も良いと思います。しかし、容量的に一回の使用で使いきらないため、付属のキャップをして保管しましたが、直ぐ外れてしまったり、きちんと締めてもノズル内で溶液が硬化してしまいます。もう少し保管を考えたキャップにするか、内容量を減らしてリーズナブルにすれば満足です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2019-10-31
用途:
重要部品の緩み止めに
対象商品:
32625451

クランクプーリーのナットなど緩むと大変な事になる箇所に使います。
振動や回転などで徐々に緩むのを防止してくれます。
びっくりするほどお安いですが量が多すぎます、理想としては量が半分以下でいいので金額を半分ぐらいにしてくれると有り難いです、恐らく独りでは一生掛かっても使い切れません。
逆にお友達同士でシェアするなら抜群のコスパです。

1人が参考にしています
2019-11-07
用途:
ボルトの緩み止め
対象商品:
32625451

以前ボルトの緩みがあったのでこちらの商品を使用しました。今のところ大丈夫です。

2019-11-16
用途:
卓上型無線機のネジの緩み止め
対象商品:
32625451

久しぶりに使ってみました。普段はスプリングワッシャーを多用するのですが今回はネジロックも使ってみました。悪路を自動車で搬送してもネジの緩みは何処もありませんでした。

1人が参考にしています
2019-11-05
用途:
ボルトの緩み止め
対象商品:
32625451

以前ボルトの緩みが発生したので今回はネジロック剤を使用しました。今のところ大丈夫です。

2019-11-19
用途:
ネジの接着
対象商品:
32625451

使いやすいです、液の出る所も狙いやすく余りぶれる事は有りません、後はどの位持つのかだけです。