中速乾ブレーキ&パーツクリーナーのレビュー

平均満足度 4.58 (923件のレビュー)
商品レビューを投稿する
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。 【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
923件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-17
用途:
自家用車のメンテナンス
対象商品:
32625905

汚れのしつこいときは通常品よりはこちらで。頼りにしています

2022-10-08
用途:
バイクの整備
対象商品:
32625914

速乾の物と、分けて使用しています。頑固な汚れには、浸透させてから拭き取る等の作業が出来るので、便利です。

2022-11-17
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
32625914

汚れをよく落としてくれてバランスのよい商品だと思います。

有限会社ニッショウコーポレーション 様2022-12-24
用途:
車・バイクのメンテナンス
対象商品:
32625905

品質・価格面は良いと思います。
出来ればもう少し洗浄能力があればありがたいです。

2022-10-03
用途:
自動車部品洗浄
対象商品:
32625905

ゴム樹脂製品が混じっていない場所にはとても良いです

2022-09-26
用途:
部品の清掃作業
対象商品:
32625905

パーツクリーナーは結構な頻度で使用しますのでお安く助かります。

2022-09-30
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
32625905

速乾タイプとの違いが余りわかりませんが綺麗になります。

2022-06-08
用途:
機械部品の洗浄
対象商品:
32625905

酷い油汚れもしっかり洗い流せるのは良い。個人的にはもう少し揮発しにくくて留まってくれた方が、より洗い流せると思うので、好みの問題とクリーナー種類の選び方なのかな。
そうすると一番安いクリーナーが一番得なのか迷うところ。しばらくはこれを使います。

1人が参考にしています
2022-06-08
用途:
バイクの整備
対象商品:
32625905

これまで洗剤しか使った事がなかったのですが、良い商品ですね。ブラシなどが入らない狭い隙間の汚れもよく落ちます。価格も手頃だし内容量も十分です。種類が豊富にあるので試しに色々使ってみようと思います。またレビューします。

2022-05-19
用途:
自動車整備
対象商品:
32625905

自動車整備に使用。乾燥が早いので脱脂作業に良いです。

豆知識として昆虫に使用すると秒殺です。屋外でのゴキブリ退治に最適

1人が参考にしています
2022-06-27
用途:
お客様車両のメンテナンス時
対象商品:
32625905

中速乾はスプレーして汚れを流すように使用出来るので扱いやすいです。

株式会社トータルケアみなみ 様2022-06-16
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
32625905

キャブ清掃からバイクメンテでは、これ1本で十分です。
洗浄効果も良いですし、とても重宝しています。

2022-06-03
用途:
通常のパーツクリーナーとは明らかに違う。
対象商品:
32625905

バイクのメンテナンスに使用してますが、大阪魂のパーツクリーナーと比べて乾燥時間が明らかに遅いので、余裕を持って作業できる。

1人が参考にしています
株式会社共進電業社 様2022-07-19
用途:
機械のメンテ
対象商品:
32625905

普通タイプより、液だれも多くなく、使いやすい印象があります。

マツシタクリーンサービス 様2022-03-11
用途:
金属部品の油汚れの除去に使用
対象商品:
32625905

性能的には油汚れに対して問題なく使用できています。
乾燥速度が「遅い」とはなっているものの、中速乾ということなのか、早く感じます。
乾く時間が、イメージとしてあと30%程度長いものがあれば、と希望します。

2人が参考にしています
2022-08-08
用途:
機械器具の洗浄
対象商品:
32625905

今まで、魂2000を使用していましたが、今回ためしに使用してみました。あまり差は感じません。次回は安価な魂2000に戻します。

2022-05-22
用途:
バイク、クルマのメンテナンス
対象商品:
32625905

リピーターです、中速乾燥なので酷い汚れなど浸透して使いやすく、お手頃価格だと思う。
またリピートします。

2022-06-08
用途:
自動車整備時の必需品
対象商品:
32625905

魂パーツクリーナーが品不足の影響で取り扱い中止になってしまったのでこちらにしました。
使い勝手は変わりません。

2022-06-04
用途:
洗浄
対象商品:
32625905

バイクメンテナンスなど油汚れに十分使えます。
オススメです。

2022-05-19
用途:
機械洗浄
対象商品:
32625905

オイル汚れやカーボン汚れをしっかりと落としてくれるので良い商品です。