中速乾ブレーキ&パーツクリーナーのレビュー

平均満足度 4.58 (923件のレビュー)
商品レビューを投稿する
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。 【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
923件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-07
用途:
自動車作業
対象商品:
32625905

色々使い比べていますがやはり場所によってそれぞれ違います、

2021-07-09
用途:
色々使える
対象商品:
32625905

吹き付けてオイルを洗い流したり乾くのがゆっくりなのでウエスに吹き付けて拭いたり出来るので便利です
以前は他社のものを使ってましたがあまり差を感じず使えるので良い商品だと思います

藤嶋製麺所 様2021-06-08
用途:
営業車のメンテナンス
対象商品:
32625905

お世話になっています。
リーズナブルで最強の洗浄力です。
毎回、良い商品をありがとうございます^_^

2021-05-26
用途:
用途多数
対象商品:
32625905

主にバイクのメンテナンスのときに使用しています。
使用に問題を感じたことはないです。
コストパフォーマンスにも優れ、ガンガン使えます。
パーツクリーナーは各社から発売されており、何を買うか迷ったらモノタロウブランドで間違いないと思います。

2021-03-20
用途:
機械汚れ落とし
対象商品:
32625905

当方が過去に使用したパーツクリーナーの中では1番ホームセンターの安売りクリーナーより明らかに洗浄力が高いです。中速乾なのでブラシで擦る時間が確保され少量でも効率よく汚れが落ちます。クリアコート無しの塗装だとすぐ剥げますので注意。

4人が参考にしています
井澤農場 様2021-03-05
用途:
メンテナンス
対象商品:
32625914

大阪魂をケース買いしたときには1ど噴射すると完全に止まらずガス抜けしてしまった。嫌気がして暫く買わなかったけど、試しに小口買いしてみてこれは問題ないので、またケースでかいました、安心して使ってます。

2人が参考にしています
2021-05-21
用途:
自転車の機構部分の洗浄に使用
対象商品:
32625905

かなりきれいになりました。乾燥も十分早くすぐに次の作業に移ることができました。これだけの量でこの価格と、かなりお得です。

2021-06-07
用途:
オイル交換
対象商品:
32625905

オイル交換のパーツクリーナーとして使用しました。かなり乾くのが早く、大容量なのでブレーキ交換の際も使用しようかと思います。
ノズルを保管するフタのさす場所があればもっと良いかと思いました。

2021-02-28
用途:
農機具や自家用車のメンテナンス
対象商品:
32625905

汚れの酷い部品などの洗浄には洗浄用のオイルを使用しますが、仕上げ作業の時にはこれを使ってます。
大きな部品や面積の広い部位に使用するときは、速乾性だと乾きが早すぎてダメ。中速乾という絶妙な仕様が気に入っています。

1人が参考にしています
有限会社伊藤建設工業 様2021-08-13
用途:
メンテナンス
対象商品:
32625905

機械の油汚れ落としに使用しているが、非常に満足している。

2021-05-14
用途:
車のメンテナンスに使用
対象商品:
32625905

ホームセンターの商品に比べ、若干割高ではありますが、乾きにくく汚れを拭き取りやすいです。
最近はこればかり使ってます。

2021-02-03
用途:
二輪・四輪整備, ゴキブリ退治
対象商品:
32625905

通常はパーツクリーナーとして重宝していますが、ゴキブリを退治する際にも使用しています。
薬剤スプレーより即効性があり、噴射力も強いのでピンポイントで噴射できるのも便利です。

5人が参考にしています
2021-04-30
用途:
車両メンテナンス用として
対象商品:
32625905

始めての購入。当初購入前は、どうかな?と思いましたが使ってみると油落ちもよく速乾性でベトベトしなく作業がはかどります。商品も素早く届きとても満足で言う事なしです。

2021-02-06
用途:
車両メンテナンス時
対象商品:
32625914

速乾と違い、液体の状態が少し続くので対象物の油汚れ落としにかなり効果があります。大量に使うので安く箱買いできて助かってます。一斗缶と迷いましたが、スペースさえ許されるなら個別で使えるスプレーのほうが使いやすいです。

1人が参考にしています
2021-05-16
用途:
機械の部品洗浄
対象商品:
32625914

値段の割には油汚れも直ぐに落ちる使用量が少なくて済むのでなかなか良い物です。

フェイズ 様2021-04-24
用途:
小さい基板の洗浄に
対象商品:
32625905

小さい基板のフラックス洗浄に使用しています。速乾ではすぐに乾いてしますので、中速乾はベストな蒸発速度です

2021-04-30
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
32625905

使用量もありグリスかすや汚れが綺麗にとれ、なかなかとても良い商品です。

あずさ彫刻工房 様2021-04-09
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
32625905

大容量でクリーナーとして充分に使えるクオリティでした。細いノズルが付属しているのも嬉しいです。

東北産業有限会社 様2022-01-04
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
32625914

比較的たくさん使うので金額が安価でとても助かります。

2021-01-26
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
32625905

車のメンテナンスや部品交換、OH等に使用しています。コストが安いので、部品洗浄やいろいろな事に使用出来て油汚れやいろいろな汚れを落とすことが出来るので助かります。