ステンコロリン赤のレビュー

平均満足度 4.61 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンコロリン赤 R-GOT
R-GOT
1,798 / 税込 1,978
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません) 【用途】タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
66件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-04-30
用途:
切削用
対象商品:
05828042

会社でも使っており調子が良いので家用に買いました。
ネジ切りやドリルの穴あけに使用しています。
ステンレスも綺麗に加工できるのが良いですね。醤油を使わなくなりました。

1人が参考にしています
2020-06-05
用途:
ボール盤、旋盤、手作業穴あけで使用
対象商品:
05828051

非常に加工しやすくなる。使いやすくドリルも長持ち。ずっとリピートしている。

2020-05-22
用途:
ステンレスの穴開け加工、タップ加工、NC切削
対象商品:
05828042

まだ穴あけ加工とタップ加工しか使っていませんが、ステンレスの穴あけも簡単にできました。

株式会社 上村自動車 様2020-05-21
用途:
穴あけ用
対象商品:
05828042

食いつきがよく楽に作業できます。狭い所での作業に重宝しています。

岡本 様2020-04-22
用途:
機械部品の製作
対象商品:
05828042

ステンレスのみならず炭素鋼の加工においてもハイスでの加工時に使用しています。刃の持ちが全然違います。

2020-06-05
用途:
現場
対象商品:
05828042

初めて注文します。
名前も初めて耳にします。
現場では、重宝しているとのことです。
これから注文が増えると思います。

株式会社荻野工業所 様2020-02-07
用途:
SUSのねじ切りと噛んだ時の応急処置
対象商品:
05828042

タップ立てに通常使われると思いますが現場作業などでSUSのボルトなどが噛みこんだときにスプレーするとほぼ、外すことができます。とても、助かります。

1人が参考にしています
藤田建築 様2020-05-31
用途:
切削用
対象商品:
05828042

刃の持ちがよくなります。
スプレータイプなので使い勝手がよいです。

2020-03-15
用途:
金属加工、小物製作
対象商品:
05828042

ミニ旋盤でステンレスやS45Cなどを加工する場合とても重宝しています。非常に使いやすく手放せません。これは定期購入品です。

2020-01-06
用途:
ステンレス鋼の切削
対象商品:
05828042

粘度が適度に有り、素材に付着するので、使い安です。仕上がりも綺麗です。

1人が参考にしています
岡本 様2019-12-07
用途:
機械加工
対象商品:
05828042

加工点にピンポイントで使用できカッタ-の持ちが確実に良くなった。

1人が参考にしています
ウエダパワーサービス 様2019-01-29
用途:
旋盤  ボール盤
対象商品:
05828042

宣伝どうりステンレスが豆腐になりますは大げさとしても楽に加工出来て仕上がりもきれいです。

2人が参考にしています
株式会社積誠庵 様2019-01-19
用途:
ドリルの穴あけ
対象商品:
05828042

ドリルの穴あけ時に使用しました。
NC機でクーラントを使用出来ない場合に重宝しています。

2017-11-14
用途:
ハステロイ旋盤加工
対象商品:
05828051

今回は汎用旋盤にてハステロイの断続加工に使用しました。もっといい物も有るかもしれませんが、今まで使っていた切削油に比べて刃持ちもよくて助かりました。今度はインコネルにも使用してみたいと思います。

2018-06-07
用途:
SUS,チタンの穴明け、タップ
対象商品:
05828042

某社のスプレーと比べて、どちらがいいか判断は、難しいですが、いい商品です。豆腐はやめた方がいいと思います。そんなものでは、ありません。

2018-02-02
用途:
ステンレス板加工時
対象商品:
05828042

通常のスプレ-よりも切れ味が良かった気がいたします。

2017-12-09
用途:
ステンレス板の穴開け
対象商品:
05828042

効果は充分実感出来ます。只 付属している噴射ノズルが 合致しません。瓶に入って居るのを スポイドで使う方式が良いですね。

2017-09-16
用途:
アルミサッシ加工
対象商品:
05828042

使い始めて1月足らずですが、加工効率は上がった様に感じます。今まではタッピングペーストを使用していましたが、これからはこちらでリピートします。
ですが、せっかくモノは良いのに、上についている押すやつ(ボタン?)が全くあっていないのですぐ落ちる。バカにしてないだろうか…というくらいあっていないからこの評価です。他のスプレーのやつに付け替えて使用している。

2人が参考にしています
有限会社曙工業所 様2017-04-13
用途:
タップ加工の時に。
対象商品:
05828042

タップが折れにくくなり、長持ちしており重宝してます。

株式会社遠藤製作所 様2017-05-02
用途:
ステンのネジ切に
対象商品:
05828042

ステンのネジ切用に、常備しています。これがないと熱を持ち、うまくネジ切ができないので、大変重宝しています。