ステンコロリン赤のレビュー

平均満足度 4.61 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンコロリン赤 R-GOT
R-GOT
1,798 / 税込 1,978
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません) 【用途】タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
66件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-11-02
用途:
プレス加工時
対象商品:
05828051

ステンレスの加工には必需品です
加工時の音が変わるくらいです

2016-10-24
用途:
ボックスの穴あけ工事の時
対象商品:
05828042

ステンレス製にもキリが焼ける事なく穴あけが出来て重宝しています。

2016-06-22
用途:
タップダイス加工時
対象商品:
05828042

今まで使用してきた切削油と全くレベルが違う。
「ゴリゴリ」削っていたものが「シャリシャリ」削れるイメージで、作業時間の短縮、工具の寿命を延ばせそうで満足。

有限会社イチキン 様2016-06-02
用途:
ステンレス、アルミ材料のタッピング及び精密側面仕上げなどに使用
対象商品:
05828051

長い間この商品を使用しています。
ハケ塗るりも細かいとこまで油が入り重宝しています。

2024-09-20
用途:
穴あけやタップに。

すごくよく切れるので安全データシートを拝見しました、やはり塩素の量が30%~40%と多いです、ボール盤などで上がった煙は吸い込まない方がいいと思います。

2人が参考にしています
有限会社マルナカ 様2016-08-30
用途:
仕事
対象商品:
05828051

これは本当に優れ物だとおもいます。

2023-07-25
用途:
工作作業時
対象商品:
05828042

SUSの穴あけ時はドリルの熱摩耗対策で必要です。
持参されていない方から借用依頼が多い。

2016-04-14
用途:
ステンレスの穴あけ
対象商品:
05828042

穴あけのキリの寿命がぜんぜん違います。穴あけ作業時間短縮に、特にステンレスの穴あけ作業がいいです。

有限会社オクギ製作所 様2015-03-06
用途:
ドリルでの穴明け、タップ加工など
対象商品:
05828051

切削性が良くなります。使い慣れてます。

三菱重工機械システム株式会社 様2019-07-10
用途:
まるで豆腐のよう・・・
対象商品:
05828042

まるで豆腐ではありません。そんな馬鹿な・・・
行き過ぎた表記ですね~
まぁ普通の油です。他の商品と大差なし。

2人が参考にしています
2016-02-07
用途:
ステンレス管への穴開け
対象商品:
05828042

今まで使っていたスプレーより断然早く穴開け作業が出来ました。
大変満足しています。

東京光電株式会社 様2015-12-18
用途:
SUS304、SUS316等への切削加工
対象商品:
05828051

流石に豆腐にはなりませんがコンニャクぐらいにはなると思います。
通常のSUS用を謳った切削油材と比べますとかなり使えます。
ただ切削で焼けると臭いはかなりきついです。

2014-07-14
用途:
ステンレスの穴開け加工
対象商品:
05828042

キリの状態が悪くても、ステンレスの穴開けがスムーズに加工出来ます。

有限会社佐藤金型 様2014-01-18
用途:
ステンレスの穴あけタップ加工
対象商品:
05828051

以前からステンレスの加工にはステンコロリンを使用しています。
特にタップ加工には威力を発揮します。折れる心配がなくなりました。
チャックに色が付きますが(茶色く変色)磨けば落ちます。
商社とほぼ同額ですが、注文から到着までが速いのでまたお願いしようと思います。
値段がもう少し安いと、助かります。

1人が参考にしています
宮部鉄工株式会社 様2013-11-25
用途:
ステンレスバルブの加工
対象商品:
05828042

通常は、鋳鉄品の加工が主ですが、時々ステンレス鋳物の注文が入ります。その時はどうしても焼きついたり、面倒なことが起こります。最初、工具屋さんに聞いて購入しました。最近チラシでみて少し安かったので、買いました。

2017-05-09
用途:
鋼材の穴開け
対象商品:
05828042

以前は別メーカーのもので作業していましたがイマイチでステンコロリン赤で作業した時は驚きました。豆富に例えるのは無理があるかもしれませんが金属相手というより堅めの木材みたいな感じでした。お勧めです。

有限会社イチキン 様2016-10-31
用途:
タップ加工
対象商品:
05828051

今までこの商品を購入していましたが、今回の購入した商品は缶の形状が三角に近いほどボコボコに変形していました。中身のオイルが漏れなかったことが不思議なくらいです。これは出荷時のチェック以前の問題です。箱の中の梱包にも、集荷担当の気配りがなっていません今後の改善を強く希望します。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

権平工業 様2015-05-14
用途:
鉄やSUSの穴開けやタップ立て
対象商品:
05828051

何時も使用しているのとはちょつと違う切れ味なのか?

大川企画 様2014-08-11
用途:
タップ・ダイス加工とドリル加工
対象商品:
05828042

いつも使っていますが 加工がしやすくなります!

2014-06-22
用途:
ステンレス他加工時
対象商品:
05828042

非常に良い