スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用のレビュー

平均満足度 4.61 (57件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)
1,498 / 税込 1,648
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
57件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-16
用途:
自動車整備

いつも金属部品の錆取り、塗装剥離に使っています。
削り過ぎないので気に入ってます。

1人が参考にしています
有限会社 田辺鈑金 様2024-12-23
用途:
黒皮取り

ガス管の25A黒皮取りに使っていますが、この商品しか上手く削れないと思います。曲面に沿って研磨作業がスムーズに出来、剥離困難な黒皮が綺麗に取れるので一択で使っています。値段は高いですが商品が長持ちするのと他社製品で、類似品が無いので愛用しています。

2024-10-29
用途:
オートバイワンオフパーツ製作時の金属研磨

鉄の黒皮だけをめくるのに最適ですが、アルミでも鉄でも表面の浅いキズ消しや研磨などにも最適だと思います。フレックス砥石のスーパーグリーンで形を変えるような切削をした後に、このベベルで表面を軽く仕上げると、速くきれいに仕上がります。そこからさらに仕上げる場合には、ペーパーサンダーがいいです。性能は文句なしのいいものですが、ただちょっと高いかな?もう少しでも安ければ、さらに言うことなしですが、ほかのものはもう使う気がしないので、まあ使い続けるでしょうね。

2人が参考にしています
アルゴ 様2024-07-30
用途:
トタン屋根の塗装剥がし
対象商品:
50629873

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888最強。

1人が参考にしています
川崎漁業部 様2024-05-20
用途:
船舶プロペラの仕上げ研磨
対象商品:
50629873

プロペラに付着したカキなどを磨き、仕上がりにとても満足しました。

2021-11-22
用途:
旧車レストア 塗装剥離サビ落とし
対象商品:
50816037

以前は同商品のブラックを使っていましたが、今は若干安いパープルを愛用しています。鉄板を痛めずに塗装やパテ、サビを同時に落として足付までできるので重宝しています。この商品で落としきれない深いサビはサンドブラストやリューターでの処理が必要ですが広範囲のサビを一気に落とせるのは魅力です。
以前使っていたブラックと比較するとパープルは研磨剤の密度が若干低く柔らかい感じがしますが、その分研磨対象物への馴染みが良く、強く押しつけなくても研磨できます。強く押しつけると摩擦熱でパネルが歪む場合もあるので軽い力で研磨出来るのは良いですね。しかし柔らかいので若干摩耗が早く、対象物のエッジなどに引っかけると飛び散って一気に小さくなってしまうので注意が必要です。
最近は他社から似た商品も増えて来ましたが、この商品は取り付けが直接ネジ込み式と言うのがポイント高いです。私の場合は摩耗したディスクも取っておいて対象物の形状に合わせて使い分けています。新品はボンネットやフェンダーなど広範囲用、中経や小径まで減った物は細部の処理用として使っているので工具を使わずにスピーディーにディスクの交換が出来るのは魅力です。ただ、もう少し安ければ最高なんですけどねぇ。

4人が参考にしています
北陵 様2021-11-22
用途:
黒皮取り
対象商品:
32690131

これはバツグンに良いです、3Mの製品は総じて高価格なのであまり購入しないのですが、90mmという小さいサイズが他になくて渋々でした、でも、これは凄いです。
黒皮が消しゴムで鉛筆の線を消すようにピカピカになります。
しかも、今まで他社の錆取りディスクを使うと生地まで削り込んでしまって後が大変だったのですが、これはきれいに黒皮だけが剥がれて生地は殆ど削れていない。
ボール盤のテーブルに錆が出ていたのでこれを試してみると機械仕上げの精度を損なわずに錆取り出来ました。
軸に直接ねじ込むようになっていてナットを使わないので緩んで空回りするアクシデントも起きないし、交換もスピーディー。
総合的に見て、これはコスパが良いと思います。
他の粒度も試してみたくなりました。

2人が参考にしています
2021-09-12
用途:
船舶 ペラクリン落とし
対象商品:
50629873

これまで,カップリングを使用していましたが,粘って落ちにくいのでこちらを使用してみました。ちょうど1枚を使い切りでしたが,非常に使い勝手がよく,ワイヤーが飛んでくることもなく安全です。細かいところは入らないのがデメリットですが,それ以外はこちらに軍配です。ステンレスや真鍮を削ることなくペラクリンのみはがすことができ,満足です。

2021-11-14
用途:
刃物の錆落とし
対象商品:
32647562

錆がよく落ちるし、以外と長持ちする。気に入ったので他の番手も全て揃えました。

三頭山荘 様2021-10-05
用途:
ケレン作業
対象商品:
32690131

ケレン作業には、カップブラシ・セラミックタイプディスク・ソフトディスクよりも圧倒的に早く綺麗に出来る。また消耗も満足している。

FTY Factory 様2020-12-31
用途:
アルミ面仕上げに
対象商品:
32690131

一枚当りの単価は最初高い気がしたのですが、仕上がり時間等を考えると安い! アルミ面が切れに仕上がり他の方にも是非使ってもらいたい板です。

2020-08-07
用途:
錆び取り
対象商品:
50816037

金属の錆取りに使用。粗削りにいいと思う。そのあと、もっと柔らかい不織布に 換えます。

2020-07-29
用途:
板金補修時
対象商品:
32690183

初めて使用しますが、使い勝手が良く、今度は箱買いする予定でいます。

渡邉空調メンテナンス 様2020-04-29
用途:
管工事
対象商品:
50629873

フランジパッキンはがしには持って来いだと思います。
フランジには全く傷がつかなくて奇麗に剥がれました。
今回は水冷パッケージエアコンのコンデンサーのブラシ清掃に使用し
コンデンサーの蓋を外してパッキンがなかなか剥がれなくて困っている時にそういえばと思い使用しました。 本当にきれいに取れました。

2020-10-27
用途:
鉄板の古い塗装落とし
対象商品:
50629873

優秀ですが、減りも早いです。メガネ・高性能なマスクは必須です。

1人が参考にしています
本田4輪開発センター 様2021-05-03
用途:
研磨
対象商品:
50816037

普通に使えます 定期的に購入 リイーズナブルです
また買います

2020-07-15
用途:
最終仕上げ用に
対象商品:
32690174

程よい研磨が使い易くて気に入ってます。持ちがもう少し良ければいうことなし
です。

SUNNY SIDE 様2020-01-06
用途:
錆び取り
対象商品:
32647562

今まで様々なメーカーの商品を使ってきましたが、スピードと品質はこの商品が一番だと思います。少々高いですが、結果的なコスパは良いと思います。

森本工業 様2020-02-12
用途:
黒皮除去
対象商品:
50816037

TIG溶接の黒皮除去 及び 下地処理においてニスあり部材には特に効果抜群です。
沢山のグラインダーに取り付けられる除去研磨材を試しましたがこれに勝るものはないです。
消耗が早いので価格がもう少し安ければと願うばかりです。

2023-06-27
用途:
塗装被膜・さび落とし
対象商品:
50816037

一寸高めなれど使用感は良かった。
テスト使用の為、一枚購入。
でも高いよね!