オイルレスコンプレッサー 10Lのレビュー

平均満足度 2.71 (69件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルレスコンプレッサー 10L モノタロウ
【用途】うきわ・ボール・エアーダスター・自転車・自動車に使用
69件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
松葉町四丁目第二町会 様2024-03-26
用途:
消火器の充填用
対象商品:
32829553

10年来訓練用の消火器の充填用に使用しています。
水消火器は近年、祭りの際の子供神輿に合わせて散布しながら練歩き、熱中症予防に効果を発揮しています。

2023-11-11
用途:
2012購入
対象商品:
32829553

2012年購入したが2023年にベアリングが破損しました
長い事間お疲れさまでした

2022-04-15
用途:
クルマとバイクのタイヤ交換とメンテナンス
対象商品:
32829553

確かに音は大きいけど購入から11年経っているのにまだ現役ですので耐久性は高いようです。

2021-12-17
用途:
農機の空気入れ、種の選別等
対象商品:
32829553

スッチが故障した時に、直ちに代替の製品を送っていただき感謝しております。

2018-09-17
用途:
作業
対象商品:
32829553

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

2018-05-29
用途:
エアーのおもちゃなどに空気を注入するときに使用
対象商品:
32829553

音がうるさいのが難点です。その他は重宝しています。

エヌエイチパーキングシステムズ株式会社 様2017-10-12
用途:
マイカーの整備
対象商品:
32829553

作動時に結構な音します。気圧は上がりますが、タンク容量(肺活量)が少ないのでエアー工具等には使えないと思う。タイヤの空気補充では使えます。タンクに充填された空気は1年以上たっても漏れない(メーター指針による)のは大したもんだと思います。

2017-08-03
用途:
車のタイヤの空気入れや風船の空気入れ
対象商品:
32829553

音は少しうるさいですがタイヤの空気入れの他に、町内会の催しの時には飾り付けに使う大量の風船を膨らませるのに大活躍しています。

2013-05-14
用途:
タッカー
対象商品:
32829553

音が少々うるさいがこんぱくとなのはいい似たものでタンク6Lのものを使用したことがあるが10Lのほうがいい

2013-08-22
用途:
自動車、自転車の空気入れや、エアーで埃を飛ばすなど
対象商品:
32829553

音が予想以上に大きかったこと。
付属の部品のクオリティーが低いこと。
価格相応なのかなと感じた。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の製品の取り扱いの検討にさせていただきます。

株式会社ストアハウス 様2013-05-18
用途:
主に掃除に使用です。
対象商品:
32829553

他の方も書き込みしていましたが、運転中の騒音がきになります。
もう少し静かになれば夜間の使用も気にならないのでお勧め出来ます。
また、オプションで音が小さくなるものがあればOKです。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2013-01-25
用途:
タイヤエア充填 エアブロー
対象商品:
32829553

アタッチメントが4種類付属してこの価格はお買い得だと思います。もう少し値段が上がってもいいので、性能とタンク容量を上げたタイプにすれば良かったと後悔しました。(エアブローするとあっという間になくなる・・・)

倉富種苗園 様2018-05-13
用途:
農機具清掃など
対象商品:
32829553

10Lコンプレッサー容量が足りない。すぐモーターが回って貯まるまで時間があり使えない

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

南須磨ふれあいのまちづくり協議会 様2013-01-28
用途:
ダスト除去・空気入れ
対象商品:
32829553

まだテスト使用しただけですが、圧力計の表示MpaでなくKgf/cm2の方がわかりやすいのですが・・・・。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
計量法により、圧力計に関してはSI単位以外の表示が可能なものの販売が禁止されております。
Pa(パスカル)で表記することが、法律で義務付けられており、それ以外の表示単位で表記することができかねます。何卒、ご理解のほど、お願い申し上げます。

2012-10-25
用途:
機械、木工作業のゴミ除去
対象商品:
32829553

6月購入後、機械類(農機具等)の整備に頻繁に使用。従来スプレー液体クリーナーを使っていたような
作業も能率よく出来(特に空冷エンジン清掃など)買ってよかったと満足。スプレーの使用量が減って
うれしい限り。古い木工家具の再塗装作業(サンディング後の木地、サンダーなどの清掃)にも便利。
難点はコンプレッサー基本性能ではなく(値段相応、田舎なので作動音は気にしない)、付属品がいけない。
どうやったらこんな粗悪なOリングが作れるのか不思議なくらいひどいやつが使われている。初日で切れたものもある。
ドレインバルブは一度水抜きしたら次から一晩で漏れてしまう状態。ネジ精度も良くない。
どおりでシール用テープが付属しているわけだ。タイヤ用アダプターは使い物にならない!
とりあえず本体は機能しているので、交換用Oリングを検索してはみたが、どうも気分が悪い。
うそだと思ったら在庫品を調べてみると良い。付属品だけなら時間もかからんだろう。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。付属品を確認致します。
お取替えも承りますので、お申しつけ頂きますようお願い申し上げます。

2015-11-02
用途:
自動車タイヤの空気圧調整。自動車エンジンルームなどいろんなクリーニングのためのエアーブロー用
対象商品:
32829553

吐出量としての能力不足で、空気圧回復までの時間がかかりすぎる。
はっきり言って機種選定を誤った。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2012-10-07
用途:
タイヤのビード出しや、掃除
対象商品:
32829553

俺はこいつがモノタロウブランドになる前のアースマン時代から使っているけど、
未だに現役、頑張ってるよ。
うるさくたっていいじゃないコンプレッサーだもの。
タイヤのビードを肺活量を頼りに上げようったって大変だよ。
クラクラして倒れちゃうんだから。
タイヤを自分で交換するような人にとっては必需品だし、
プラグホールの埃飛ばしや、キャリパー掃除後の水分飛ばしにも大活躍、
パソコンの掃除にも使ってる。
エア工具には使えないけど、使い道はいっぱいあるよ。

1人が参考にしています
有限会社エレクトロ計測 様2013-06-03
用途:
エアーシリンダーの動作確認
対象商品:
32829553

動作音が多少大きい。

2013-04-22
用途:
自動車のタイヤのエアーチャージ
対象商品:
32829553

商品が到着してすぐにタイヤのエアーチャージをしてみたが残念な事にエアーゲージ付きノズルのエアー注入口のゴムパッキンが堅すぎるのか、注入口のセンターの芯の突起が太すぎるのか。空気圧を上げても全然エアーがタイヤに注入できない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
本自動車タイヤ用ノズルの使用方法行き違いがあったことで、
空気が入らない例としまして以下が考えられます。
取扱説明書P11の四角枠説明
「必ずエアーダスターの引き金を引いて一度空気を送ってから
ノズルをバルブに強く押し込んで空気を入れてください。」
エアーを送らないとノズル先端がぐらぐらして、タイヤ吸入口の
端子にあたらないため空気を押し込めません。
先に引き金を引いたまま押し当てていただいてるかご確認いただき
たく願います。
また圧力を最高圧0.7MPaまで上げて入れようとしても
圧力が高すぎ、ノズルピンを人力で押せません。
普通自動車のタイヤ空気圧は約0.2~0.25MPaが適正です。
コンプレッサの設定は最高でも0.4MPaまででご使用願います。
これでだめな場合は誠に申し訳ございませんが、
製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

2012-10-25
用途:
タイヤの空気入れ
対象商品:
32829553

異音がし,油があちらこちらに付着しているので分解するとクランク部分のカバーのネジが外れ,カバーが振動し,異音がしていた.またピストンの固定ネジが片締めになっており,エアーが漏っていた.外側の安全弁のリングが既に錆びていた.外装は3回ほど開梱され,再度のテープ止めがしてあった.また,エアーダスターノズルはノズルと金属管の根元からエアーが漏れていた.付属のテフロンテープを巻いて修理した.また,このテープの巻き取っている糸巻が割れていた.開梱し,使用してしまったので返品もできず,安物買いの銭失いで買ったことを後悔している.日本では売れない商品.ここまで粗悪だとは思わなかった.分解した感では6箇月持つのかな?保証期間は6箇月になっているが.これを読まれた方は,結論,買わない方が良い.捨ててあったものを箱に詰めて1万円近く盗られたと思うくらい.

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品の不具合により、ご不便・ご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ございません。また、ご返品のお手間を頂きましたことをお詫び申し上げます。
メーカーには、お申し出頂いております状況を連絡しました。まずは、ご返品頂く商品を確認致します。誠に申し訳ございませんでした。