オイルレスコンプレッサー 10Lのレビュー
- 用途:
- 機械部品のブロー、車・バイク・自転車のタイヤ空気入れ
- 対象商品:
- 32829553
2010年5月購入、2、3ヶ月に一度の使用で本体はまだ壊れていません。但しブロワーと空気入れ用の圧力計付きのノズルの交換を繰り返していると接続部のネジ(真ちゅう製)が磨耗してガタが出てきています。同接続部のゴムのOリングは硬く、元からひび割れていましたがまだ切れずに残っています。1年目ぐらいからブロワーの引き金を戻してもエアがすぐに止まらなくなりました。
コンプレッサー作動時の音が大きく、住宅街では日中、近所に気兼ねしながら早く充填終われと思って待ちます。
小型乗用車のチューブレスタイヤ組み付けが出来ました。はじめは風圧が弱いせいか、なかなかビードが密着せず何回もエアを使い果たしましたが、こつを掴むとすぐにできるようになりました。
- 用途:
- タイヤの空気入れ、そうじ
- 対象商品:
- 32829553
潰れた箱、破れをテープで補修した箱に入ってきたことにびっくり。本体のいたるところにサビや、変色した接着剤のようなものにまたびっくり。使用開始から間もなくしての轟音。付属のタイヤ用ノズルは、使い物にならない。ゲージは狂ってるし、ノズルは差し込めない。残念としか言いようがない。
ご不快の念をおかけいたしまして、大変申し訳なく思います。
ご返品を承りますので、お問い合わせ窓口までお申しつけ頂きますようお願い致します。
- 用途:
- 殆どDIYとして使用。
- 対象商品:
- 32829553
騒音レベルは80dbより高いように思う。運搬用の台車を作り移動。エアーガンとツールの部分がユニオンになればもっと良いのでは。
- 用途:
- 自転車のチューブレスタイヤには一挙にエアを送り込む必要がある(フロアポンプでは容量不足)ので購入したが。
- 対象商品:
- 32829553
音がうるさすぎ。アパートやマンション等の集合住宅では昼間でも使用不可。
一戸建ての昼間なら使用可能かも、というレベル。
オプションで防音カバーや、静音タイプを販売しては?
- 用途:
- 家庭でのエアダスター等に使います。スプレー缶だと凍って連続使用が出来なかったり、どうしても液噴霧になったりするのでこの商品を購入しました。
- 対象商品:
- 32829553
能力的にはエアダスターとして何も問題はありませんが、作動音は騒音ですね。他のレビューをみて覚悟はしていましたがここまでだとは・・・。部屋の中での使用は相当の覚悟がいります。あくまで私の個人の感覚ですが・・・
- 用途:
- 趣味の陶芸の施釉に、ペンキ塗料の吹き付け、清掃等に活躍しています。
- 対象商品:
- 32829553
値段の安い割りに、性能は一流メーカーに劣らない様です。
ただ騒音がちょっと高く、作業中気になります。
- 用途:
- 少量の塗料の吹き付け
非常に音が大きいので、防音に気を使いながら使用していました。
2010年1月頃に購入して、今年2012年3月に故障しました。使用中突然ガリガリと大きいな音がし始めたので
慌てて電源を落としました。どうやら内部のモータ周り(歯車か何か)が破損したようです。月に数回使う程度で
総使用時間はせいぜい10時間がいいところですが、壊れてしまい非常にがっかりしています。
- 用途:
- タイヤの空気圧補充や車内やエンジンルーム内のエアブロー用として使用
- 対象商品:
- 32829553
コストパフォーマンスとしては非常に良いがもう少しだけ騒音レベルが低ければなお良い
- 用途:
- エアーダスター、タイヤの空気圧調整
- 対象商品:
- 32829553
DIY用としては十分な性能。低価格なので気軽に導入できた。チェーンソーや農機具の整備が飛躍的に楽になった。
- 用途:
- 自宅での作業のほか、バイク自動車などの整備
- 対象商品:
- 32829553
受取り後、開梱して動作確認をしましたが、電源入らず全く動作しない状態。
よって、返品いたしました。
ご返品商品をメーカーにて、検査致しましたので、結果を報告致します。
メーカーからの検査結果報告書の内容を転記致します。
------------------------
作動試験、各部配線接続部の確認、スイッチの作動確認いたしましたが問題はなく、充填時間も3分36秒で問題はありません。(基準3分40秒±20秒)
--------------------------
検査の結果、ご指摘症状がなく正常に作動しました為、
お客様のお手元で、動作しなかった原因が確認できませんでした。
ご返品のお手間を取らせまして、誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 機器メンテナンス時の掃除用
- 対象商品:
- 32829553
商品が届いて梱包をバラしたところ、コンプレッサーとタンクを繋ぐ
ボルト4箇所のうち1つのUナットが付いてませんでした。
ナット1つに返品をしている手間隙を考えると時間が勿体ないので
返品はしませんが、プライベート商品なだけに品質管理をもう少し
検討して頂きたいものです。
- 用途:
- ラミー機エアシリンダの駆動用。
- 対象商品:
- 32829553
騒音は想像以上大きいことと、原因不明の動作しないこと。
※設置後、ヒューズホルダを入れ直すと動き出したので、どこかの接触問題があるか。
(現在は問題なく使っているが、いつか、また急に止まるかは不安)
動作しない不具合があったとのことで、申し訳ございません。商品をお取替えさせて頂きますので、お申し付け頂きますようお願いします。
- 用途:
- エア機器使用の治具類の動作確認。
- 対象商品:
- 32829553
音の大きさや容量が小さいのも、こんなものだと思います。価格通りで満足です。ちょっと雑な作り(組立)は問題ありです。使用30分でモーターが空回りしてポンプが動かなくなりました。クランクとモーター軸の継手固定のボルトが緩んでました。(ポンプのヘッドを外せばボルトを締められます)
申し訳ございませんでした。
メーカーとともに、品質の管理を徹底致します。