オイルレスコンプレッサー 10Lのレビュー

平均満足度 2.71 (69件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルレスコンプレッサー 10L モノタロウ
【用途】うきわ・ボール・エアーダスター・自転車・自動車に使用
69件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2011-03-06
用途:
内装作業後の道具、衣服の清掃など。
対象商品:
32829553

レビューでかなり音がうるさいと書かれていますが、現場での大工作業に使われている業務用コンプより静かですよ。特にリリース作動時などはそんなにうるさくないです。っていうか、劇的に静かなコンプレッサーなど無いと思いますが?音に不満がある皆さんは、ちょっと高望みしすぎな感じがします。
容量はさすがに少なめです。最大圧力で使うと、すぐ再起動します。ダスターとして使用するなら、レギュレーターで絞って、ターボノズルで風量UPがベターかと思います。
それより…、接続部の作り込みが甘すぎます。レギュレーターとのジョイント部など、最初からグラグラでリークしまくり…何もせずに返品しようとも思いましたが、レギュレーターを分解し、圧力計を外し、シールテープを巻いて増し締めしました。分解の手間だけでも大変でした。シールテープを付属するより、最初から巻いて検品などを徹底すべきです。
あと、付属品はオマケぐらいに思っておいた方が良いと思います。

1人が参考にしています
2011-11-09
用途:
設備の清掃やタイヤのエアー補給等
対象商品:
32829553

購入して7ヶ月で動かなくなってしまい修理依頼をしたら有償修理でした、スイッチの故障との事、修理してもまた壊れるかもしれないので廃却依頼しました、二度と購入しません。

MonotaROからの回答

今回は、ご迷惑をお掛けしまして、申し訳ございませんでした。
弊社としましても、今後の対応保証期間を含め、サプライヤーと協議致します。

2011-04-16
用途:
タイヤ交換時のエア調整
対象商品:
32829553

動かないので1回交換していただきましたが、再び動かなくなりました。調べてみると電源スイッチの不良でした。修理をお願いしても同じスイッチだと再発が心配です。国内メーカー品に自分で交換しようかな、と思案中です。それ以外は便利なセット構成だと思います。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けしまして申し訳ございません。現在は、スイッチ部分を全て交換済みでございます。お手元の商品の動作不良がございましたら、お問い合わせ窓口まで、お申し付け下さいますようお願い致します。

2012-03-12
用途:
機械作動用
対象商品:
32829553

うるさすぎて、まったく使えない。
まさに安物買いの銭失いでした。

6人が参考にしています
2011-08-09
用途:
草刈機のエンジン周辺のゴミ飛ばし
対象商品:
32829553

掃除が終わらないうちに、コンプレッサーが再起動してしまう。10Lにしては、再起動が早すぎる。音がうるさい。

2011-07-27
用途:
タイヤのエアー入れ
対象商品:
32829553

購入後、使用できずスイッチ不良で商品を取り替えていただき、再度、数回使用しただけでスイッチ不良により動かなくなりました。MonotaRoに問い合わせましたが、購入後、9ヶ月過ぎているので保障修理は無理とのこと。皆さんのレビューにも書かれていますが、スイッチについて数回で壊れるものを使用しており騙されたような気分です。早めにこの事がわかっていればよかったなと後悔しています。また、現商品は、スイッチが改善されているみたいですが、メーカも認識しているのならば、リコールとして無償で取り替えるべきではないでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。
メーカーに申し入れます。

2010-01-09
用途:
2輪・4輪のタイヤのエア調整 エアー・ダスター
対象商品:
32829553

はじめてコンプレッサーを購入しました。この価格でこの性能は個人で使うには十分満足のできるものだと思います。私は納得済みですが作動音を気にされる方には一考有りと思います。

2011-04-04
用途:
付着した埃を取り除く作業
対象商品:
32829553

調整するダイヤルがプラが多い。少し高くなってもいいから金属のダイヤルが欲しい。

2011-06-07
用途:
パソコン周辺などへのエアダスター
対象商品:
32829553

何件かレビューがありますが、80デシベルはかなりの騒音です。
メカノイズがひどく、シガーソケットに繋ぐ電動の空気入れを、そのままデカくした音です。
屋内で使用される方・振動や音を気にされる方は、やめたほうが良いと思います。
あと、モノタロウのシールは到着時既にめくれて、剥がれかけております。剥がれるくらいであればーあとから自分で貼るようになりませんか?
他の商品や、対応は非常に良いのですが、これに関してはかなり残念です。
参考用の動画などをUPされると、購入を検討されている方にはいいかもしれませんね。

株式会社アイキャスト 様2010-12-06
用途:
研究開発中の超小型電気部品の試作に使用するディスペンサーへのエアー供給
対象商品:
32829553

騒音はやや大きいものの、1時間あたり数分程度の使用のため室内でも気にならない程度です。しかし、電源スイッチは使用開始時から接触不良気味で、20回程度の電源スイッチの入切りでスイッチが入らなくなりました。応急処置として配線を引き出して手持ちの小型ブレーカに接続して使用しています。かなり華奢な監事のスイッチですので、同じスイッチに交換されても同様ではないかと思い、修理を依頼することを躊躇しています。

MonotaROからの回答

ご指摘の点につきまして改善し、商品は入れ替え済みでございます。お手元の商品はお取替えさせて頂きますので、お手数ではございますが、お問い合わせ窓口までお申し付け下さい。

2011-05-23
用途:
自動車の空気圧調整
対象商品:
32829553

私が商品の性能を熟知しなかったのがいけなかったのだろうが、絶対的に能力不足。後、多くの商品レビューに書かれていたが、作動音がうるさく近隣に気を使う。出来れば返品したいです。

2011-10-13
用途:
エアーディスペンサーの塗布用エアー源に使用。
対象商品:
32829553

電源が入らず、使用できておりません。
出荷検査をしっかりして頂きたい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
メーカーには、不具合発生箇所を確認し、
組み付けの際のチェックを徹底するように、申しいれました。
ご迷惑をお掛けしましたことお詫び申し上げます。

2010-11-03
用途:
軽自動車と大型バイクのタイヤ空気圧が0.29MPa~0.35MPaと高くこれを維持するために使用。
対象商品:
32829553

付属の圧力ゲージ付タイヤアダプターが華奢でねじ込み過ぎで折れてしまった。

MonotaROからの回答

タイヤ用ノズルのねじ込み部分が華奢で折れてしまったとのことで申し訳ございません。メーカーと共に、品質の改善に努めさせて頂きます。

2010-10-10
用途:
井戸の清掃
対象商品:
32829553

使用2日目でエアー漏れが発生しました。
発生場所:機構部とタンクとの連結部。
対処方法:増し締めで解決しました。

MonotaROからの回答

ご指摘頂きましてありがとうございます。
今後、品質改善に努めてまいります。

Off Time 様2011-01-24
用途:
庭の掃除や家電品の清掃
対象商品:
32829553

とにかくうるさい。職場に大型コンプレッサーが有り何かと便利なので家でもエアーツールが使えればと思い購入してみたが、音がうるさ過ぎ。また、タンク付属のエアーチャックは使用開始当日(数回のホースの抜き差し)でエア-リークが始まり、コンプレッサーが回りっぱなしに・・・。安いけど、失敗だったかと、少々後悔。

2010-08-13
用途:
ほこりを払う(エアーガン)タイヤ、浮き輪、エアー式プールなどへエアー注入
対象商品:
32829553

確かに音はでかいのですが、たまにしか使用しないのでそんなに気になりません。エアーガンなどエアーの消費量が大きい物を使用するとすぐに圧力が下がってしまい連続作業はできません。本格的な作業は無理ですが、たまに使う程度では充分です。価格を考えれば満足度は高いと思います。

2011-05-14
用途:
風船
対象商品:
32829553

大変よい

2010-11-02
用途:
タイヤの空気入れや、クーラー等のフィルターの清掃
対象商品:
32829553

ケージの接続部のネジが一度使用しただけで、スカスカになり困ってます。

MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。
タイヤゲージの接続部のねじについて、改善を申し入れます。

2010-09-03
用途:
空ビ商品や類似品の空気を入れる。
対象商品:
32829553

部品類の再点検。
オイルレスがいい。
大きさも重さも手ごろ。

2010-09-23
用途:
バイクの整備に使用
対象商品:
32829553

エアーが溜まり止る迄の時間が長いのが難点。
5kgで起動するので長時間の作業には不向き