ラジエターキャップのレビュー

平均満足度 4.47 (319件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジエターキャップ HKT
HKT
699 / 税込 769
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
319件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-03-06
用途:
ラジエターキャップの定期交換
対象商品:
33002365

高い物ではないので、車検毎にどうでしょうか。完全に予防整備で工賃も発生しませんが、売り上げ高もコツコツと。

2015-09-28
用途:
マイカー車検準備
対象商品:
33002365

問題なく使用しています。

2015-02-03
用途:
ホークリフト整備
対象商品:
33002313

小松のホークリフトFG15の点検整備、4500H過ぎたので各部オーバーホールしてます、安くて助かります。

2016-10-02
用途:
軽トラックメンテナンス
対象商品:
33002365

安く、でないと変えようとは思わない部品なのでついでに注文。

2015-09-28
用途:
車検整備
対象商品:
33002356

価格が安く満足です。

2015-11-01
用途:
クーラントと同時交換
対象商品:
33002356

体感ではわかるものではないですが
定期交換のために。普通です。

大畑自動車美装 様2015-11-15
用途:
中古車、車検整備
対象商品:
33002365

特に不具合も無く毎回購入しております。

2015-08-02
用途:
クルマの整備に
対象商品:
33002356

問題無く使用しています。コストパフォーマンスは最高です。

2014-12-22
用途:
自分の車の整備で使用
対象商品:
33002356

交換日を記入するシールも付いていて、問題なく使用できました。
安くていいです。

設備電算親睦会 様2015-08-05
用途:
車齢11年そろそろゴムが劣化を?
対象商品:
33002365

車検前に代替え品で効くものは全てモノタロウブランド。

2014-12-27
用途:
古い車に使用しました。
対象商品:
33002356

ラジエターキャップ使用して居ます、水漏れ、圧力抜けも無く正常に動作しております!
安くて、又買いたいと思います。

2014-09-12
用途:
車検整備など
対象商品:
33002331

今まで大阪魂を使っていたが、販売終了になったので今回からこちらを使用。
使用感に違和感はないので問題ないかと思います。
ただし今までのものより多少、高い。けど、近くの部品商で買うよりは安い。

2015-01-27
用途:
キャップの交換
対象商品:
33002365

ダイハツの純正とは形・機能が違っていました。昔からある形なので悪くはないのですが、戻り弁が純正のほうがスムースに戻る気がしましたので、純正に近いタクティのもの(N-11)にしました。
それから、シールには1年毎の交換と書かれてましたが、純正は6年以上持ちました、安いだけで程度が悪いのかもしれないですね。

2015-07-26
用途:
交換用
対象商品:
33002347

良い。

2015-07-04
用途:
車検
対象商品:
33002356

特に問題なく、使用できました。

2017-02-05
用途:
部品交換
対象商品:
33002347

安いせいもあると思うが純正部品に比べるとやや造りが荒い感じがした。デザインはまあまかな。

NATURAL 様2014-08-14
用途:
純正交換
対象商品:
33002331

コストパフォーマンスは最高だと思います。
今まで使っていた中古の代用品からの交換です。
ついでの時にまとめて発注しようと思い忘れ続けていました。
これでしばらくの間は一安心!

鉄原タクシー 様2015-04-19
用途:
点検こかん交換部品として
対象商品:
33002356

安心して使用しています。

中村商会 様2015-03-18
用途:
ラジエターキャプ交換
対象商品:
33002331

特に問題なく使用

2010-08-11
用途:
愛車のラジエターキャップ交換
対象商品:
33002356

非常に安価ですが、パッキンの作りも良く、純正品と遜色無い性能に満足しております。取り替え時を書いて貼っておくシールが付いているのが親切ですね。