ラジエターキャップのレビュー

平均満足度 4.47 (319件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジエターキャップ HKT
HKT
699 / 税込 769
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
319件中 301~319件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
斉藤自動車商会 様2011-06-09
用途:
納車整備
対象商品:
33002365

社外品ですが問題なく、金額的に助かります。

2013-07-24
用途:
オーバーヒート対策
対象商品:
33002365

まったく問題のない商品です。お客様にも満足していただけました。

斉藤自動車商会 様2011-06-09
用途:
納車整備
対象商品:
33002331

社外品ですが問題なく、金額的に助かります。

オーリンククラフト株式会社 様2015-04-13
用途:
ラジエター
対象商品:
33002331

ラジエターキャップのゴムが、ぼろぼろだったので取り替えました

2011-12-22
用途:
アルト、ワゴンRのラジエーターキャップについて
対象商品:
33002356

担当者の知識がなくデンソー製ラジエーターにデルファイ製を勧められました。スズキのアルトやワゴンRなど念のため現車のラジエーターメーカーを確認して下さい。純正品番では、取付できない場合があります。

3人が参考にしています
2010-10-20
用途:
純正のラジエーターキャップとの交換の為。
対象商品:
33002331

2ヶ月ほど使用しての感想です。 定期的にリザーブタンクや水温計などを確認しましたが、特に問題は出てきていません。
この価格でこの性能なら十分だと思います。

2013-07-16
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
33002331

値段も手ごろで何かのついでに、また購入したいと思います。

1人が参考にしています
2011-12-28
用途:
平成13年式アルト
対象商品:
33002356

新車時から交換されていなかったので、ドレンコックと同時に交換しました。
元に装着されていたキャップより、キャップの閉め具合が緩い感じでした。
が、現状問題ないようです。
アルト、ワゴンRは、デンソー製とデルファイ製があるので、現車確認が必要です。

1人が参考にしています
株式会社オオタカライフワン 様2011-09-20
用途:
自動車整備

日野レンジャーには合いません(圧力が逃げなくなる)のでご注意ください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーとして日野の車種には適合は取っておりません。純正品番をご確認頂き適切な商品をお取付下さい。

2012-04-19
用途:
ラジエターキャップ交換
対象商品:
33002356

別の車に使用して問題なかったので今回も購入した。今のところ純正と変わらない。

2010-08-17
用途:
車両整備
対象商品:
33002331

E-HA11S スズキ アルト のラジエターキャップとして購入。
純正と比較して遜色ない性能に満足しております。

2011-04-16
用途:
自動車整備
対象商品:
33002331

純正部品の製造メーカーの自社ブランド販売品なので、
品質には全く問題有りませんね。古いラジエターキャップの
高温時の染み出しも無くなって、安心して乗れます。

1人が参考にしています
東製作所 様2011-10-20
用途:
定期的なキャップ交換
対象商品:
33002365

純正適合番と同じだったので、購入しましたが、蓋の系が小さく取り付け出来ませんでした。返品しようと思いますが、開封したのと冷却水が付いているので、無理だなと。もう少し多種で対応して頂ければありがたいです。

2012-01-29
用途:
消耗部品の交換。
対象商品:
33002331

同等の商品をホームセンターや部品店で購入するには倍以上のお金が必要でしょう。

1人が参考にしています
2011-09-16
用途:
営業車にて使用
対象商品:
33002347

消耗品だから壊れる前にと定期交換している、
使用の感想では不具合は無いとしかコメントできない、
価格の魅力は大

2011-02-07
用途:
冷却水のメンテナンス時に使用
対象商品:
33002356

ヒート気味だったので交換しましたが
価格の割には通常使用でも問題なく使用できました
車検毎に継続して購入するつもりです

2011-09-03
用途:
水廻りの修理時に交換
対象商品:
33002365

値段が安いですが何の問題もありません。 安いのでトラブルが出る前に定期交換にお勧めです。

2010-10-13
用途:
中古車に使用
対象商品:
33002331

取り付けて1ヶ月ほどして液量を確認する為にキャップを外したら、中心部分のゴムが広がってしまっていて、結局純正のに付け替えました。たまたまこの部品だけなのか、他もそうなのかはわかりません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

2010-09-18
用途:
クラウンに使いました
対象商品:
33002365

値段がいいが、欲を言えば、キャップ自体に日付を記入できるようにして1円でもコスト下げた方がいいと思った。