二輪車用4サイクルエンジンオイルのレビュー

平均満足度 4.29 (206件のレビュー)
商品レビューを投稿する
二輪車用4サイクルエンジンオイル NEEDS
NEEDS
959 / 税込 1,055
クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。 【用途】4サイクル二輪車用オイル
206件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-29
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
35482851

古いエイプに入れてます。シフトフィールが滑らかで硬すぎると言う事もなく満足度が高いオイルです。価格もリーズナブルですのでおすすめです。

2021-09-23
用途:
オフロードバイクのギアオイルに
対象商品:
35482851

1階使用したらその都度オイル交換をしています。安いオイルをたくさん交換しても良くないと言う意見をお聞きしますが、時に冷却水が吹くぐらい負荷もかけますら私の用途ではこれで特にトラブルはありません。

2人が参考にしています
2021-08-16
用途:
通勤バイクに使用
対象商品:
35482851

まあ値段なりのオイルだと思います。
通勤バイクに普通に使えているので問題はありません。
通勤で頻繁に交換するなら価格が安いので助かります。

2021-04-25
用途:
バイク・耕運機・車のオイル交換に
対象商品:
33048285

コスパ抜群、性能的にはもっと良いものがたくさんあると思うがこれだけ安いと気楽に使うことができる。
問題なし。

2人が参考にしています
2021-06-25
用途:
バイクのエンジンオイルです。
対象商品:
35482851

4000キロ以内には交換しております。値段も1リットル1000円しないオイルばかり使用していますが、マメに交換することでエンジンは長持ちしております。。現在9万キロ超えています。普通に調子よく走っています。

三法鉄工株式会社 様2021-06-09
用途:
バイクのオイル交換
対象商品:
33048285

MA規格品なのに低価格なので、早めにオイル交換しようと思います。

2021-01-26
用途:
カブ90カスタムのオイル交換
対象商品:
33048285

カブ90カスタムにオイル交換で使用しました
とても調子が良いです
オイルをこちらの商品に変えて、走りがかなり良くなったので気に入りました
まあ、前に入れてたのは車用の激安オイルでしたので、比較にはなりませんがw
とにかく気持ち良い走りに変わりました!

2人が参考にしています
スワン 様2021-04-30
用途:
クロスカブ、ジムニーに使用
対象商品:
33048285

クロスカブ110とジムニー両方使用出来るオイルにしました
交換しましたが特に変化は無いですが問題もないです

1人が参考にしています
2021-04-16
用途:
125スクーターメンテナンス用
対象商品:
35482851

125スクーターのオイル交換用に購入。特に可もなく不可もなく、普通に使えます。純正オイルより安価のため、1000キロ毎に交換しようと思います。

2021-04-14
用途:
エストレヤに使用
対象商品:
35482851

そんなにエンジンを高回転で回すわけでも無く、のんびり走るような乗り方なので、このような安価なオイルを早めに交換しておけばいいんじゃないかと思っています。

1人が参考にしています
2021-02-05
用途:
オイル交換
対象商品:
33048285

交換して100キロ位はオイル特有の匂いが気になるがその他は問題ない。クラッチ滑りも無く夏場のツーリングでもダレることも無かった。コストパフォーマンスに優れる。

2人が参考にしています
OHNISHI 様2021-01-20
用途:
バイクオイル
対象商品:
33048285

安くて本当に助かります。渋滞の夏の暑い時でもエンジンを守ってくれるコストパフォーマンスが高いエンジンオイルです。本当に助かりますまたの購入考えますよ本当に、買えばわかります。

1人が参考にしています
2021-11-25
用途:
オイル交換
対象商品:
33048285

コストパフォーマンスに優れてるので良い商品だと思います。

わたなべ歯科医院 様2020-12-18
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
35482851

カブのエンジンオイルとして使用しました。普通の鉱物油でしょうから、余程の高回転のエンジンじゃなければ全く問題なく使用できると思います。

1人が参考にしています
2021-02-24
用途:
大型バイクのオイル交換用に使用
対象商品:
33048285

鉱物油のせいか夏の高温時は少しネツダレするような気がしますが普通の乗り方であれば全く問題なく使用出来ました。
次は20W-50くらいの合成油を使ってみようと思います。

2020-08-03
用途:
125ccのスクーターのエンジンオイル交換に使用
対象商品:
33048285

5年前に同じオイル(18リットル入り)を購入!今年3月まで合計19回オイル交換できました。スクーターはすこぶる好調。只今11年間、走行距離12万キロ。
このオイルのおかげで、1回330円位でオイル交換できております。交換距離は約2400kmでオイル交換してます。ホントに感謝感謝です。

5人が参考にしています
2020-03-26
用途:
二輪車のオイル交換
対象商品:
35482851

純正でなくても特に問題ないですが、注入の際簡易的でもノズルがあると助かります

2020-01-26
用途:
gn125hに使用
対象商品:
35482851

とにかく安い。その一言に尽きる。
クラッチが滑ったりすることもありません。
高いバイクには、高級オイルが良いと思いますが。
ボロバイクには、こいつで十分です。
貧乏ライダーには、ありがたい。

2人が参考にしています
2019-10-01
用途:
バイクに
対象商品:
35482851

息子に頼まれ購入しました。純正品と変わらず、快調とのこと。安いので心配していましたが、次回も使おうかなと言っています!

2020-03-30
用途:
単車のメンテナンス時
対象商品:
35482851

価格が低廉な事が最大のメリット。
廉価のオイルを頻繁に交換していけば、車両にも
目が行き届く。