17JEシリーズピンコネクタケース付のレビュー
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
2020-10-27
- 用途:
- PLCとタッチパネルの接続ケーブル作成
- 対象商品:
- 34602601
コネクターとカバーがセットになっており、組み合わせで悩む必要が無く、これ1つを注文すれば完結します。品質も十分です。
有限会社摂南電子研究所 様2019-04-02
- 用途:
- 通信設備接続用
- 対象商品:
- 34602601
本コネクタは通信機器用によく使用しますが、ロック用取付ネジはメーカーカタログでは数種類あり、今回用途が標準ネジと異なっていたため、ロックネジを他社から購入しました。ロックネジも取り扱ってください。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2013-02-15
- 用途:
- ケーブル作成のため
- 対象商品:
- 34602626
まだ使用していませんが、半田付けはスムーズに行きました。コネクタにケーブルを付ける金具もしっかりと取り付けられるので芯線が抜けることはないようで安心しています。
2016-09-01
- 用途:
- ケーブルの自作
- 対象商品:
- 34602601
相手の端子と固定するビスが少し細くて短く、固定出来ません。相手側を何種類か試しましたがいずれもビスで固定できませんでした。ネジの規格が違うのかも知れません。
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
2013-02-03
- 用途:
- 無人車に使用
- 対象商品:
- 34602626
ケーブルカバーが付いてますがアース手前でカバー取り付けでいいのでしょうか?
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
アース(シールド)の処理方法についてですが、電線のシールドを銅テープの範囲内で折り返しブーツの上に載せて銅テープを巻きます。
この銅テープの上から付属のクランプ金具をネジで締めて止めます。
それから両端に嵌合ネジを入れケースを取り付けます。
なお、返信を必要とされる、商品の仕様に関するお問い合わせですが、恐れ入りますが、お問い合わせフォーム、または商品ページのこの商品について質問するのボタンから、お問い合わせ頂きますようお願い致します。
↓お問い合わせフォーム↓
https://www.monotaro.com/monotaroMain.py?func=monotaro.inquiry.showProcEditServlet.ShowProcEditServlet