スピードメーターケーブルのレビュー
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応
純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
【用途】ビジネス・スクーター用
宮本モータープール 様2025-10-01
- 用途:
- バイク整備
メーカー純正部品で注文したがすぐに『廃盤』とのご連絡を貰った。社外品ではあるが適合品もモノタロウさんですぐに見つかり、再注文した。
再注文時の配送費調整もして頂き、大変ありがたかったです。
2025-12-25
- 用途:
- 整備
素人作業でいささか不安でしたが、純正品と遜色なく使用できています。
2025-11-08
- 用途:
- 家庭用
予備の買いました。10年に一度くらいは切れるので予備で持っとこうと思いました。
2025-09-01
- 用途:
- スクーターの補修
- 対象商品:
- 34559174
前回交換から11ケ月、7000kmで切れてしまいました。
今回はタイヤ交換時にメーターケーブルの掃除や潤滑もやってみる予定です。
2024-08-31
- 用途:
- スクーターの補修
- 対象商品:
- 34559174
純正は4年で切れました。今回試しにサードパーティー製を購入しました。取り付け後正常にスピードメーターは作動しています。
もし、4年もったら大したものでしょう。
2人が参考にしています
2022-06-29
- 用途:
- ケーブル交換
中のワイヤーが錆びて断線してしまったため、こちらの製品と交換しました。
交換して100km以上走っていますが問題なく作動しています。
1人が参考にしています
今井商店 様2022-06-15
- 用途:
- 既存の不具合部品との交換作業に使用
- 対象商品:
- 05614053
NTBの商品は、以前からも使っていまして私としては純正品相当の扱いです。今回のメーターケーブルの交換も、何ら違和感なくできました。
1人が参考にしています
sophieracing 様2022-08-14
- 用途:
- カブのメンテ
- 対象商品:
- 34559156
純正品と同等の品質で安心して使えます。
そのままでも充分に使えますが、
グリスアップしてからの使用をお勧めします。
2021-12-13
- 用途:
- 純正代替として
- 対象商品:
- 34558937
社用車のスーパーカブのメンテナンスに。
車齢が高くなり各所ガタが来ていたのでリフレッシュしました。
メーターケーブルを変えて明らかに回転が軽くなったので変えてよかった。
2021-04-01
- 用途:
- バイクに使用している
- 対象商品:
- 34559016
ジャイロXの部品交換に使用しました。スピードメーターギアが破損していたので、ギアとメーターケーブルと一緒に取替えました。指針がまともに動くようになりました。
1人が参考にしています
鈴木保険サービス 様2021-06-24
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 34559183
1990年式のジョグに使用しました。純正と特に変わりないように見えますが、念のためワイヤーオイルをたっぷりにしました。メール便でもっと安くなる事を期待しています。