スピードメーターケーブルのレビュー

平均満足度 4.40 (120件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スピードメーターケーブル NTB
NTB
799 / 税込 879
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。 【用途】ビジネス・スクーター用
120件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-01-13
用途:
カブのオーバーホール
対象商品:
34558921

純正並みの品質です。組付前にワイヤー部にグリス塗布し、端部にはグリス封入しました。

2019-08-20
用途:
損傷のため取り替え
対象商品:
34558921

プレスカブc50のメーターケーブル被覆部が、経年劣化とともに、一部割れはじめてきたため交換しました。サイズはピッタリでした。ハンドル分解が伴いますが、交換作業もさほどかからず終了できました。交換後は調子も良く、大変満足しています。

2019-06-02
用途:
バイクに使用
対象商品:
34558937

ホンダゴリラのスピードメーターケーブルに使用、当方フロントサスを4cm長くしているのでノーマルでは足りなくなり長めのモノを探してました。少し長すぎた感ありますがメーターを付ける位置は自由度が上がり良いと思います。

熊崎プレス 様2020-05-21
用途:
新聞配達のカブに使用。
対象商品:
34558921

取り付けも普通にできて問題無く使えてます。耐久性も問題無し。

2019-08-01
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
34558921

ホントに、NTB製は品質が良く、値段も手ごろで満足です。

2021-10-01
用途:
補修部品として
対象商品:
34558937

おそらく製造から30年はたっているカブの修理に。
速度メーター針が走行中、全く動かなかったり針がブレたり。
注文品ケーブルと並べてみたら交換品のセンターケーブルが5mm以上短くなっていた。
摩耗によって短くなった?

2018-08-09
用途:
ax-1
対象商品:
60541171

純正が、しなぎれで、こちらにしました、問題なく作動して居ます。

2019-05-18
用途:
切れたので
対象商品:
34558921

C70のメーターが動かなくなったのでケーブルを確認すると切れてました。交換して治りました。

2018-09-01
用途:
旧車(ZOOK)のスピードメーターケーブル交換用
対象商品:
34558946

若干短めですがZOOKに使用できます。旧車の部品が手に入りにくい中、この値段で手に入るのはありがたいです。

1人が参考にしています
2019-10-07
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
05614053

原付のメーターケーブルが切れたので交換しました。
特に問題ありませんでした。

水谷電器 様2018-12-20
用途:
バイクの補修部品使用。
対象商品:
34559025

中のケーブル接合切込み部もしっかりと作られており純正品と遜色有りません1/2の値段で購入出来るのですから消耗品為切れたら交換するだけです。ただケーブル長が記載される事を当方含め他方も強く希望されていると思います。なぜか?そう純正長以外の短いケーブルや長いケーブルが欲しい人がモノタロウで見つけられるかもと淡い期待しており今後も短い同タイプの42cm~450cm探します・・・。

1人が参考にしています
加藤電気商事 様2019-05-15
用途:
ホンダスぺイシー125F04 メーターケーブル交換
対象商品:
34559147

全て純正品と同じで問題なく交換できましたが耐久性が心配

1人が参考にしています
加藤電気商事 様2019-05-14
用途:
スクーターのメーターケーブル交換
対象商品:
34559147

純正部品外で心配ありましたけれど問題なくピッタリとあいました。

2018-04-26
用途:
スクーターの修理
対象商品:
34559262

信頼できるNTB製品なので品質的には純正品と遜色ないです。(以前他社にて購入した同製品を4年半使用しワイヤー断線、交換用に注文)
ただ梱包がご丁寧過ぎて真っすぐのまま1m以上ある箱で届きました、丸めれば1/3位の箱に収まると思います。宅配業者さんの疲弊も考慮してあげて下さい。

2019-01-27
用途:
アドレス125
対象商品:
34559341

とてもよい商品でした。
あまり交換することのない部品なので合うのか心配でしたが、全く問題ありませんでした。

杉山建築工房 様2019-01-19
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
34558921

純正部品と殆ど変わらないつくりで非常に満足しています。

2020-04-25
用途:
カブのケーブル断線の交換に
対象商品:
34558921

カブ90のメーターが動かなくなってしまったのでケーブルだと思い(SCH-001)注文。交換には手こずりましたが値段もお求めやすくて良かった。

1人が参考にしています
2018-08-31
用途:
バイクのメンテ
対象商品:
24933904

特に問題はありません。いつもながらの対応に感謝します。

2018-06-12
用途:
バイクのメーターケーブル
対象商品:
34558946

使用していたケーブルが切れてしまったので交換しました。問題なく快適に使えていて助かっています。

2018-01-17
用途:
下駄代わりのバイク
対象商品:
34559323

2年使ったケーブルが切れました。消耗品なのでまた2年持つことを願います。もう少し使用できるとありがたいのですが。