メタルマスター(パウダーチタンチップソー)のレビュー
- 用途:
- ステンレスカット
安価で薄物はよく切れます。
やはりステンレスはこの鋸刃が良いです。
- 用途:
- 金属切断用
- 対象商品:
- 34700583
アルミのLアングルをカットしましたが、切断面がきれいです。
あとは耐久性がまだ不明なため星4つにしました。
- 用途:
- DIY時
切れ味は満足です。値段も満足です。
また買おうと思ってます。
- 用途:
- 手持ちの切断機の替刃に購入
- 対象商品:
- 34700601
手持ちの切断機に付いていた刃がYAMASHINのチップソーだったので、同じ仕様のこの商品を買いました。足場パイプや鉄板、ステンレス板など小気味よく切断出来ますが、最近、木材を切った時のバリが出るようになったので買い替えましたが、新品になったら切れ味が蘇りました。値段の割には耐久性も十分あります。
- 用途:
- ステンレス(3ミリ)外部手すり
- 対象商品:
- 34700592
皆さんのレビューを信じて購入しましたが、正直、今あるアルミ専用ノコ歯の方がうまく切れまました。外回りの被覆が解けて修正するのがとても大変でした。写真が掲載できないようなので、残念です。
- 用途:
- チップソー切断機 MTC-190の替え刃として準備
- 対象商品:
- 34700601
切れ味は元々付いていたメーカと同じ山真とほぼ同書くな切れ具合でした。交換したばかりなので耐久性についてはまだ不明です。同じメーカ製ですが純正で付いている刃と回転方向が異なってました。装着方向に注意が必要です
- 用途:
- 鉄管切断
- 対象商品:
- 34700565
切断作業が 連続で使用でき大変使用しやすいです
値段の割に 長持ちしています
しいて言えば もう少し耐久性があれば何も言うことがありません
- 用途:
- 看板の解体
- 対象商品:
- 34700583
よい商品ですね、いままでの中で一番もちます。なかなかチップも飛びません。刃が挟まっても欠けなかったですが、完全に止まってはずしたほうが良いみたいです
- 用途:
- 鉄・SUSパイプ、等の切断に使用
- 対象商品:
- 34700583
鉄材切断では切れ味が長持ちしますが、SUSではさすが寿命が短いです。ゆっくり熱がたまらない様に切断するのですが。
- 用途:
- SUS304の切断に利用
- 対象商品:
- 34700583
木工用の丸ノコに付けて、SUS304を切断してみました。切断砥石よりも早く切れて良かったです。ただ、送りは気を付けないと危ないですね。
- 用途:
- 軽量鉄切断
- 対象商品:
- 34700592
ハカズ考量し購入も使いづらく、使いづらい為使わなくなった。
切断面も気になるような感じする。
そもそも切断時音 気になるために使わない回数が多い。
- 用途:
- メタルソーとして
- 対象商品:
- 34700592
旋盤による突っ切りバイトでの丸棒切断に比べて、本製品を小型フライス盤にセットして切断したほうが作業が捗ります。ワークの大きさに合わせて外径100mmと125mmを使い分けています。
- 用途:
- アルミ材の切断等
- 対象商品:
- 34700583
値段が安いのでどの程度かと思いましたが、予想以上の切れ味で切削面も満足できました。
ただし、熱を持たない程度にアルミ切削油を用いているので、使い方によっては違いが出るかと思います。耐久性についてはまだ確認できていません。
- 用途:
- 金属の切断
- 対象商品:
- 34700601
以前も同じチップソー(鋸刃)を利用していたが、その鋸刃で番線を束ねて切断したらチップがほとんど取れてしまったための購入となりました。
この鋸刃で番線を切断するときのように、歯が束ねてある一つ一つの番線に引っ掛かりを持つような部材の切断には向かないとわかりました。
しかし、単品でのステンレス、鉄、アルミ等の部材はよく切断することができます。