メタルマスター(パウダーチタンチップソー)のレビュー

平均満足度 3.95 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD
Y'sGOD
3,198 / 税込 3,518
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。 【用途】一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
40件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-03-07
用途:
簡易倉庫の解体で使用します。
対象商品:
34700574

とにかくサイズがほとんどなく、ようやく見つけたので助かりました。
他にもあったみたいですが、値段がおりあわなく断念した後でしたので大変良かったです。

2018-12-23
用途:
軟鋼の切断専用
対象商品:
34700583

ステンレスの切断は鉄を切るのと比較して寿命が約10分の1になるそうです。こんな大事なことがパッケージの裏にしか書いてなく、せめて会社の製品案内のwebページには書いて欲しかった。この会社以外でステンレスを切断できるチップソーを探すことにします。

5人が参考にしています
2016-11-14
用途:
鋼材カット
対象商品:
34700574

悪くはないが、耐久性にやや問題あり。

2015-09-07
用途:
仕事で太さ16mmのボルト等を切断しています。
対象商品:
34700565

仕事で厚み1.5mmくらいの加工した鉄、太さ16mmのボルト等を切断しています。前回購入し頻繁に切断して約半年は刃こぼれもなく使用できましたので再度購入しました。

コーシン工業株式会社 様2015-02-26
用途:
鉄骨の切断
対象商品:
34700574

とてもよく切れて満足しまいた。

山田興業 様2015-11-27
用途:
切断
対象商品:
34700565

30のアングルが限界ですかね。
D10の鉄筋を切ったら切れが直ぐ悪くなりました。

2013-09-18
用途:
主にレースウェイ等カット
対象商品:
34700583

切り口がきれいで、バリ取りをしなくて済むので、仕事が、はかどり助かります。

2015-07-18
用途:
配管の解体
対象商品:
34700583

このサイズのチップソーは選択肢が少ないので、いろいろと探してこの商品に行きつきました。
管材の切断に使用しましたが一瞬で切れなくなりました。
それまで使っていたHILTI純正品に比べると残念ながら全く使えません。
同じように使用したので、使い方が悪かったとは思えません。残念です。

1人が参考にしています
2014-12-07
用途:
農業用パイプハウスの解体
対象商品:
34700547

二月の豪雪による倒壊したパイプハウスの解体、切断に使用致しました。
思っていた以上の切れ味に満足しています。

2014-02-02
用途:
金物(SUS)切断
対象商品:
34700601

値段が安いので、買ったんですが、トメを作ったりする場合は新品じゃないとうまくいきません。まっすぐ切るだけならいいと思います。

5人が参考にしています
2013-11-12
用途:
フライス盤での金属塊カット(DIY)
対象商品:
34700556

フライス盤で切削油を撒きながら、金属の固まりのカットに使います。どうも刃先のブレがあるので再度自作のメタルソーホルダーを旋盤で削り直して、ホルダーのブレを最小限にしても旋盤で刃先のブレが残ります。ホームセンターブランド品の同サイズチップソーではほとんどぶれません。デザインに騙されちゃいけませんね。

7人が参考にしています
2013-11-06
用途:
金属サイディング切断
対象商品:
34700583

価格、切れ味共に満足です

株式会社 アイオー 様2014-09-28
用途:
アルミパイプ、 鉄パイプ 最大でも2mmを切断
対象商品:
34700583

買って、20本もたたないうちに、キレが悪くなり、30本で、もう熱をもち、切れなくなりました。
不良品? 今まで、1年に1回、他のメーカーのものを交換してたのですが、今回少し安かったので試しましたが、たったの3日で切れなくなるのは、あまりにもひどい商品です。
不良品での交換ができればいいのですが、仮に新品が来ても同じなら、ホントに最悪の粗悪品です。

2人が参考にしています
株式会社今井板金工業所 様2013-01-25
用途:
外壁材の切断等に使用します。
対象商品:
34700565

値段も安く重宝しています。

2013-09-05
用途:
電工全般 SSおよびSUS製ダクター、軽天骨材切断等
対象商品:
34700583

18Vバッテリー丸鋸にて使用しています。鉄製の材料の切断は問題なく使用できていますが、ステンダクターを1回切断しただけで切れが落ちてしまいました。
SUS材を切るときはゆっくり切らないとダメですね。まぁ値段なりです。

3人が参考にしています
2013-05-14
用途:
SSやSC材の切断
対象商品:
34700601

よく切れますね。
スライドマルノコに取り付けていますが□16mmのSS材は簡単に切断できました。
騒音も切断砥石に比べればかなり控えめでした。

2013-02-18
用途:
軽量鉄骨

軽天屋ですが、いつも愛用させて頂いております。現在の使用している刃は主に軽量鉄骨の一般財や補強財を切断するだけですが、交換してから半年くらい経過しても、切れ味が悪すぎるという感じはありません。もちろん、最初のころに比べれば切れ味が全然違うかもしれませんが、暫くこのまま使用しても全く問題ないです。 しかしながら、刃先の耐久性はあまり良くなく、刃こぼれや、刃の径が小さくなるのが気になりました。(※ここからは参考程度に・・・。190の刃を使用した状態で、65×45のスタットを一発切りした場合、一ヶ月くらいはそのまま切れるが、それ以降は一発で切れなくなってくる。)

2011-12-16
用途:
工作用鉄材の切り出し
対象商品:
34700592

耐久性がないように思います
SS400の平板(5x25)を4枚切り出したら、切れなくなりました。(刃先が平らになっていた)
丸のこで切るには多少重切断かも知れませんが、あまりにあっけない。
初めての鉄用丸のこなので、他の刃でもこんなに直ぐにだめになるなら、別の切断手段を考えなければ。(音もうるさいし)

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。宜しくお願い致します。

西岡電機設工 様2011-11-29
用途:
ステンレスの切断
対象商品:
34700583

耐久性が全くと言ってないです。
ステンレスのダクターチャンネルを3回切ったら切れなくなりました。
2枚使ったのですが結果同じくダメですね。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。別途対応させていただきますので、宜しくお願い致します。

2011-03-09
用途:
防塵丸のこで主に木材をカットしています。住宅街の真ん中での作業なので、防塵機能が無いと周辺住民への影響を考えて使って居ます。
対象商品:
34700547

100mm径と云う物は大概は特殊素材のカットに使われるようでその粉じんを防止するのが目的で造られたと聞いています。私には使用環境の違いによる問題解決のための防塵機能なので、木材専用の丸のこの刃もあって欲しい処です。近郊では100mm径の物の扱いは珍しく、またバカ高い物しかありませんでした。本商品ではそれを2枚購入する事ができ感謝しております。

2人が参考にしています