- 用途:
- 工場
- 対象商品:
-
34695963
リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です
- 用途:
- 修理等での使用です。
- 対象商品:
-
34695963
対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。
- 用途:
- タイヤ空気の充填
- 対象商品:
-
34695963
普通に使えました。耐久性はわかりませんがこの値段なのでよしとします。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
-
34695963
ちゃんと使えますが、ちょっと耐久性がないかも。
- 用途:
- 車両修理時
- 対象商品:
-
34695963
特に問題ありません
- 用途:
- 通常作業
- 対象商品:
-
34695963
特に可もなく不可もなくというところです。まあまあ使いやすいです。
- 用途:
- タイヤの空気入れ
- 対象商品:
-
34695963
安い日に買ったのでさらにお得でした。壊れていたので適当に入れていたのでゲージつきで安心です。
- 用途:
- マイカーのタイヤ空気圧調整。
- 対象商品:
-
34695963
注文から到着まで非常に早かったです。
商品自体は小型で使いやすいですが、エア圧ゲージの表示範囲が広すぎてタイヤエア圧調整のみで使用する際は250kPa前後では読みづらいです。
タイヤのみで使用することを考えれば他商品の方がいいかも。
- 用途:
- 点検などの タイヤエアー 調整
- 対象商品:
-
34695963
目盛りが、0.5 にも 記載が、有ったほうが、見易いと 思いました。
- 用途:
- エアコンプレッサーによる自動車タイヤの空気圧調整に使用
- 対象商品:
-
34695963
価格が安いので購入しました。ゲージの表示範囲が広く、若干読みずらいです。
- 用途:
- タイヤへの空気充填
- 対象商品:
-
34695963
ちゃんと手で押さえていないと
エアー漏れを起こして充填できません。
操作性はとても良いと思います。l
- 用途:
- ラジアル、スタッとレスの空気圧調整
- 対象商品:
-
34695963
価格も安く、使用頻度も多いので非常に助かります。空気調整も問題なくできます。
表示がパスカル表示ですのでkg表示もあると便利かと思います。
2人が参考にしています
- 用途:
- もちろん、空気圧CH
- 対象商品:
-
34695963
まず、安い。そして正確。
北海道では、春、秋、タイヤ交換があるので
重宝してます。
- 用途:
- オートバイのメンテナンス
- 対象商品:
-
34695963
安価な製品ですが、ゲージの精度は全く問題ありませんでした。作業性もよく、重宝しています。
- 用途:
- タイヤ空気圧調整
- 対象商品:
-
34695963
まず外観ですが空気圧の計器の端が
ヒビらしきものが入ってまさした。
特に使用に問題はありません。
空気圧調整はしっかりできました。
ただ商品説明の空気圧計器の誤差が
少し大きすぎる気がします。価格はかなり安いのでこの価格ならまあ納得です。
- 用途:
- 自家用車と社用車のタイヤ空気を入れる。
- 対象商品:
-
34695963
一度装着すればそのまま計測と注入、抜き取りが出来るので便利。
- 用途:
- 自動車の空気入れ
- 対象商品:
-
34695963
口金の部分から若干のエアー漏れがありましたが、素早く交換対応していただきました。交換品は問題が無いですがレビューでもエアー漏れの報告があるみたいなので、検品をしっかりしてほしい物です。使用感ですが、従来は高めにエアーを入れゲージで調整していたのがこれ一つでできるので便利なのですが、圧力計の目盛りが0~100KPaと範囲が大きいため、圧力を調整するには大雑把になってしまいます。また、精度も自動車の適正空気圧の範囲では±20KPaと信頼性に欠けると思います。価格の高い物でも同じ精度でしたのでこの商品を購入したのですが、圧力計の範囲を狭くし精度を上げていただければと思います。
2人が参考にしています
- 用途:
- 2輪、4輪車のタイヤ点検
- 対象商品:
-
34695963
メモリが、こまかく表示してあれば、大満足です。
- 用途:
- 何故必須?決まった事にしか使えないでしょ。
- 対象商品:
-
34695963
御値段の割には充分の出来栄えです。オススメです。
- 用途:
- タイヤ空気調整時
- 対象商品:
-
34695963
価格の割りにしっかりしてて安心して使用できました。壊れたらまた継続使用すると思います。
1人が参考にしています