フィルタレギュレーター セミオートドレンのレビュー

平均満足度 4.09 (188件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。 【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
188件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-14
用途:
塗装 エアー工具に使用
対象商品:
34891604

コンパクトで調整圧力の調整も使いやすいです ドレーンの水面が見やすい

2人が参考にしています
2022-06-09
用途:
家庭でのエアブロー清掃やタイヤ空気入れ等に

2年使ってみて。使用頻度は月2~3回程度。
ドレンつまみからの微量エア漏れが止まず未使用時もコンプレッサーが定期的に回ります。つまみ加減を変えても改善なし。
水はだいたい抜けてるみたいです。だいたい。時折怪しい感じになります。
値段相応と割り切る心、必要。

7人が参考にしています
2021-11-23
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
34891613

今まで使ってたレギュレータのダイヤフラムが破損してしまったので購入しました。
全く問題なく使ってます。コスパサイコー

1人が参考にしています
2021-10-09
用途:
塗装時
対象商品:
30789946

機械塗装の際に使用しています。水分をよく取ってくれます。十分使用できています。

昭和化学工業株式会社 様2021-09-20
用途:
集塵機の圧縮空気の調整
対象商品:
30789946

特別問題は有りません、取り扱い易く安価で好評です。

2022-06-09
用途:
エアープレス機
対象商品:
34891604

エアーの圧力調整するバルブの部分からエアーが漏れている事が2度有りました。
価格も安く、納期も早く便利なので改善希望です。

1人が参考にしています
2021-06-15
用途:
車の整備
対象商品:
30789946

取付ネジサイズ1/4では6キロ設定しても使用直後4キロまでエアー圧下がるので流量多い1/2タイプ購入、異形ニップルでサイズ落として配管、インパクトレンチをチョコチョコ使ってもエアー圧6キロ安定供給、パワーダウン回避出来て満足してます。

1人が参考にしています
2021-05-04
用途:
エアーブロア
対象商品:
30789946

これまで使ってきた物が経年劣化でエア漏れしてきたので交換しました。使用し一週間ほど経過しましたが今のところ問題ないです。

2021-05-04
用途:
会社で使用しています。
対象商品:
34891604

職場のエアーの元圧が11キロでエアーツールが壊れるのが早いので
エアチャックにレギュレターを刺してからホースをつないでいます。
固定もしていませんがちゃんと使えています。

2021-02-26
用途:
購入したコンプレッサーにはレギュレーターはあるがドレンが無かったため
対象商品:
34891604

コンプレッサー使用後にドレンカップを見ると水滴が確認できます。塗装作業を安心して行っています

2020-11-11
用途:
コンプレッサーの修理
対象商品:
34891604

移動式コンプレッサーのレギュレーターが壊れてしまったので、買い替えを考えましたが、この商品のおかげで安くしかもFILTER付きにグレードアップすることができました。安くついて助かりました。

1人が参考にしています
meron_fuku商会 様2020-08-15
用途:
エアー配管
対象商品:
30789946

エアーコンプレッサーの水抜き用に。セミオートなので、任意で排水できるから便利。

2020-06-05
用途:
プラズマ切断機
対象商品:
34891604

経年過ぎたプラズマ切断機の付属していたレギュレーターがエアー漏れの為こちらに交換しました、ニップルも確認したのでそのまま流用出来、満足です。

1人が参考にしています
2020-04-24
用途:
空圧管からの分岐で個々に圧力設定が必要な場面に
対象商品:
34891604

コスパ抜群なので、いつも気軽に使ってます。
精密さが求められない場面で使ってます。
手動式ドレン排出なので、オードドレンタイプがあれば、そちらも選ぶと思います。
良い商品です。

2022-12-13
用途:
連続使用で水が取れない

1年ちょっと使用しました。
レギュレーター機能は問題なし。
造りもしっかりしている感じ。
しかし、連続使用で長時間使用していると
全然水が分離できていません。
ちょっとした使用ならドライなんですが
長時間つかうとどんどんエアーに水分が入ってきます。
服に吹くと少し濡れて色が変わるレベル…
リューターなんかだと、エアー排出口が
ビシャビシャになります。
水が貯まりきってしまったかな?とタンクを見ると
結露してるだけで、全然溜まってはいません。
なので、ウォーターセパレータとしての機能は
あまり無いのかもしれません。
交換かフィルターの追加を検討中。

8人が参考にしています
2024-02-15
用途:
梱包用
対象商品:
34891613

圧縮梱包機で使用。以前のはオートドレンではなかったため壊れてしまった。

堀越畳店 様2019-10-31
用途:
コンプレッサーのエアー調整
対象商品:
30789946

1/2 サイズで 安価なものを選んだ、結構 扱いやすいし、もちろん 一度 設定したら そのまま使うので 今のところ 十分です。

1人が参考にしています
2019-10-22
用途:
自動車DIYメンテ他
対象商品:
34891604

オイル潤滑タイプのコンプレッサに使用
水と異物はそこそこ除去できますが油分はさすがにダメ
塗装にはそれ相応のものを使いましょう

2人が参考にしています
2019-09-25
用途:
空圧工具の圧力調整
対象商品:
34891604

圧力の調節が必要な特殊な空圧工具で、手元でできるよう購入。
室内利用、使用頻度も高くないものですが7年間正常に使用できていました。
最終的にコンプレッサーのタンク内が錆びて水蒸気と共に混じり、この商品で分離していたため錆が詰まって圧力がドレン部から漏れてしまう状態になりました。
これがなければ高価な工具自体が壊れていたので、ホッとしました。
予防としても買って良かったと思える商品でした。

2021-03-23
用途:
バイクの整備のエアーツールに使用
対象商品:
34891604

これまでついていたものが、調子悪くなりましたので、交換するため購入しました。
機能にも問題なく、値段も含めて満足してます。