エアフィルタ セミオートドレンのレビュー

平均満足度 4.23 (126件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ
モノタロウ
1,798 / 税込 1,978
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。 【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
126件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-26
用途:
エアー工具で作業
対象商品:
30789955

コンプレッサーは1/4ネジなのに間違えて1/2を買ってしまった。しかし返品交換するよりもモノタロウブランドのネジ変換を買って取り付けて見ました。 同ブランドなので相性も良さそう。 間違えて買っても安く買い揃えることができるので助かりますね。

2人が参考にしています
2022-03-05
用途:
圧縮空気の水分除去
対象商品:
34891622

安価ですがしっかり水抜きできます。気になる点は、手動ドレンコックが軽い力で回るため、うっかり触れて不時ドレンしないように気を付ける(触れない位置に取り付ける)ことくらいでしょうか。

1人が参考にしています
2022-01-29
用途:
塗装時のエアー供給時
対象商品:
34891622

安いですが、しっかりと水分は除去できるので重宝しています。今回が2回目の購入になります。

1人が参考にしています
2022-08-22
用途:
配管途中のドレンとして使用
対象商品:
34891622

今のところエアブローに水が混じらないので機能していると思います。

1人が参考にしています
shakestyle山口 様2021-09-18
用途:
車バイク修理
対象商品:
34891622

以前通販で購入したものがすぐに壊れてしまったのでこちらを試してみました。値段のわりにすごくしっかりしています。使えると思います

2021-09-03
用途:
コンプレッサーのフィルター
対象商品:
34891622

100Vのタンク付き小型コンプレッサーに使用しました所、しっかり水分を除去しています。安価ですがしっかりとした造りです。
これからは安心してエアー工具が使用できます。

meron_fuku商会 様2021-07-18
用途:
エアーコンプレサー使用時に
対象商品:
30789955

梅雨の時期は、コンプレッサーのエアーに水分が多く含まれてしまう。半自動なので水が溜まれば勝手に放出してくれるし、任意で開放することもできる。この製品を10mごとに3個使用することで、エアーブローしても水滴が飛び散らない。値段に対して、かなりの優れものです。

2021-06-19
用途:
エアードレン
対象商品:
34891622

とてもお値打ちな値段です。4,5年使用したら、エアー漏れがし始めましたので、リピートで購入しました。
2台並べて、エアーを通過させると、ほぼ水分は出口から出てこないので、値段以上に仕事をしてくれていると思います。

株式会社斎藤金型製作所 様2022-04-07
用途:
機械修理
対象商品:
34891622

マシニングのフィルターpcケースが割れたので交換しました。

SPLASH motoring service 様2021-12-03
用途:
エアーコンプレッサーの稼働時
対象商品:
34891622

安価でありながら、しっかりと水分を除去しています。
古いエアコンプレッサーの為、タンク内部の錆も酷い状態なので、エアツールの保護になるかなと思います。

マエダエッチンググラス 様2021-07-27
用途:
サンドブラスト時のエアの油分除去
対象商品:
34891622

何より安価で助かる。当方サンドブラスト使用のため油分が少ない方が良いので2つ繋いで使用。ブラストガンの内部が汚れにくくなる。

2021-04-20
用途:
コンプレッサーからの水分除去
対象商品:
34891631

この値段でエアフィルターが買えて、とても助かりました。性能も文句無しです。

有限会社店舗什器製作所 様2021-09-04
用途:
エアー工具使用時
対象商品:
34891631

数年経つとエアー漏れするので調べてみると、アクリルケースのひび割れです。疲労で気がつかない亀裂が生じていました。できれば透明アクリル部分など補修パーツがあれば良いですね!
CPが良いので再購入

1人が参考にしています
2021-04-12
用途:
コンプレッサー用.
対象商品:
30789955

問題なく使えてます。ドレン抜きもOKです。
値段も安いです。

2021-01-18
用途:
リフォーム工事
対象商品:
34891622

リフォーム工事に使用しています。
安いのに大満足です。
とてもおすすめのできる商品です。

2021-09-20
用途:
自動車のメンテナンス、加工など
対象商品:
34891622

安価でありながら十分な機能の商品です。こういう商品は本当にありがたいです。

2020-09-07
用途:
コンプレッサー使用に合わせて
対象商品:
34891622

塗装するために買いました。安いのにエアーに水などが混ざらないのが助かります。機能は現在のところ問題ありません。

2021-09-10
用途:
米のフレコンスケールのエアーシャッターに使用
対象商品:
34891622

まだ使用時間が短いため、機能についてはまだわからない。価格については満足しています。

2019-09-27
用途:
エア工具への水分等の混入防止の為
対象商品:
34891622

かなりこのエアフィルタに水が貯まる。コンプレッサーの吐出口にとりつけて使っているが、結構な勢いで水が溜まっている。ただ、排出する際に底の方に溜まった水が出ていかないのが気になる。これはこういうものなのだろうか。ある程度貯ればちゃんと排出されるのだが、排出されきれない微妙に底に残った水分が気になる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

上田屋 様2020-10-12
用途:
エアーコンプレッサーの水分除去
対象商品:
34891622

過去に、F-02Aを使っていました。今回、価格が安くなったのですが、F-02は更に安く、水抜き作業も簡単にバルブを開閉できそうなので購入しました。
ライフがどのくらいかは分かりませんが、現在はまぁ、満足です。
ただ、私、西日本在住なのですが、茨城県から配送されたため、プラス1日ほど日数が掛かりました。

1人が参考にしています